Visualisierung gibt den letzten Schliff

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH verbindet Design und Ergonomie in einem neuen Bedienkonzept
Ja ich will mehr über SIMATIC HMI - Efficient to a new level erfahren

Kontakt aufnehmen

Herausforderung

Holzschleifmaschinen für anspruchsvolle Anwendungen

Wenn Stefan Müller über „seine“ Holzschleifmaschinen spricht, fallen oft Worte wie „ästhetisch“ und „hochwertig“ – denn die Maschinen kommen oft bei Unternehmen zum Einsatz, die genau diesen Anspruch an ihre Produkte haben. Neben Herstellern von hochwertigen Küchen und Möbeln zählen aber auch große Möbelketten zu den Kunden des Unternehmens aus Kronach in Oberfranken. Hier punktet das Unternehmen nicht nur mit perfekter Qualität in der Bearbeitung, sondern auch mit Zuverlässigkeit und Effizienz. Jüngstes Beispiel für diese drei Merkmale ist eine innovative Bedienlösung, die edles Design mit ergonomischem Arbeiten verbindet.

Attraktives Design und Leistung als Kundenanforderung

Dass der optische Eindruck der Maschinen ein wichtiges Argument für die Kunden ist, erlebt Stefan Müller als Vertriebsverantwortlicher bei Hans Weber Maschinenfabrik GmbH nahezu täglich. „Für viele unserer Kunden ist die Maschine ein Schaufenster ihrer eigenen Kompetenz. Gerade im Bereich hochwertiger Möbel geht es darum, ein edles, ästhetisches Produkt zu fertigen, das eben nicht nur funktional ist – und zu diesem Anspruch muss dann auch der Maschinenpark passen.“ Die Optik ist aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig, so Müller weiter: „Bei Gesprächen mit Kunden ist fast immer auch einer der Anlagenbediener dabei – also die Menschen, die jeden Tag an und mit unseren Maschinen arbeiten. Ihre Einschätzung zur Nutzerfreundlichkeit unserer Maschinen hat für unsere Kunden großes Gewicht – und hier können wir jetzt noch mehr als bisher punkten.“

 

Die Holzschleifmaschinen sind modular aufgebaut und können bis zu acht verschiedene Bearbeitungsaggregate für unterschiedliche Oberflächenarten und -güten beinhalten. Dadurch deckt Weber einen breiten Anwendungsbereich ab – vom Yachtbau bis hin zur Türenfertigung.

Verfügbarkeit, Leistung und Ergonomie in der Bedienung

Mit einer stufenlos regelbaren Vorschubgeschwindigkeit zwischen 5 und 70 m pro Minute sowie einer berührungslosen Werkstückerfassung mit Lasertechnik sind Hochleistungsmaschinen wie der neue KSL Schleifautomat sind speziell für komplexe und anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der industriellen Holzverarbeitung entwickelt – unter anderem im Bereich der Türenfertigung, der industriellen Möbelproduktion oder auch in der Baustoffindustrie.

 

 

Weber setzt konsequent auf Qualität und Effizienz in der Holzbearbeitung: Ziel ist es, dass die Kunden des Unternehmens ein perfektes Schleifergebnis mit minimalem Ressourceneinsatz erzielen können. Deswegen ist die Bedienstation mit Touch Panel und Taster und Schalter Kernbestandteil des Maschinenkonzeptes.

 

Kunde

Leidenschaft für Holz

Die Hans Weber Maschinenfabrik GmbH existiert seit über 100 Jahren und ist seitdem Hersteller von Schleifmaschinen. Das Traditionsunternehmen ist Garant für Innovationen und qualitativ hochwertigen Maschinenbau. Siemens ist mit den dazu passenden Produkten und dem guten Support ein wichtiger Teil der Lösungen des Unternehmens.

Auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung und kontinuierlicher Innovation entwickelt Weber in seinem Firmensitz in Kronach Schleifautomaten, die höchsten Ansprüchen genügen. Das schafft beste Voraussetzungen dafür, dass der lebendige Werkstoff Holz in seinen verschiedenen Spielarten nach seiner Bearbeitung begeistert – als Ergebnis effizienter und Ressourcen schonender Produktion.

 

Qualität ist für Weber gelebte Praxis. Sie zeigt sich in der Gesamtkonzeption der Schleifmaschinen, intelligenten Lösungen und zahlreichen patentierten Details, die immer ein Ergebnis haben: perfekt geschliffene Oberflächen. Dabei setzt das Unternehmen durchwegs hochwertige Komponenten bei Mechanik, Schleifaggregaten und Automatisierung ein – ein Qualitätsmerkmal, das die Kunden des Unternehmens zu schätzen wissen.

 

Hans Weber unterstützt seine Kunden mit innovativen Schleiftechnologien, einer ergonomischen Bedienung und einem ausgezeichneten Support. Das Unternehmen entwickelt immer wieder neue Konzepte, die den Kunden einen echten Mehrwert bieten – wie zum Beispiel mit dem neuen schaltschranklosen Bediengerät. Dadurch machen Weber seine Maschinen laufend ein Stück besser – und verpasst seinem Angebot sowohl in technischer als auch ästhetischer Hinsicht den letzten Schliff. „Gerade dort, wo eine besonders hohe Oberflächenqualität wichtig ist, aber auch überall, wo es auf Zuverlässigkeit und höchste Produktivität ankommt, können wir mit unseren Lösungen überzeugen. Siemens ist mit den dazu passenden Produkten und dem guten Support ein wichtiger Teil unserer Lösungen.“, erklärt Stefan Müller, Vertriebsleiter bei der Hans Weber Maschinenfabrik GmbH.

Lösung

Attraktiv und intuitiv: Das neue Bedienkonzept

Kernstück des Konzeptes ist ein besonders schlankes, rundum IP65 geschütztes SIMATIC HMI PRO Comfort Panel mit 15 Zoll Bildschirmdiagonale und einer abgestimmten Extension Unit für Taster und Schalter. Dadurch konnte Weber das Bediengerät ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen auf einem Tragarm platzieren, der sich individuell positionieren lässt, sodass der Bediener immer den Prozess im Blick hat.
Kundennutzen

Überzeugendes Angebot für einen anspruchsvollen Markt

Das innovative Bedienkonzept mit dem rundum geschützten SIMATIC HMI PRO Touch Panel und der dazu passenden Extension Units für Taster und Schalter macht dem Bediener die Arbeit an der Maschine deutlich einfacher und unterstreichen mit einem edlen Design die Leistungsfähigkeit der Weber Maschinen – beides wichtige Argumente für die Kunden der Hans Weber Maschinenfabrik GmbH.

In der Baustoffindustrie produzieren Unternehmen oft buchstäblich rund um die Uhr und das ganze Jahr – einen Ausfall können Sie da praktisch nicht kompensieren. Deswegen ist hier Siemens der Automatisierungspartner der Wahl.“

Stefan Müller, Vertriebsleiter Hans Weber Maschinenfabrik GmbH

Weber ist mit seinen hochwertigen und leistungsstarken Maschinen da erfolgreich, wo es auf Qualität, Effizienz und Verfügbarkeit ankommt. Die Maschinen des Unternehmens sind zudem gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen ein Schaufenster der eigenen Kompetenz – und müssen daher auch hohen Ansprüchen an Ästhetik genügen.

 

Weber setzt für die Automatisierung der Holzschleifmaschinen bei der Steuerung und Visualisierung durchgängig auf SIMATIC  Produkte. „Dadurch können wir die schaltschranklose Lösung mit dem PRO-Gerät mit den gleichen Werkzeugen projektieren wie unsere anderen Visualisierungskonzepte mit Schaltschrank. Auch die Projektierung der Steuerung läuft bei uns in der gleichen Umgebung im TIA Portal. Die Kombination aus passenden Komponenten für die verschiedenen Anforderungen und einer einheitlichen Engineering-Umgebung für alle Aspekte der Automatisierung hilft uns, unser Know-how effizient zu pflegen und weiterzuentwickeln“, so Roland Bätz. „Gleichzeitig können wir unsere Lösungen weitgehend standardisieren und auf Basis getesteter und fehlerfreier Bausteine projektieren. Das spart uns viel Aufwand und vereinfacht die Inbetriebnahme vor Ort erheblich.“

Weitere Referenzen

SIMATIC HMI - Überall im Einsatz

Kontakt

SIMATIC HMI - Efficient to a new level

Sie wollen alle maschinennahen Visualisierungslösungen künftig noch effizienter, innovativer, brillanter, sicherer und zudem auch noch schneller realisieren oder in Betrieb nehmen und Instand halten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!

Ja ich will mehr über SIMATIC HMI - Efficient to a new level erfahren

Kontakt aufnehmen