Qualität zum Mitnehmen

Mit einem hohen Maß an Kompetenz, Qualität und Liefertreue hat sich die Schlote Saar GmbH in der Automobilbranche einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Um diese Stellung dauerhaft zu halten, setzt Schlote auf Qualitätssicherung mit industriegerechten Tablet PCs von Siemens
Wir beraten Sie gerne zu Ihrer mobilen Lösung mit unseren industriegerechten Tablet PCs

Kontakt aufnehmen

Herausforderung

Hinter Qualitätssicherung stehen Daten

Die Qualitätsprüfung der Schlote Saar GmbH gehört zu den zentralen Abteilungen der gesamten Produktion. Jedes Werkstück wird hier in verschiedenen Prüfstationen vollautomatisch auf Herz und Nieren getestet. Alle relevanten Daten werden erfasst und – je nach den Anforderungen der Auftraggeber – direkt auf RFID-Tags an den Produkten geschrieben. Toleranzen, Dichtigkeit, Oberflächenqualität, alles muss stimmen, bevor die Komponenten an die Kunden ausgeliefert werden.
Kunde

Qualität aus dem Saarland

Die Schlote Saar GmbH bearbeitet in einem hoch modernen Maschinenpark Getriebegehäuse und Wandlerglocken, Dieseleinspritzpumpen und verschiedenste Drehteile von Getrieben. Das Unternehmen aus Saarbrücken hat sich auf das Bearbeiten von Werkstücken aus verschiedensten Materialien mit modernster Technologie spezialisiert und zählt zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Automobilbranche zu seinen Kunden. Schwerpunkte bei der Fertigung sind Guss- und Schmiedeerzeugnisse, die in komplexen Fertigungsinseln und -linien bearbeitet werden.

Wir setzen zunehmend auf automatisierte Arbeitsabläufe inklusive integrierter Montageprozesse. So gewährleisten wir unseren Kunden einen optimalen Qualitätsstandard mit einer entsprechenden Prozessfähigkeit.

Alexander Wolf, Gruppensprecher Qualitätslenkung, Schlote

Lösung

Kompaktes, robustes System für die Prozessdokumentation

Bei der Anlagenautomatisierung kommen SIMATIC und SINUMERIK Steuerungen zum Einsatz. Auch bei der Datenerfassung mittels des RFID-Systems sowie an den Bedienstationen der Maschine vertraut Schlote auf Qualität von Siemens. Die Komponenten arbeiten sehr gut zusammen und ermöglichen höchste Transparenz – eine wichtige Voraussetzung für Prozessverbesserungen. Um den wachsenden Anforderungen auch weiterhin gerecht zu werden, arbeitet Schlote bei der Digitalisierung seiner Fertigung eng mit der Firma logFOX zusammen und hat bereits eine Lösung für die Nachverfolgung von Getriebeteilen mittels RFID implementiert. 

Die Anforderungen an die Dokumentation durch die Auftraggeber in der Automobilindustrie wachsen stetig. Dadurch werden die Aufgaben in der Qualitätssicherung immer umfangreicher.

Benno Berger, Geschäftsführer logFOX

Die Lösung für eine reibungslose Prozessdokumentation fanden Schlote und logFOX in einem robusten, industriegerechten Tablet PC, der mobil im gesamten Bereich der Produktion eingesetzt werden kann. „Wir nutzen den SIMATIC Industrial Tablet PC zur Datenerfassung an den Bauteilen und zur zeitnahen, rationalen Auswertung der Fehlerdaten bei der Qualitätskontrolle und bilden damit sämtliche Freigabe- und Sperrvorgänge ab – inklusive der Fehlerauswertung“, so Wolf. „Uns war wichtig, dass wir damit eine zuverlässige Lösung haben, jederzeit auch außerhalb der normalen Schreibtisch- oder Produktionsarbeitsplätze Daten erfassen und auf erforderliche Informationen zugreifen können. Damit können wir uns viel Aufwand beim Handling und somit viel Zeit einsparen, was unsere Abläufe in der Qualitätssicherung um einiges effizienter macht.“

Kundenvorteil

Integrierte Plattform mit Potential

Die gute Zusammenarbeit und die Industriekompetenz von Siemens sind Argumente, die Schlote vom SIMATIC Tablet PC überzeugt haben. Qualität und Leistung des Geräts stimmen und leisten einen Beitrag zur Effizienz der Prozesse. Daher plant Schlote bereits weitere Schritte mit dem Tablet PC.
Mehr zur Performance der Industrie-PCs von SIMATIC im Tablet-Format

SIMATIC Industrial Tablet PC

Kontakt

Wie sieht Ihre mobile Lösung aus?

Sie wollen mit unserem industriegerechten Tablet PC bestens auf den Industriealltag vorbereitet sein, ob in der Produktion oder am Schreibtisch? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!

Wir beraten Sie gerne zu Ihrer mobilen Lösung mit unseren industriegerechten Tablet PCs

Kontakt aufnehmen