Professional Services for Industrial Networks

Kompetente Unterstützung von der Planung bis zur Implementierung Ihrer industriellen Netzwerklösung
Kompetente Unterstützung von der Planung bis zur Implementierung Ihrer industriellen Netzwerklösung

Kompetenter Support für zukunftssichere Kommunikationsnetzwerke

Erstklassige Netzwerkkomponenten allein machen kein erstklassiges industrielles Kommunikationsnetzwerk. Mindestens ebenso wichtig: tiefes Verständnis von Netzwerkdesigns. Bei uns und unseren zertifizierten Solution Partnern finden Sie beides. Und das zahlt sich für Sie aus: Wir unterstützen Sie kompetent bei der Entwicklung Ihrer Netzwerklösung – exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten.

Kontaktieren Sie uns – unsere Experten unterstützen Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

SPS 2019 - Siemens
SPS 2019 in Nürnberg, Halle 11, 26. Nov - 28. Nov

Digital Enterprise – Thinking industry further!

Besuchen Sie uns auf der SPS 2019 und finden Sie heraus, wie Sie mit Zukunftstechnologien Daten optimal nutzen können.

Termin speichern
Erhalten Sie hier Ihr kostenloses Ticket zur SPS 2019

Ticket

  

Angebot im Überblick

Vom Design bis zur Implementierung

Wie kann sichergestellt werden, dass ein Kommunikationsnetzwerk alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Industrie erfüllt? Und wie lässt sich das Potenzial moderner Netzwerke voll ausschöpfen? Am besten an der Seite eines verlässlichen und kompetenten Partners, der in der industriellen Automatisierung ebenso zuhause ist wie in der Planung und Implementierung von Kommunikationsnetzwerken. Mit anderen Worten: am besten an der Seite von Siemens.

Vor-Ort-Service und -Support

Die Realisierung einer Netzwerklösung für die Industrie verlangt einiges an Vorarbeit – beginnend mit einer Begehung vor Ort, bei der das bestehende Netzwerk gründlich überprüft und dokumentiert, Performance-Schwachstellen ermittelt sowie Anforderungen spezifiziert werden. Diese Bestandsaufnahme zur Evaluierung führen wir gemeinsam mit Ihnen durch. Das spart sowohl Zeit als auch Kosten und stellt eine flüssige Projekt-Implementierung sicher.

Design und Consulting

Ob für ein neues oder ein bereits bestehendes Netzwerk, eine Erweiterung oder eine Optimierung: Im Rahmen unserer Netzwerkdesign- sowie Hochfrequenz-Planung (RF) und Funkfeldanalyse Services führen wir eine gründliche Analyse der Performance Ihres Netzwerks und Ihrer Infrastruktur durch. Im Anschluss daran untersuchen wir gemeinsam mit Ihnen, über welche Hebel sich eine Verbesserung erzielen lässt.

Integration und Implementierung

Unsere Vorkonfigurations- und Test-Services minimieren die Gefahr, dass es zu Funktionsstörungen oder gar Ausfällen Ihres Kommunikationsnetzwerks kommt. Zudem profitieren Sie mit unseren Implementierungs-Services von einer schnellen Inbetriebnahme und einem sicheren Aufbau, der den reibungslosen Betrieb Ihrer Installation und Ihres Netzwerks sicherstellt.

Trainings

Einmal implementiert, muss das Anlagenpersonal zeitnah geschult werden – um einen einwandfreien Betrieb und eine effiziente Wartung des neuen Netzwerks sicherzustellen. Dabei macht es die Komplexität moderner unternehmensweiter Kommunikationsnetzwerke wichtig, das große Ganze zu verstehen. Dieses Wissen teilen wir mit Ihnen im Rahmen unserer Standard-Trainings, in denen die Verbindung zwischen Automatisierungs- und IT-Systemen von Grund auf analysiert wird. Unser Trainingsspektrum umfasst auch Zertifizierungen und maßgeschneiderte Kurse. 

Kompetente Unterstützung für zukunftssichere Netzwerke

Professional Services for Industrial Networks

Das Magazin

Netzwerken leicht gemacht

Wie werden industrielle Kommunikationsnetzwerke richtig geplant, dimensioniert, umgesetzt und vor allem auch abgesichert? Das verrät Ihnen Wolfgang Schwering im Experten-Interview. Erfahren Sie, wie Anwender fit für industrielle Netzwerke werden.
Referenzen und Applikationsbeispiele

Beispiele für wegweisende Netzwerklösungen

Industrielle Kommunikationsnetzwerke eröffnen enorme Möglichkeiten – aber nur, wenn sie von ausgewiesenen Experten geplant und realisiert werden.
Mehrwert für industrielle Netzwerke

Zuverlässiges und zukunftssicheres Angebot

Expertenwissen aus erster Hand

Kompetente Antworten auf wichtige Fragestellungen rund um industrielle Kommunikationsnetzwerke – jederzeit abrufbar und übersichtlich nach unterschiedlichen Themenbereichen sortiert.

Was wird für den Betrieb und die Fehlersuche in einer Automatisierungsumgebung benötigt? Und welcher Teil der Firmenorganisation trägt die Verantwortung?

Für einen professionellen Automatisierungsbetrieb empfiehlt sich der Einsatz eines zentralen Managementsystems, das sowohl die Zustände des Netzwerks in Echtzeit überwacht (Monitoring) als auch ermöglicht, Parameter zu setzen, Konfigurationen zu sichern und Software Updates auszurollen. Dabei sollte es derart flexibel sein, dass es sowohl in einen existierenden Leitstand integriert werden kann als auch in ein überlagertes Monitoring. Zu Analysezwecken sind Funktionen wie Port Mirroring oder sogenannte TAPs (BANY) nützlich, deren Netzwerkaufzeichnung mit geeigneten Analyse Tools ausgewertet wird. Insbesondere im Fehlerfall kann sich eine Fernzugriffslösung als sehr nützlich erweisen, um schnell und ohne Anfahrtszeiten mit der Diagnose beginnen zu können.


Die Verantwortung im Unternehmen ist sehr stark abhängig vom Betriebskonzept. In einer Situation wie oben beschrieben wäre die Betriebsverantwortung in automatisierungsnahen Abteilungen organisiert. Die Instandhaltung ist vor Ort an der Anlage; die automatisierungsnahe IT-Abteilung erbringt ihre Betriebsleistung in der Regel aus der Ferne (remote).

Kontakt

Kontaktieren Sie uns – unsere Experten unterstützen Sie gerne.

Um auch das Maximum aus den komplexen industriellen Kommunikationsnetzwerken von heute herauszuholen, braucht man kompetente Unterstützung. Genau diese Unterstützung erhalten Sie von Siemens oder einem seiner zertifizierten Solution Partner.