Hydrogen Solutions
Ihr Partner für nachhaltige Wasserstofferzeugung
Eine der wichtigsten Herausforderungen der Gegenwart ist die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Der Schlüssel hierfür ist der stetige Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Integration in gewachsene Infrastrukturen der Industrie, Energie und Mobilität. Wir erzeugen „grünen“ Wasserstoff aus erneuerbaren Energien via PEM-Elektrolyse und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Energiewende. Mithilfe unserer Produktlinie SILYZER lassen sich fluktuierende Energiequellen wie Sonne und Wind in Ihren Prozess integrieren. Wir setzen Maßstäbe für die nachhaltige Wasserstofferzeugung von morgen. Als zuverlässiger Partner begleiten wir Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb mit einem bewährten Servicekonzept – angepasst an Ihre Anforderungen.
Dekarbonisierung / Wasserstoff
Erneuerbare Energien werden weltweit immer wichtiger. Sie sind das Rückgrat einer nachhaltigen und CO2-freien Energiewirtschaft und damit Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung bis zum Jahr 2100. Ihr Anteil an der weltweiten Stromerzeugung wächst täglich. Doch wie lassen sich fluktuierende Energiequellen wie Sonne und Wind in bestehende Netze, kontinuierliche Industrieprozesse und in eine flexible und individuelle Mobilität integrieren?
Wasserstoff ist nicht nur der Energieträger der Zukunft – er ist der Energieträger der Gegenwart!
Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Nahezu alle unsere chemischen Energieträger basieren auf Wasserstoff, wenn auch in gebundener Form, und zwar als Kohlenwasserstoffe oder andere Wasserstoffverbindungen. Um die Klimaerwärmung aufgrund des weltweit wachsenden CO2-Ausstoßes zu begrenzen, müssen Lösungen gefunden werden, diese Energieträger CO2-neutral und damit nachhaltig herzustellen. Dafür bedarf es unter anderem der Herstellung von Wasserstoff auf Basis regenerativer Energien.
Elektrolyse zur nachhaltigen Erzeugung von Wasserstoff
Schon im Jahr 1800 entdeckten zwei Engländer, William Nicholson und Anthony Carlisle, die Elektrolyse, also ein Verfahren, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Dies gelang mithilfe von Gleichstrom. Damit begründeten die beiden Briten ein neues Feld der Chemie, die Elektrochemie.
Für viele Jahrzehnte war die Elektrolyse von Wasser die Standardmethode, um Wasserstoff herzustellen, und veranlasste den französischen Schriftsteller Jules Verne 1874 in seinem Roman „Die geheimnisvolle Insel“ zur Aussage: „Wasser ist die Kohle der Zukunft.“ Durch die Entwicklung der Erdgas-Infrastruktur hat sich im Laufe der Jahre die Gas-Reformierung und die Kohlevergasung als Hauptquelle für Wasserstoff durchgesetzt.
PEM-Elektrolyse – dynamisch, effizient, sauber
Erstmals erkannten J. H. Russell und seine Mitarbeiter 1973 das große Potential der PEM-Elektrolyse für die Energiewirtschaft.
Der Name PEM ist abgeleitet von der protonenleitenden Membran, der sogenannten Proton-Exchange-Membrane. Ihre spezielle Eigenschaft: Sie ist durchlässig für Protonen, aber nicht für Gase wie Wasserstoff oder Sauerstoff. Damit übernimmt sie in einem elektrolytischen Prozess u. a. die Funktion des Separators, der die Vermischung der Produktgase verhindert.
Auf ihrer Vorder- und Rückseite sind Elektroden angebracht, die mit dem Plus- und Minuspol der Spannungsquelle verbunden sind. Hier findet die Wasserspaltung statt. Im Vergleich zur traditionellen Alkali-Elektrolyse ist die PEM-Technologie ideal geeignet, um Wind- und Sonnenstrom, der volatil, also unregelmäßig erzeugt wird, aufzunehmen, da eine hoch dynamische Betriebsweise und ein schnelles Ein- und Ausschalten ohne Vorwärmen möglich ist. Außerdem zeichnet die PEM-Elektrolyse folgende Eigenschaften aus:
- Hohe Wirkungsgrade bei hohen Leistungsdichten
- Hohe Produktgasqualität auch in Teillast
- Wartungsarmer und zuverlässiger Betrieb
- Keine Chemikalien und Fremdstoffe
Die optimierte Lösung für Ihre Anforderungen – unser SILYZER Portfolio
Um ausreichend Wasserstoff erzeugen zu können, sind innovative Lösungen gefragt. Lösungen wie die Produktfamilie SILYZER von Siemens: ein innovatives PEM-Elektrolysesystem, das Wind- und Sonnenenergie nutzt, um Wasserstoff zu produzieren – und das völlig CO2-frei. Auf diese Weise ist der SILYZER doppelt nützlich – und doppelt sauber.SILYZER 300 ist die neueste und leistungsstärkste Produktlinie des Siemens PEM-Elektrolyse-Portfolios im zweistelligen Megawatt-Bereich. Das modulare Design des SILYZER 300 nutzt in bisher einzigartiger Weise Skalierungseffekte, um niedrige Investitionskosten für großindustrielle Elektrolyseanlagen zu erreichen. Die optimierte Lösung führt zu sehr geringen Wasserstoffgestehungspreisen aufgrund hoher Anlageneffizienz und Verfügbarkeit.
Starten Sie die Dekarbonisierung in Ihre Branche mit einem System, das
- höchste Wirkungsgrade und eine herausragende Dynamik bei einem wettbewerbsfähigen Preis und niedrigen Instandhaltungsaufwänden bietet,
- frei von gefährlichen Substanzen ist,
- und reinen Wasserstoff in höchster Qualität produziert.
Der SILYZER 200 kann an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden. Dank seines Designs und der praktischen Erweiterungsoptionen bietet er maximale Flexibilität. Das Basissystem besteht aus mindestens einem Skid mit 1,25 MW. Mehrere Basissysteme können zu einem PEM-Elektrolyse-Verbund größerer Leistungsklassen kombiniert werden. Je nach Anforderung ergänzen zahlreiche technische Optionen das Komplettpaket. Dazu zählen unter anderem ein Rückkühlsystem, eine Wasseraufbereitung, Stromnetzanbindung und vieles mehr. Und natürlich ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Auch die Wasserstoffproduktion unter Hochdruckbetrieb schafft er bis zu 35 bar.
Wir stellen das perfekte Paket für Ihre individuellen Bedürfnisse zusammen. Unsere Leistungen reichen von grundlegenden Instandhaltungsarbeiten bis hin zu einem umfassenden Rundum-Service mit modernster Datenanalyse. Damit sorgen wir für einen reibungslosen Betrieb.
Unser Service Angebot ist auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten:
- Basic: Support und Fehlerbehebung nach Bedarf
- Advanced: Präventive Instandhaltung, Remote-Service, Zustandsüberwachung, 7/24 Hotline und mehr
- Integrated: Erfolgsabhängiger Instandhaltungsvertrag
Seit über 170 Jahren stellen wir höchste Qualitätsansprüche an uns und unsere Produkte. Mit unserem breiten Domänenwissen in Industrie, Mobilität und Energie sind wir in der Lage, branchenübergreifend Lösungen zu entwickeln, die daran ausgerichtet sind, bei unseren Kunden Mehrwert zu generieren. Von der Netzintegration über innovative Leittechnik profitieren Sie von der jahrzehntelangen Kompetenz und Innovationskraft von Siemens. Zusätzlich haben wir Zugriff auf ein breites Netzwerk von ausgewählten Partnern, die unser Angebot bestmöglich ergänzen. Diese Kompetenzen befähigen uns, maßgeschneiderte Lösungen auf Basis der individuellen Kundenbedürfnisse zu kreieren und damit das volle Potential auszuschöpfen.
Im SILYZER steckt jede Menge Hightech und Know-how, natürlich in bewährter Siemens-Qualität. Unter anderem unser Leitsystem SIMATIC PCS 7 sowie Gleichrichter aus der SINAMICS DCM-Reihe. Wir stehen dafür, dass alle Komponenten zuverlässig und optimal zusammenarbeiten – bei höchster Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Sie können sich darauf verlassen, dass wir unsere gesamte Erfahrung und Kompetenz in einem hochwertigen System bündeln und Ihnen als verlässlicher Partner rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
Es gibt unterschiedliche Methoden zur Herstellung von Wasserstoff (H2). Zurzeit werden mehr als 95% des Wasserstoffs weltweit aus Kohlenwasserstoffen erzeugt, wodurch gleichzeitig schädliches CO2 produziert und an die Umwelt abgegeben wird. Die Elektrolyse von Wasser bietet eine modernere und umweltfreundlichere Technik zur CO2-neutralen Erzeugung von Wasserstoff.
Die volumetrische Energiedichte von Wasserstoff liegt bei Atmosphärendruck bei ca. einem Drittel im Vergleich zu konventionellen Brennstoffen. Durch Verdichtung oder Verflüssigung von Wasserstoffgas kann die volumetrische Energiedichte erhöht werden, was die Speicherung und den Transport einer größeren Wasserstoffmenge ermöglicht.
Wasserstoff kann unter hohem Druck oder in tiefkalt verflüssigter Form (kryogenes Gas) transportiert werden. Derzeit sind die zwei gängigsten Methoden für den Wasserstofftransport (überwiegend in gasförmigem Zustand) Tankfahrzeuge, z.B. „Tube-Trailer“, für den Straßentransport und Gasleitungen (für kurze Distanzen).
Grundsätzlich ist die Verwendung nicht gefährlicher als bei anderen Brennstoffquellen. Wasserstoff ist brennbar und muss, ebenso wie andere brennbare Brennstoffe, vorsichtig gehandhabt werden. Um sich zu entzünden, muss der Wasserstoff mit einem zusätzlichen Oxidationsmittel (Luft, reinem Sauerstoff, Chlor usw.) in einer bestimmten Konzentration und einer Zündquelle (z.B. einem Funken) kombiniert werden. Wenn der Wasserstoff im schlimmsten Fall zündet, verbrennt er sehr schnell nach oben. Es erzeugt keine gefährliche Wärmestrahlung über der Unfallstelle, wie dies bei Benzin oder Kerosin der Fall ist.
Die entsprechenden Anlagen sind auf dauerhafte Dichtigkeit ausgelegt. Die Flanschverbindungen sind speziell für Wasserstoff konzipiert und die Anzahl der lösbaren Verbindungen auf ein Minimum reduziert. Außerdem wird in den Gebäuden für einen kontinuierlichen Luftaustausch gesorgt und die Anlagen sind mit Sicherheitsventilen und Überdruckvorrichtungen versehen. Zusätzlich sind Explosionsschutzzonen ausgewiesen. Die elektrische und sonstige Ausrüstung in diesen Bereichen muss der EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie) entsprechen.
Die Elektrolyseprozesse können in folgende Systeme unterteilt werden: die Alkali-Elektrolyse mit flüssigen alkalischen Elektrolyten, die saure Elektrolyse mit einem polymeren Festelektrolyten (wie PEM) und die Hochtemperaturelektrolyse mit einem Festoxid als Elektrolyt.
Die PEM-Elektrolyse und die Alkali-Elektrolyse kommen bei industriellen Anwendungen zum Einsatz. Die Festoxid-Elektrolysetechnik befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium.
Wasserstoff ermöglicht die Langzeitspeicherung von großen Mengen an überschüssiger erneuerbarer Energie. Er eröffnet neue Möglichkeiten für die Nutzung von Ökostrom, d.h. durch Verwendung von Wasserstoff als Ersatz für Erdgas in bestehenden Leitungen, als Treibstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge oder Kraftwerke oder als Rohstoff für die wasserstoffverarbeitende Industrie. Dadurch bietet sich die Möglichkeit einer Verknüpfung der Energieerzeugung mit Industrie und Mobilitätsbranche, die sogenannte „Sektorenkopplung“ („sector coupling“).
„Grüner“ Wasserstoff wird zu 100% aus erneuerbarer Energie erzeugt. Das bedeutet, dass die benötigte Energie zur Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse komplett emissionsfrei erzeugt wird. Wasserstoff, der aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird und dabei Emissionen wie CO2 generiert, wird als „grauer“ oder „brauner“ Wasserstoff bezeichnet. Wenn das dabei entstehende Kohlendioxid aufgefangen, gespeichert (Kohlenstoffbindung und -speicherung) und wiederverwendet wird, spricht man häufig von „blauem“ Wasserstoff.