Sensformer: Transformatoren mit Konnektivität
Sensformer: Born connected.
Mit dem Sensformer, einem Transformator mit Konnektivität, können Sie Ihre Daten nutzbar machen. Tauchen Sie ein in die Welt der Digitalisierung und nutzen Sie die Daten, die Ihr Transformator bereitstellt - um Betrieb und Geschäftsentscheidungen zu optimieren. Entdecken Sie den Sensformer und die Vorteile des digitalen Transformators
Gleichspannung kann jetzt auf gigantischen 1.100 kV übertragen werden
Der weltweit erste Transformator, den Siemens für Hochspannungsgleichstrom-Übertragungsanlagen (HGÜ) mit der derzeit höchsten Übertragungsgleichspannung von ± 1.100 Kilovolt (kV) entwickelte und fertigte, hat die Typprüfung in Nürnberg bestanden. Der Transformator ermöglicht die verlustarme und extrem effiziente Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) über eine Rekordreichweite von 3.284 Kilometern mit einer Übertragungsleistung von zwölf Gigawatt.
Interessiert? Die gesamte Reise von Siemens erstem 1.100 kV HGÜ-Transformator können Sie sich hier ansehen.
Teil 1: Siemens erster 1.100 kV HGÜ Transformator
Teil 2: Auslieferung
Teil 3: Ankunft am Hafen von Shanghai
Teil 4: Ankunft an der Umrichterstation Guquan
Informieren Sie sich, wie unsere Innovationen die Zukunft der Transformatoren gestalten
Bei einem Transformator geht es um viel mehr als nur das Transformieren von Spannungen: Transformatoren bilden das eigentliche Rückgrat der modernen Energienetze. Ihre zuverlässige Funktion ist entscheidend für eine stabile, belastbare Stromversorgung.
Falls Sie noch keine Gelegenheit hatten, sich unser Transformatormodell persönlich anzusehen – ab sofort können Sie die Live-Demonstrationen rechts ansehen und dabei alles über innovative Transformatortechnologie erfahren.
Jüngste Entwicklung bei den Fahrzeugtransformatoren: “Tractronic® Thinity”
Siemens präsentiert sein jüngstes Innovationshighlight: Tractronic® ThinityTM-Transformatoren werden zukünftig in der zukunftsweisenden „Mireo®“ Regionalzug-Plattform installiert. Das absolut neuartige Transformatorendesign resultiert in extrem leichten (ca. 25% weniger Gewicht) und Unendlichkeitssymbol geformten Tractronic® ThinityTM Transformatoren. Die Gewichtsreduktion wird den Energieverbrauch der Züge senken. Gleichzeitig können mehr Passagiere, Überwachungstechnik und Infotainment Einrichtungen an Bord genommen werden. Weitere Vorzüge der Entwicklung sind: kürzere Produktionszeiten und optimierte Komponenten – zusammen formen sie den wirklich einzigartigen Tractronic® ThinityTM Transformator.
Laden Sie unsere Tractronic® Thinity-Broschüre herunter (englisch)
Netzstabilität: Pretact - React in advance
Immer unter Strom – stabile, belastbare Netze mit Siemens Transformatoren
Die Stabilität von Stromnetzen ist ein entscheidender Faktor für alle Beteiligten. Siemens Transformatoren bietet ein umfassendes Konzept für Netzstabilität namens PretactTM, das auf 3 Säulen beruht: Vorbeugen – Schützen – Reagieren. Dies ermöglicht unseren Kunden, Fehlern im Betrieb vorzubeugen, ihre Transformatoren zu schützen und im Ernstfall schnell zu reagieren. Unser neues Konzept adressiert Notfälle, Nachrüstungen / Erweiterungen sowie neue Installationen. Es dient entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette für eine Erhöhung der Netzstabilität mittels modularer Eigenschaften und Lösungsarchitektur für Leistungs- und Verteiltransformatoren. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Infografik, in Anwendungsbeispielen und weiteren Unterlagen.
Installation eines mobilen Plug-and-Play Transformators innerhalb von drei Tagen
Mit mobilen Plug-and-Play-Einheiten kann ein großer Leistungstransformator durch drei einphasige und kompakte Einheiten ersetzt werden - sowohl bei geplanten als auch bei ungeplanten Ausfällen.
Der Transport und die Installation können innerhalb von 30 Arbeitsstunden abgeschlossen werden.
In unserer Bildergalerie sehen Sie, wie es funktioniert!
Unser Multifunktionsrechner checkt Ihren Wunschtransformator
Sie haben sich für die Investition in einen neuen Transformator entschieden? Mit unserem Multifunktionsrechner checken Sie mehrere grundlegende Parameter auf einmal: Erfüllt Ihr Wunschtransformator die Anforderungen der seit 2015 geltenden Ökodesign-Verordnung der Europäischen Kommission? Wie effizient arbeitet er, und innerhalb welcher Zeit amortisiert sich die höhere Investition in eine verlustärmere Variante? Nutzen Sie diese wertvolle Möglichkeit der Entscheidungs- und Planungshilfe Schritt für Schritt. Bitte beachten Sie: Aufgrund der Aussagen zum Peak Efficiency Index ist dieser Rechner nur für Leistungstransformatoren geeignet.Darum machen unsere Transformatoren den Unterschied
Transformatoren von Siemens stehen in über 100 Ländern und seit mehr als 100 Jahren für Spitzenqualität. Die besonders geringe „Mean Time Between Failures“ ist nur ein Beispiel dafür. Damit das so bleibt, arbeiten wir kontinuierlich mit Experten an der Forschung und Entwicklungen unserer Transformatoren. Dabei sind wir immer nahe an unseren Kunden – dank eines globalen Produktions- und Service-Netzwerks. Sehen Sie selbst, warum unsere Transformatoren den Unterschied machen
Grüne Transformatoren mit Ester-Isolierung
Synthetische und natürliche Ester sind eine vorteilhafte Alternative zum üblichen Mineralöl in Transformatoren. Durch ihren hohen Flamm- und Brenn-Punkt und ihre biologische Abbaubarkeit werden sie als topaktuelles Material für Transformatoren immer beliebter. Eine der jüngsten Innovationen mit synthetischem Ester sind drei Leistungstransformatoren für die 400 kV-Spannungsebene, die mit synthetischem Ester isoliert sind und deren Abwärme in ein Nahwärme-System eingespeist wird. Unsere aktuellen Nutzungsbeispiele als Zip-Datei
Sichere Stromübertragung von New Jersey nach New York City
Wie versorgt man eine Megacity wie New York mit ausreichend Strom? Hudson Transmission Partners, LLC beauftragte Siemens, um eine Lösung für diese Herausforderung zu finden und hatte Erfolg: Per Hochspannungs-Gleichstromübertragung wird New York an das Stromnetz von New Jersey angebunden und so mit zusätzlichen 660 MW Strom versorgt. Die Schwierigkeit des Projekts bestand darin, in kurzer Zeit eine stabile Anbindung von zwei eigenständigen Stromnetzen zu schaffen – und das in einer Umgebung mit begrenztem Platz und strengen Lautstärke-Richtlinien. Acht Stromrichter-Transformatoren für HGÜ-Systeme halfen dabei, eine zuverlässige Stromversorgung von New York City sicherzustellen.