Erster Nachrüstungs Auftrag für kugelabweisende Transformatoren

Siemens Transformers, der Pionier in Sachen hoher Netzverfügbarkeit von Transformatoren, hat den weltweit ersten Auftrag für kugelabweisende Retrofits von Leistungstransformatoren erhalten. Die beiden dreiphasigen Transformatoren sind seit 2013 und 2014 in Betrieb und sind – wie alle Netztransformatoren – strategisch wichtig für den zuverlässigen Betrieb des amerikanischen Stromnetzes. Die kugelabweisende Lösung ist Teil des Konzeptes zur Netzverfügbarkeit von Siemens Transformers, namens Pretact®. Dieses besteht aus den drei Säulen "Vorbeugen" („Prevent“), "Schützen" („Protect“) und "Reagieren" („React“). Das kugelabweisende Design schützt diese wertvollen Transformatoren vor Schäden und maximiert damit ihre Verfügbarkeit und Sicherheit.

Siemens Transformer Lifecycle Management (TLMTM) wird die Nachrüstungs-Lösung für die beiden Einheiten konzipieren und die kugelabweisenden Paneele installieren, um den Tank und das Ausdehnungsgefäß von allen Seiten zu schützen. Intensiv durchgeführte Tests belegen die Wirksamkeit der Methode: Das Schutzsystem ist so konstruiert, dass es Kugeln mit dem Kaliber gemäß VPAM-Klasse 13 (Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) standhält. Dies ist die höchste nicht als zerstörerisches Gewehrkaliber definierte Klasse der VPAM gemäß US National Firearms Act.

 

Ein großer Vorteil dieses kugelabweisenden Systems von Siemens ist, dass kein zusätzliches Fundament erforderlich ist und die Platten direkt am Tank montiert werden können. Die ölgefüllten Durchführungen der Transformatoren werden ebenfalls ausgetauscht und durch kunstharzimprägnierte, synthetische RIS-Durchführungen der Firma HSP ersetzt. Dies bedeutet, dass selbst dann, wenn eine Durchführung von einem Geschoss getroffen wird, dies nicht zu einem Brand führt, da die polymerisolierten Komponenten kein Öl enthalten.

 

„Dieser große Erfolg für Siemens Transformer Lifecycle Management ist ein Beleg für unsere  überragende Innovationsführerschaft für Lösungen zur Netzverfügbarkeit von Transformatoren und der Beweis dafür, dass unser Pretact® Konzept für die Maximierung der Netzverfügbarkeit genau das ist, was Versorgungsunternehmen derzeit benötigen. Schließlich geht es nicht nur darum, Transformatoren vor Betriebsausfällen zu bewahren, sondern auch vor äußeren Einflüssen zu schützen ", sagt Leone Lattanzio, Leiter des Servicegeschäftes für Transformatoren innerhalb des Geschäftsbereichs Energiemanagement (EM TS CS TR ).

Möchten Sie mehr über kugelabweisende Transformatoren erfahren?

Flyer: Kugelabweisende Transformatoren