Energie für die Industrie
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – wir kümmern uns um Strom, Dampf, Wärme und Kälte
Eine ununterbrochene und zuverlässige Versorgung mit Strom, Dampf, Wärme und Kälte ist die grundlegende Voraussetzung für die industriellen Fertigungsprozesse in Ihrer Anlage. Effiziente Energiesysteme und -anlagen für industrielle Prozesse leisten so einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Betriebskosten und Emissionen und so für höhere Wettbewerbsfähigkeit. Sind Sie für die Zukunft gerüstet?
Als Hersteller von Originalkomponenten (Original Equipment Manufacturer - OEM) steht Ihnen unser gesamtes Portfolio an Produkten und Lösungen zur Verfügung, das Sie zuverlässig, wirtschaftlich und umweltverträglich mit Energie versorgt – beispielsweise durch die Nutzung von Restgasen. Bei Siemens Gas and Power nutzen wir unsere tiefe Fachkenntnis über industrielle Prozesse für die Planung bedarfsgerechter Energielösungen und entwickeln individuelle End-to-End-Geschäftsmodelle über den gesamten Anlagelebenszyklus hinweg.
Siemens wird auf diese Weise zum Original Equipment Consultant (OEC), einem Berater, der nicht nur tiefgreifendes Know-how in der Energiebranche hat, sondern auch Originalkomponenten herstellt und einsetzt. Die Analyse sämtlicher Prozesse bildet die Grundlage, anhand derer wir das Potenzial ermitteln und sämtliche von Siemens produzierten Komponenten passgenau einbringen. Unsere umfassenden Dienstleistungen – von der Planung und Inbetriebnahme bis zu Lifecycle Services – runden das Leistungsspektrum der Erzeugung von Strom, Dampf, Wärme und Kälte sowie der Stromverteilung ab.
Besuchen Sie uns auf der Data Center World!
Freuen Sie sich auf informative Vorträge zu „Integration im Data Center“ sowie Paneldiskussionen zu Cybersecurity und Edge Data Centern.
Und verpassen Sie auf keinen Fall unser Expertenseminar „Dezentrale Stromerzeugung – eine Chance für Rechenzentren“ am 13. November ab 16 Uhr in Halle 4.1 / Raum ‚Goodwill‘.
„Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und ein optimales, zukunftssicheres Energiesystem zu entwickeln, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. Die Basis dafür bildet unser tiefes Fachwissen über industrielle Prozesse, das Energiegeschäft und die Entwicklung von Geschäftsmodellen inklusive Finanzierung.“Dr. Stefan Diezinger, Vice President Industrial Business
Industrieprozesse: Die Aufgabe verstehen
Am wichtigsten ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Mit Siemens Gas and Power Original Equipment Consultancy erhalten unsere Kunden genau die passende Unterstützung für eine schrittweise ‚grüne Revolution‘– nicht nur, sondern auch in Prozessindustrien, die auf Wärme angewiesen sind.Thomas Tiemeyer, Manager Industrial Vertical Manufacturing
Zuverlässige Energieversorgung für industrielle Prozesse
Laut der Internationalen Energieagentur ist die Industrie für rund 38% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Eine sichere, ausreichende und nachhaltige Energieversorgung wird damit zum Schlüsselfaktor für gesellschaftliches und wirtschaftliches Wachstum. Zugleich wirkt sich steigende Effizienz in nahezu sämtlichen Industriebereichen positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Daneben bieten bestimmte Branchen für Prosumenten – d.h. Verbraucher, die Energie gleichzeitig auch selbst erzeugen und kontrollieren – neue Geschäftsmöglichkeiten, einschließlich der, überschüssigen Strom und Wärme in lokale Netze einzuspeisen und/oder Netzdienstleistungen zu erbringen.
Siemens errichtet Industriekraftwerk im Chemiepark Marl
Das neue Industriekraftwerk wird aus zwei Kraftwerksblöcken mit einer elektrischen Leistung von je 90 Megawatt bestehen und neben Strom auch Prozessdampf für den Chemiepark produzieren.
Dadurch liegt der Brennstoffnutzungsgrad der Anlage bei über 90 Prozent und das Unternehmen kann künftig bis zu eine Million Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen. Damit leistet die Anlage einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung.
Netzeinspeisung: Stromversorgungsnetze im Fluss
Kosteneffizienz, Netzstabilität, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz sind die wichtigsten Anforderungen an die Energiesysteme von heute. Durch den Einsatz neuer Komponenten, Kommunikationstechnologien und innovativer Netzkonzepte werden Stromversorgungsnetze in digitale, hochautomatisierte und intelligente Infrastrukturen überführt.