..

Förderprogramme nach Bundesländern

Januar 2020

Wo gibt es Förderung für meinen Speicher? Ein Überblick.

Staatliche Zuschüsse senken die Investitionskosten für Stromspeicher und erhöhen ihre Wirtschaftlichkeit. Aber in welchen Bundesländern und Kommunen gibt es derzeit eigentlich solche Förderprogramme? Was sind die Voraussetzungen und wie hoch fällt die Förderung aus? Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt!

Vielfältige Förderlandschaft

Zum 31. Dezember 2018 wurde das deutschlandweite KfW-Förderprogramm „Erneuerbare Energien – Speicher“ eingestellt. Um die Netzstabilisierung durch die Installation dezentraler Speichersysteme zu fördern, gibt es allerdings viele neue lokale Förderprogramme. Sie können also auch weiterhin von einem Zuschuss für Ihren Stromspeicher profitieren!

 

Derzeit (Stand Januar 2020) bieten verschiedene Bundesländer wie Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Förderprogramme an, sowohl für Stromspeicher aber oft auch für Photovoltaik-Anlagen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche kommunale Programme - hier lohnt sich ein Blick in die Förderdatenbank, um von aktuellsten Entwicklungen zu profitieren.

Förderdatenbank

Das Förderprogramm `Netzdienliche Batteriespeicher` für das Bundesland Baden-Württemberg lief 2019 aus. Die Stadt Freiburg hat aber ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das Hauseigentümer und Mieter, die eine Investition in eine Photovoltaik-Anlage, einen Batteriespeicher oder ein Balkonmodul tätigen möchten, unterstützt. 

Förderprogramm "Netzdienliche Batteriespeicher"

Weitere Informationen

Der Freistaat Bayern fördert seit 2015 die Investition in Speicher im Rahmen seines 10.000 Häuser Programms für energieeffizientes Bauen und Sanieren. Dieses Programm bietet Förderungen für die Installation eines neuen Batteriespeichers in Kombination mit der erstmaligen bzw. der Ergänzungsinstallation einer PV-Anlage. Optional wird zusätzlich die Neuinstallation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge gefördert. 

Förderprogramm "10.000-Häuser"

Weitere Informationen

In Berlin wurde ein neues Förderprogramm gestartet. Dieses verfolgt das Ziel, den Ausbau der Photovoltaik in Berlin zu unterstützen und den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch durch die Nutzung einer PV-Anlage in Kombination mit einem Batteriespeicher zu erhöhen. Das Programm läuft seit Herbst 2019. 

Förderprogramm Stromspeicher Berlin

Weitere Informationen

Mit dem Kleinspeicher-Programm fördert das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg (MWE) mit einem Zuschuss über die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) die Investition in ein Speichersystem für Solarstrom im Eigenheim. Aktuell können keine neuen Anträge gestellt werden, da die erste Antragsrunde beendet ist und die Prüfung läuft. Über den ILB-Newsletter (https://www.ilb.de/de/service/newsletter/index.jsp) können Sie erfahren, wenn die nächste Antragsrunde startet. 

Kleinspeicher-Förderprogramm

Weitere Informationen

Auch die Stadt Münster bietet seit Juni 2018 mit Laufzeit bis Ende 2020 ein Förderprogramm zur Anschaffung eines Batteriespeichers. 

Förderprogramm

Weitere Informationen

Seit Oktober 2018 fördert Nordrhein-Westfalen die Investition in Stromspeicher in Verbindung mit einer neu zu errichtenden Photovoltaik-Anlage im Rahmen seines progres.nrw-Förderprogramms „Markteinführung“. Da das Haushaltsjahr 2019 beendet ist, startet am 4. Februar 2020 die neue Förderperiode und Maßnahmen können dann neu beantragt werden.

Förderprogramm "progres.nrw Markteinführung"

Weitere Informationen

Mit dem Solar-Speicher-Programm werden Privathaushalte in Rheinland-Pfalz dabei unterstützt, eine Photovoltaik-Anlage mit einem Batteriespeicher zu installieren. 

Förderprogramm

Weitere Informationen

Das Bundesland Sachsen fördert gezielt private Stromspeicher und deren Vernetzung mit Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge, welche dem Zweck der Eigenverbrauchserhöhung mit Solarstrom dienen. Gefördert werden sowohl Neuinstallationen als auch die Nachrüstung zusätzlicher Speicherkapazitäten.

Förderprogramm

Weitere Informationen

Sachsen-​Anhalt unterstützt mit dem Speicherförderprogramm Privathaushalte bei der Anschaffung und Installation eines Stromspeichers für Photovoltaikanlagen bis zu einer installierten Leistung von 30 Kilowattpeak (kWp).

Förderprogramm

Weitere Informationen

Über die landeseigene Thüringer Aufbaubank fördert das Bundesland gezielt Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher, welche dem Eigenverbrauch dienen. Die Richtlinie ist zwar Ende 2019 ausgelaufen, allerdings wird aktuell eine Neufassung vorbereitet. Nach Inkrafttreten der neuen Richtlinie finden Sie alle Informationen zur Antragstellung auf der verlinkten Website der Thüringer Aufbaubank.

Förderprogramm "Solarinvest – Förderung des Eigenstromverbrauchs"

Weitere Informationen

veröffentlicht von Pawel Nicinski