Brandschutz
Ein perfekter Ort ist ein geschützer Ort
Der Brandschutz beinhaltet verschiedene Disziplinen von der Branderkennung und -meldung über die Evakuierung und Löschung bis hin zum Gefahren- und Gebäudemanagement. Nur wenn sie alle genau aufeinander als auch auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind können Sie sich sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter, Besucher, Gäste und Vermögensgegenstände bestmöglich geschützt werden. Wir bieten alle relevanten Produkte, Systeme und Lösungen aus einer Hand, um den reibungslosen Betrieb in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.
Schützen, was zählt
Wenn Sie schützen wollen, was wirklich wichtig ist, dann zählt jedes Element der Sicherheit. Erfahren Sie mehr darüber, wie Brandschutzlösungen von Siemens Ihnen dabei helfen zu schützen, was zählt.
Vorsprung durch innovative Technologien
Unternehmen und Gebäude werden immer komplexer und erfordern daher laufend anspruchsvollere Brandsicherheitskonzepte. Sie können sich auf unser innovatives Portfolio verlassen, um stets auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein. Wir garantieren den bestmöglichen Schutz, der sämtliche Potenziale ausschöpft – heute und morgen.Brandschutz für Li-Ionen Batteriespeichersyteme
Li-Ionen-Batteriespeichersysteme decken einen großen Anwendungsbereich von der Erzeugung bis zum Verbrauch ab und tragen dazu bei, die Frequenz und Spannung zu stabilisieren und Schwankungen von Angebot und Nachfrage auszugleichen. Eine frühzeitige und zuverlässige Branderkennung ist daher ein Muss bei der Entwicklung von Brandschutzsystemen für Li-Ionen-Batteriesysteme. Auch das schnelle Löschen ist unerlässlich und kann durch den Einsatz automatisierter Löschanlagen mit einem geeigneten Mittel gewährleistet werden.
Modernisierung
In der heutigen Unternehmenswelt ist es ebenso wichtig, für die Sicherheit der Menschen und des unterbrechungsfreien Geschäftsbetriebs zu sorgen wie dazu in der Lage zu sein, schnell und flexibel auf veränderte Marktanforderungen, Kundenbedürfnisse und Risiken zu reagieren. Vorausschauend zu denken ist beim Brandschutz besonders wichtig, wo neue Unternehmensprozesse, schwankende Systemleistungen oder erhöhte Betriebskosten zeitgemäßere Schutzmaßnahmen erforderlich machen können. Mit hochmodernen Branderkennungs-, Alarm-, Evakuierungs-, Lösch- und Gebäudemanagementsystemen aus unserem umfassenden Portfolio bieten wir passgenaue Lösungen für die Modernisierung und Erweiterung Ihres Systems entsprechend heutiger – und zukünftiger – Standards.
Silent Extinguishing
Daten stehen im Zentrum unserer modernen Gesellschaft. Der Erfolg kleiner wie großer Unternehmen ist dermaßen von elektronischen Daten abhängig, dass der Verlust dieser Daten wohl zu den größten Risiken für den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb oder gar das wirtschaftliche Überleben gehört. Haben Sie das richtige Brandschutzkonzept für die Sicherheit Ihrer Daten? Im Brandfall ist es nicht nur wichtig schnell und effizient zu reagieren, sondern auch den Schaden an der teuren und empfindlichen elektronischen Ausrüstung so gering wie möglich zu halten. Unsere Sinorix Silent Extinguishing Technology wurde speziell dafür entwickelt, moderne Datenspeichersysteme zu schützen und selbst im Brandfall den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.