Produkte, Anwendungen und Tools zur Schaffung leistungsfähiger Gebäude
In Verbindung mit einer breiten Palette an Produkten und Anwendungen ermöglicht Projektierungssoftware von Siemens die Schaffung leistungsfähiger Gebäude. Damit lassen sich äußerst zuverlässige und effiziente Automationssysteme planen, projektieren, installieren, in Betrieb nehmen und betreiben. Wir bieten Ihnen für den gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes die richtigen Tools, damit Sie so effizient wie möglich arbeiten können.Mit dem HIT Portal können Sie schnell und einfach nach den geeigneten Produkten suchen.
Mit einer Bibliothek aus mehr als 400 vorkonfigurierten HLK-Anwendungen für Standardregler bietet HIT Ihnen eine umfassende Spezifizierung, in der Regel bestehend aus Anlagendiagramm, Materialliste, technischer Dokumentation für jedes Gerät und Preise.
Auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Anwendungsvorlagen
Dank ABT Site wird die Anpassung unserer bewährten Anwendungsvorlagen zum Kinderspiel: In den Dropdownlisten für die einzelnen Elemente wählen Sie einfach aus, was Sie brauchen – zum Beispiel Raumeinheit oder Ventil-regler. Profitieren Sie von unserer Erfahrung im Labor.
Schnelle Grafikerstellung
Sie müssen die Geräte in Ihrem Gebäude visualisieren? Dank einer umfangreichen Bibliothek lassen sich schnell und einfach Grafiken für Desigo Control Point und Desigo CC erstellen. Grafiken, die unseren Anwendungsvorlagen entsprechen, werden basierend auf der gewählten Konfiguration automatisch angepasst. Zusätzliche Änderungen oder neue Grafiken können dank einer großen Symbolbibliothek und eines intuitiven Workflows von Grund auf erstellt werden.
Produktdaten auf Abruf
Sie suchen nach einem Datenblatt oder einer Installationsanleitung? Scannen Sie einfach den 2D-Code am Produkt mit Scan to HIT, und schon haben Sie Zugriff auf technische Dokumente und Spezifikationen für Tausende von Produkten.
Scan to HIT ist jetzt im App Store von Apple und auf Google Play verfügbar.
Programmierung mit einem Klick dank ABT Go
Verbringen Sie weniger Zeit mit Aufgaben, die sich oft wiederholen. Wenn Sie ein Gerät einmal korrekt konfiguriert haben und die gleiche Konfiguration für ein anderes Gerät verwenden möchten, hilft ABT Go weiter. Durch einfaches Kopieren und Einfügen können Sie die Funktionalität eines Geräts auf ein anderes übertragen, selbst wenn die beiden Geräte nicht physisch miteinander verbunden sind. Eine zeitsparende Lösung für Projekte, die zum Beispiel mehrere Wärmerückgewinnung Lüftungsgeräte aufweisen.
Einfache Installation durch Plug-and-Play
Geräte mit KNX PL-Link sind jetzt genauso mühelos zu installieren wie Standard-KNX-Geräte – ETS ist für die Konfiguration nicht erforderlich. KNX PL-Link wurde optimiert und unterstützt jetzt Plug-and-Play-Funktionalität mit automatischer Geräteerkennung, was die Installation deutlich vereinfacht.
"Our engineers can now test and check things themselves in an easily accessible way, which takes the quality of our work to a higher level. It also allows us to do more work with fewer people. We needed licenses for the testing and commissioning tools we used to work with. This is no longer the case."Sebastiaan Slof, head of control and measurement technology at ULC Installation Group
Schnelle und komfortable Punkttests
Sie möchten den Fortschritt bei der Inbetriebnahme immer im Auge behalten? ABT Go ist eine benutzerfreundliche App, mit der Punkttests schnell und effizient durchgeführt werden können. Einfach die App herunterladen, mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, die Geräte identifizieren und den Testvorgang starten. Die Testergebnisse können exportiert und an eine beliebigen Kommunikations- oder Speicher-App auf Ihrem Gerät übergeben werden
Hochwertige Dokumentation des Fortschritts
Im Rahmen der Punkttests in ABT Go lassen sich auch Fotos anhängen, die mit der eingebauten Kamera des Geräts aufgenommen werden. Diese Bilder können in den exportierten Inbetriebnahmebericht eingefügt werden und sind hervorragend geeignet, um Störungen schnell zu beheben.
Betrieb leich gemacht mit ABT Site
Gebäude und ihre Nutzung sind steten Änderungen unterworfen. ABT Site sorgt dafür, dass der Gebäudebetrieb wie geplant läuft.
Beispiel: Auswechseln der Raumeinheit durch einen Desigo Room Automation-Regler. Die Installation und Projektierung sind dank PL-Link kinderleicht: einfach ein Gerät durch ein anderes austauschen, in einer Dropdownliste eine andere Auswahl treffen und die entsprechenden Daten herunterladen