Das Gebäude ist das Bier.

Brandschutzsysteme von Siemens machen die Brauerei Feldschlösschen zu einem perfekten Ort, um Schweizer Braukunst zu bewahren. So schmecken über 140 Jahre Tradition immer gleich. #CreatingPerfectPlaces
Perfekte Orte schaffen

Ein perfekter Ort – perfekt für einen bestimmten Zweck

Bei der Schweizer Brauerei Feldschlösschen erscheinen die Worte „seit 1876“ auf jeder Flasche. Es ist mehr als nur eine Aussage. Dahinter steht eine Philosophie. Das gleiche Brauverfahren seit 1876. Die gleichen Rezepte. Die gleiche Qualität. Das Versprechen, dass jedes neu gebraute Bier so gut wie das letzte schmecken wird. Und wenn die Brauerei geschützt ist, dann ist auch das Produkt geschützt – und letztlich auch die Tradition. Modernste Brandschutzsysteme von Siemens schützen die wichtigste Zutat: das Gebäude.
Ein perfekter Ort, um Schweizer Braukunst zu bewahren

Feldschlösschen: Das Gebäude ist das Bier

Feldschlösschen ist keine gewöhnliche Brauerei, sondern ein besonderer Ort, in welchem Handwerk und Tradition gelebt werden. Feldschlösschen ist der Name des Biers, gedruckt auf jedes einzelne Etikett. Seit über 140 Jahren ist jedes Bier so gut wie das letzte.

Feldschlösschen Bier ohne seine Tradition, ohne dieses Gebäude, das ist unvorstellbar.

Bruno Born, Braumeister der Brauerei Feldschlösschen

Brauerei Bier- sorten 16 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1896 1906 1936 1956 1976 1996 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mehr als Jahre Tradition 141 Mitarbeiter 1,200