Bleiben Sie mit unseren digitalen Sitzungen auf dem Laufenden
Erfahren Sie mehr über die Innovationen und Trends, die Ihr Unternehmen prägen - "Buildings of tomorrow" Ihre ideale Informationsquelle, um an der Spitze der Branche für smarte Gebäude zu bleiben.
What is it about?
By utilizing a “demand-based” controls approach and the communication means provided by a today’s Building Automation System it is easily possible to operate the Air Handling Units – especially their fans – e.g. in an office building in a very energy efficient way. This integrated approach reduces the fan power
consumption substantially compared to traditional controls approaches and also compared to the operating values thought necessary during the design phase.
This will be further substantiated by comparing theoretical fan power consumptions with measured data from a recently constructed office building and that only minimal additional effort by a building automation specialist is necessary to realize such a highly energy efficient solution.
The webinar also finally shows, that such a “demand based” controls approach goes beyond the energy performance classification as defined in the EN15232-1:2017 and surpasses the energy savings of its “A-class” definition for flow control in a ventilation system by far.
Webinare sind Online-Seminare, die es Ihnen ermöglichen, zu einem bestimmten Zeitpunkt bequem und von überall an Schulungen und Fachvorträgen teilzunehmen. Über den Bildschirm und Ihre Lautsprecher (oder ein Headset) folgen Sie dem Live-Vortrag des Referenten und können in einem Chatbereich eigene Fragen stellen.
Ein Podcast ist eine Reihe von digitalen On-Demand-Audiodateien, die sich häufig auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. Podcasts können online via Laptop, Tablet oder Smartphone abgerufen und heruntergeladen werden, somit können sie jederzeit angehört werden. Podcasts können überall konsumiert werden und der Hörer wird über die genutzte App automatisch über neue Episoden informiert indem der ausgewählte Podcast abonniert wird.
Webinar: Für die Teilnahme an einem Webinar können Sie sich auf unserer Website registrieren. Nach der Registierung erhalten Sie eine Bestätigungs-Email mit den Zugangsdaten und weiteren Informationen.
Podcast: Um sich unsere Podcasts anzuhören, abonnieren Sie einfach «Buildings of Tomorrow» in Ihrer bevorzugten App. Jetzt erhalten Sie jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn eine neue Episode veröffentlicht wird.
Sie haben viele Optionen, um an unseren Webinaren und Podcasts teilzunehmen. Als Teilnehmer benötigen Sie lediglich stabilen Internetzugang und einen aktuellen Browser. Den Ton hören Sie über Ihre Lautsprecher. Sie können den Link zum Webinar über unterschiedliche Webbrowser aufrufen (wir empfehlen Mozilla Firefox oder Google Chrome). Es ist kein Herunterladen von zusätzlicher Software nötig und auch für mobile Endgeräte ist der Zugang möglich.