So stehen Hubinseln sicher auf dem Meeresboden

Wie werden die rund 200 Meter langen Beine einer Jack-up-Plattform stabil im Meeresboden verankert? Mit einer automatisierten Steuerung und einer Regelungsstrategie von Erfinder Vemund Kaarstad.
Erfinder des Jahres 2018

Herausragende Erfindung

Ich sammle Informationen, sehe mir an, was bereits auf dem Markt ist, und überlege mir dann bessere Technologien.
Vemund Kaarstad, Process Industries & Drives

Für den Bau von Windparks auf See und für Öl- und Gasförderung braucht man Jack-up-Plattformen, die mit ihren bis zu 200 Meter langen Beinen im Meeresboden verankert werden. Das gelingt heute in der Regel mittels einer automatisierten Steuerung, die Vemund Kaarstad entwickelt hat. Der umtriebige Experte von Process Industries & Drives arbeitet in Oslo, Norwegen.

 

Tag und Nacht stehen die Kolosse über Jahrzehnte im offenen Meer und trotzen der Kraft von Wind und Wellen. Wenn eine Plattform erst einmal fest auf dem Meeresboden steht, wirft sie so schnell nichts um. Die heikle Phase ist die Installation im offenen Meer: Die riesige Anlage verfügt typischerweise über drei oder vier Beine, die bis zu 200 Meter lang sein können. Diese Beine müssen mithilfe von bis zu 96 Motoren auf den Meeresboden abgesenkt und dort verankert werden. Dann heben die Motoren die ganze Konstruktion aus dem Wasser.

 

„Früher brach bei diesem Vorgang schon manchmal ein Bein ab“, erklärt Kaarstad. Investitionen in Millionenhöhe waren damit futsch, von der Gefahr für die Menschen ganz zu schweigen.

 

Kaarstad entwickelte ein Steuerungssystem samt Regelungsstrategie, das mittels der Motoren die Beine automatisiert absenkt und beim Anheben der Jack-up-Plattform aus dem Wasser kontrolliert, wie stark die jeweilige Belastung ist. Jeder der elektrischen Motoren mit variabler Drehzahl ist mit einer elektromechanischen Bremse und mit einem Sensor, der die Geschwindigkeit des Motors an das Kontrollsystem weitergibt, ausgestattet. An jedem Bein ist je ein Motor mit einer Stoppfunktion angebracht, die das gesamte System vor zu schneller Absenkung schützt. Auch die Bremsen werden automatisiert und aufeinander abgestimmt gesteuert. Mit Kollegen von Siemens Niederlande und in Kooperation mit der niederländischen Konstruktionsfirma GustoMSC optimierte Kaarstad das Design.

 

Das System GustoMSC-Siemens überzeugte bereits mit seinen ersten Prototypen die großen Unternehmen der Öl- und Gasförderung im Meer. Heute sind Hubinseln auch beim Bau von Offshore-Windparks im Einsatz. Bis heute hat Siemens das System über 70-mal verkauft, und weitere große Aufträge sind bereits in Planung.