Industrial Cyber Security Hackathon 2017

20. - 22. Oktober 2017, RWTH Aachen
Termin speichern
Willkommen

Industrial Cyber Security Hackathon 2017 and der RWTH Aachen

Sicherheit im Cyber Space ist ein enorm dringendes und überaus spannendes IT-Thema!    Wie wäre es mit einem Industrial Cyber Security Hackathon 2017 an der RWTH Aachen – Siemens ist mit dabei!   Melden Sie sich an – mit Kompetenz und auch ein klein wenig Glück winkt ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit bei Siemens!

Anmeldung

Anmeldung zum Industrial Cyber Security Hackathon 2017

Die Veranstaltung findet vom 20. - 22. Oktober 2017 in der RWTH Aachen (Templergraben 55, 52062 Aachen) statt.