Alles im Blick

Sicherheitslösungen von Siemens machen Port Manatee in Florida zu einem perfekten Ort, um Wohlstand zu sichern.
Security Solutions

Sicherheit bedeutet, nichts dem Zufall zu überlassen

Die Welt von heute hat sich verändert. Wir sind näher zusammengerückt, stärker vernetzt und produktiver als je zuvor. Diese dadurch gewonnene Freiheit eröffnet uns große Möglichkeiten, bringt aber auch neue Herausforderungen mich sich – vor allem, wenn es um Sicherheit geht. Wie können wir die Sicherheit von Mitarbeiter und Unternehmenswerten gewährleisten? Wie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften garantieren? Und wie können wir heute und auch in Zukunft Geschäftskontinuität und Investitionsschutz sicherstellen?   Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Sicherheits- und Gebäudemanagement bietet Siemens mit Siveillance Suite eine Reihe von Lösungen, Produkten und Systemen, die zu den besten der Branche zählen. Ganz gleich, ob Sie in erster Linie Ihr Gebäude effizient schützen möchten oder ob Sie die bestmögliche Lösung zum Schutz Ihrer Unternehmenswerte und Infrastruktur einsetzen wollen – Siemens Building Technologies unterstützt Sie dabei, die optimale, perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Lösung zu finden.
Port Manatee

Der perfekte Ort, um den Wohlstand zu sichern

Port Manatee ist der am schnellsten wachsende Tiefseehafen Floridas und aufgrund seiner Nähe zum Panamakanal ein wichtiger Knotenpunkt im weltweiten Transportnetz. Es ist ein Ort geschäftiger Betriebsamkeit, wo Sicherheit höchste Priorität hat. Bei einem Frachtumschlag von rund acht Millionen Tonnen pro Jahr und Hunderten von Arbeitern, die auf dem 4,5 Quadratkilometer großen Areal täglich ein- und ausgehen, ist dies eine große Herausforderung.

Mit seiner günstigen Lage am Eingang der Tampa Bay, der ausgezeichneten Verkehrsanbindung und Abfertigungsmöglichkeiten für eine breite Warenpalette – von frischem Obst und Gemüse bis hin zu Kraftstoffen und Großmaschinen – ist Port Manatee von großer Bedeutung für das weltweite Transportnetz. Die Sicherheit der Hafeninfrastruktur, der Fracht und der Hafenarbeiter ist dabei von ebenso großer Bedeutung wie die Erfüllung der staatlichen Vorgaben des Transportation Worker Identification Credential System (TWIC) und die Einhaltung des zügigen Verkehrs von Menschen und Fahrzeugen auf dem 4,5 Quadratkilometer großen Hafenareal. Um diese Herausforderungen zu meistern und den Aufenthaltsort aller sich auf dem Areal befindlichen Personen jederzeit sicherstellen zu können, wurde eine Lösung von Siemens implementiert: Eine Kombination von integriertem Zutrittskontrollsystem SiPass und integriertem Sicherheitsmanagementsystem Siveillance Vantage.

Mithilfe dieser maßgeschneiderten Lösung lassen sich alle Bewegungen auf dem Hafengelände nachverfolgen und wird die Möglichkeit geschaffen, die Interaktionen zwischen Personen, Gütern und erbrachten Dienstleistungen auf dem Hafengelände in direktem Abgleich zu überwachen und zu dokumentieren. Diese Transparenz erlaubt es Port Manatee, nicht nur nationalen wie internationalen Vorgaben nachzukommen, sondern trägt auch dazu bei, die Verwaltung von Besuchern, Gütern und Transportmitteln auf dem Hafengelände effizienter zu verwalten und so Zeit und Kosten zu sparen. Als der am schnellsten wachsende Seehafen Floridas und mit der Ambition, der führende Seehafen Amerikas zu werden, benötigt Port Manatee eine zuverlässige Lösung, die auch in Zukunft flexibel auf sich verändernde Anforderungen des Hafens angepasst werden kann  – und wurde in Form der Sicherheitslösungen von Siemens gefunden. Dies zeigt, wie eng der wirtschaftliche Erfolg des Hafens und der Wohlstand der Region mit der Sicherheit verknüpft sind, und dass Sicherheit stets eine Frage des Vertrauens ist.

Dank Siemens sind wir endlich in der Lage, die Bewegungen von Personen und Gütern auf dem Areal in direktem Abgleich zu verfolgen.
David St. Pierre, Leiter der Seehafensicherheit in Port Manatee.
Referenzen

Referenzen

Portfolio

Innovation im Bereich Sicherheit

Für den grundsätzlichen Schutz Ihrer Gebäude, Unternehmensstandorten oder kritischen Infrastrukturen bietet Siemens Building Technologies mit Siveillance Suite einen einzigartigen, ganzheitlichen Ansatz im Bereich des Sicherheitsmanagements, der führende Lösungen aus dem Gefahren- und Zutrittskontrollmanagement vereint. Nutzerfreundlich in Design und intelligent aufgebaut, bietet Siveillance Suite modulare und skalierbare Lösungen, die Ihnen die notwendige Flexibilität verleihen, wenn es darum geht, Ihre Unternehmenswerte und Investitionen zu sichern – heute und in der Zukunft: Siveillance Suite – vollendete Sicherheit, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.