Supply Chain Finance

Finanzierung für eine starke Lieferkette. Supply Chain Finance @ Siemens wurde von Siemens Financial Services speziell für ausgewählte Siemens-Lieferanten entwickelt. Als bankenunabhängiges Programm bietet Supply Chain Finance @ Siemens Lieferanten die Möglichkeit, ihre Siemens-Forderungen unabhängig von der Höhe der Einzelforderung bei 100% Bevorschussung zu attraktiven Konditionen zu verkaufen.
Nehmen Sie Kontakt auf mit unserem

Supply Chain Finance Team

Auf einen Blick

Finanzierungsalternative Supply Chain Finance

Ziel des Supply Chain Finance Programms ist es, den Cashflow der Lieferanten zu verbessern und ihr Working Capital zu optimieren. Die Zusammenarbeit zwischen den Lieferanten und Siemens wird mit Hilfe des Programms noch effizienter gestaltet.

 

Siemens Financial Services ist für die Einführung des Supply Chain Finance Programms und die Organisation der Zusammenarbeit der beteiligten Partner verantwortlich und jederzeit für Sie als Siemens-Lieferant erreichbar.

 

Im Hinblick auf die Abwicklung der Finanzierung hat sich Siemens für die Finanzierungsplattform ORBIAN* entschieden, eines der führenden Unternehmen im Bereich Supply-Chain-Finance-Lösungen. Durch einen internetbasierten Zugang für Siemens-Lieferanten bietet die ORBIAN-Plattform eine effiziente Kommunikationsschnittstelle.

*Siemens hat das Unternehmen Orbian als Spezialisten in der Entwicklung und im Management von globalen, erfolgreichen Supply Chain Finance Programmen ausgewählt, um eine Finanzierungsplattform anzubieten und als Forderungsankäufer zu fungieren. Gegründet von SAP und der Citibank im Jahr 1999 ist ORBIAN heute ein privates Unternehmen, das auf Lieferantenfinanzierung spezialisiert ist. Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.orbian.com

Vorteile für Siemens-Lieferanten auf einen Blick

Der Supply Chain Finance Prozess

Das Supply Chain Finance @ Siemens Programm bietet Siemens-Lieferanten die Möglichkeit, durch den Verkauf ihrer Siemens-Forderungen an den ausgewählten Finanzdienstleister ORBIAN* Liquidität zu sehr günstigen Konditionen zu gewinnen.

Verkaufsoptionen

Das Siemens SCF-Programm beinhaltet zwei verschiedene Varianten des Forderungsverkaufs:

  1. Automatischer Verkauf
    Sobald Siemens die Forderung gegenüber der Plattform bestätigt, wird diese automatisch an ORBIAN* verkauft. Der Lieferant erhält den Forderungskaufpreis innerhalb von zwei Bankarbeitstagen.
  2. Manueller Verkauf
    Der Lieferant kann wahlweise an ORBIAN verkaufen. Durch den erhöhten manuellen Aufwand steigt der Diskontierungszinssatz um 0,15% p.a.

Konditionen

... für Lieferanten, die die SIEMENS AG und ihre Standorte beliefern

 

Die einzige Gebühr, die durch die Teilnahme am Supply Chain Finance @ Siemens Programm entsteht, ist die Programmgebühr für die Frühzahlung der durch den Lieferanten verkauften Forderungen. Basierend auf dem tatsächlichen jährlichen Programm-Transaktionsvolumen (je Lieferant) gestaltet sich die Programmgebühr wie nachstehend dargestellt: 

 

> 10 M-EUR: 1.00 % p.a.* + EUR-LIBOR**

> 100 T-EUR: < 10 M-EUR: 1.20 % p.a.* + EUR-LIBOR**

< 100 T-EUR: 2.00 % p.a.* + EUR-LIBOR**

 

* Die "fixe Komponente" der Programmgebühr deckt die Kosten des Programms sowie die Kosten der Banken, die die Liquidität zugunsten der teilnehmenden Lieferanten zur Verfügung stellen.

** Der zugrundeliegende "Referenzzinssatz" hängt von der Währung der Rechnung ab und ist im Vertrag mit ORBIAN festgehalten, beispielsweise wird für EUR-Rechnungen der relevante EUR LIBOR herangezogen – die vereinbarte Zahlungsbedingung mit Siemens (zum Beispiel 90 Tage netto) ist entscheidend für den einkalkulierten LIBOR (zum Beispiel 3-Monats-EUR-LIBOR).

 

Rechenbeispiel zur Veranschaulichung

Ein Lieferant verkauft Waren für EUR 1 Mio. Das Nettozahlungsziel beträgt 120 Tage. Durch Verkauf seiner Siemens-Forderung bei Teilnahme am SCF Programm erhält er seine Zahlung 110 Tage früher als bisher.

 

Diskontierungszinssatz: 1,2 % p.a. + 0 % (annualisiert)

Programmgebühr: 3.667 EUR (1 M-EUR x 1,2 % x (110 / 360))

Forderungsverkaufspreis: 996.333 EUR (Zahlungseingang beim Lieferanten)

Cashflow-Verbesserung: 304.435 EUR (Zahlung nach 10 anstatt 120 Tagen)



Die genannte Finanzierungskondition ist vergleichbar mit einer Skontoregelung von: 10 Tage, 0,37 %, 120 Tage netto.

Supplier of Siemens USA or Mexico?

… for suppliers delivering / invoicing to Siemens in the USA and/or Mexico please follow the LINK

Supplier of Siemens China?

... for suppliers delivering / invoicing to Siemens in China please follow the LINK

   

Kriterien für die Teilnahme

Kontakt und Information

Ihr Ansprechpartner bei Siemens informiert Sie gerne.

Zusätzlich steht Ihnen auch das Supply-Chain-Finance-Team der SFS für Fragen zur Verfügung:

Tel.: +49 89 636-33144

supply-chain-finance.sfs@siemens.com