CNC Shopfloor Management Software in der Produktion

Ob bei der Werkzeug-Verwaltung oder durch predictive maintanance:

Wir wissen nicht, wie sehr sie ihre Produktivität steigern können, aber wir wissen, wie es geht, zu ...

0 %
  • Werkzeugverwaltung & Werkzeugkosten im Griff

  • Maschinenverfügbarkeit & Maschinenauslastung im Blick

  • Vorbeugende Wartung & Instandhaltung (predictive maintanance) im Plan

  • ... egal, ob mit Sinumerik oder einer anderen CNC

Unser Experte zur Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit (Manage My)

Unsere kostenlosen Webinare - nächstes am 14. März

Vier Bereiche zur Steigerung der Produktivität

Beherrschen Sie die Komplexität in Ihrer Produktion – und profitieren Sie von den Vorteilen.

Die Digitalisierung bietet vielfältige Möglichkeiten, die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Fertigung in vier konkreten Bereichen optimieren können – sogar bei gewachsener Hard- und Softwarelandschaft.

Anhand von 4 Handlungsfeldern geben wir Ihnen konkrete Produktvorshläge. Egal, ob Sie eine SINUMERIK einsetzen oder die CNC eines anderen Herstellers.

Auftrags-Vorbereitung & Durchführung

Beginnen Sie mit der Optimierung – direkt vom Schreibtisch aus.

Anwendungen für die Vorbereitung und Durchführung von Aufträgen

Maßgeschneiderte Siemens-Lösungen helfen Ihnen beim Erstellen, Verwalten und Optimieren Ihrer NC-Programme und ‑Werkzeuge und verbessern so die Auftragsvorbereitung und -ausführung.

 

Das Simulieren der eigenen Programme, möglichst nahe an der Maschine, sowie ... stehen im Vordergrund

  • Maschine / Steuerung simulieren und Programme ausprobieren
  • Programme verwalten und auf die Maschinen verteilen
  • Werkzeuge verwalten

Wir helfen mit

Effizienz und Flexibilität in der Produktion

Mehr produzieren – in kürzerer Zeit.

Effizienz und Flexibilität in der Produktion

Welche Zustände hatte die Maschine? Welche Ausfallzeiten? Wie effektiv war die Gesamtanlage? 

Die Transparenz und Verfügbarkeit der Maschinendaten sind wichtige Ansatzpunkte, um die Effizienz zu überwachen und ggf. gezielte Maßnahmen zu planen.

Mit folgenden Programmen finden Sie Ansatzpunkte, um die Effizienz und die Flexibilität zu steigern:

Maschinen-verfügbarkeit

Stillstand war gestern.

Preditive bzw. preventive Maintanance, also vorbeugende Instandhaltung sind Maßnahmen, die die Maschinenverfügbarkeit erhöhen können. Zudem können Zeiten, in denen nicht produziert wird, optimal genutzt werden.

Steht darüber hinaus eine Fernüberwachung / Fernbedienung zur Verfügung, ist eine schnelle Problembeseitigung im Notfall einfacher durchzuführen.

Verbesserte Bearbeitungsprozesse

Maschinelle Bearbeitung auf Hochleistung.

Verbesserung des Arbeitsprozesses

Die Untersuchung der Teile und die Analyse des NC-Programms incl. Simulation sind die Grundlage für die Optimierung der Produktivität und der Teilequalität.

Mit SINUMERIK Edge - einer Lösung aus Hard- und Software - können Sie Prozessdaten in Echtzeit verarbeiten und analysieren, bei Bedarf auch weltweit und standortübergreifend.

Produkte / Applikationen

Produkt-Übersicht: Programm- & Werkzeugverwaltung, ...

Werkzeugverwaltung, Programmverwaltung, ... - Anwendungen zur Optimierung Ihrer Produktion Digitalisierung ganz konkret CNC Shopfloor Management Software ermöglicht Ihnen digitale Produktion an der Maschine mit digitalen Produkten.
Letztlich sind es konkrete Software-Pakete, die Ihnen das Potenzial der Digitalisierung für Ihre Produktion erschließen.
Kommentar zur "Studie Digitalisierung in der Welt von heute" (siehe Download) von Dr. Heuring

Werkzeugverwaltung mit Manage MyTools

Die Werkzeugverwaltung ist ein entscheidender Ansatzpunkt zur Steigerung der Produktivität.

Manage MyTools ist die Antwort auf Ihre Fragestellungen:

  • Wie viele Werkzeuge befinden sich in meinem Bestand und wo befinden sie sich?
  • Welche Hilfe kann ich beim Rüstvorgang für meine Maschine erhalten?
  • Wie wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Werkzeuge für meine Bearbeitung rechtzeitig zur Verfügung stehen?
  • Wie wird gewährleistet, dass die Werkzeuge in der Maschine die richtigen Korrekturwerte besitzen?

Die Werkzeugverwaltung mit Manage MyTools hilft Ihnen, Ihre Werkzeugmaschine optimal vorzurüsten und Ort und Zustand Ihrer Werkzeuge im Blick zu behalten.

CNC-Programmverwaltung mit Manage MyPrograms

Die Werkzeugverwaltung ist ein entscheidender Ansatzpunkt zur Steigerung der Produktivität.

Die zeitgerechte Abarbeitung von Aufträgen wird ermöglicht durch Transparenz in der Programmverwaltung:

  • Wo ist das NC-Programm für den aktuell zu fertigenden Auftrag?
  • Wann, warum und von wem wurde das NC-Programm geändert?
  • Was wurde am NC-Programm eändert und was ist die aktuellste Version?
  • Wie kann das NC-Programm für den nächsten Auftrag schnell und sicher an meine Maschine transferiert werden?

Manage MyPrograms gibt Antwort auf diese Fragen und ermöglicht die schnelle und optimale Bereitstellung der NC-Programme.

  • durch direkten Zugriff auf die Datenhaltung der SINUMERIK-Steuerung
  • durch Programmübertragung durch Bedienung an der SINUMERIK.-OP
  • durch den Vergleich von NC-Programmen
  • durch die Möglichkeit des Einsatzes in heterogenen Maschinenparks
  • durch automatische Archivierung von NC-Programmen und Werkstückverzeichnissen.

Maschinenverfügbarkeit sicherstellen durch Predictive Maintanance

Vorbeugende Wartung (predictive maintanance) ist ein wichtiger Schritt, die Maschinenverfügbarkeit sicherzustellen und Totzeiten der Maschine sinnvoll zu nutzen. "Nicht erst im Fehlerfall reagieren" heißt das Motto.

Analyse MyCondition hilft, die entscheidenden Fragen zu beantworten:

  • Wie ist der Zustand meiner Maschine?
  • Wie kann ich die Maschinenabnutzung über die Zeit betrachten?
  • Wie kann ich frühzeitig sinnvolle und notwendige Maßnahmen planen?
siemens.de

siemens.de

CNC-Programmverwaltung mit Manage MyPrograms

Die Werkzeugverwaltung ist ein entscheidender Ansatzpunkt zur Steigerung der Produktivität.

Die zeitgerechte Abarbeitung von Aufträgen wird ermöglicht durch Transparenz in der Programmverwaltung:

  • Wo ist das NC-Programm für den aktuell zu fertigenden Auftrag?
  • Wann, warum und von wem wurde das NC-Programm geändert?
  • Was wurde am NC-Programm eändert und was ist die aktuellste Version?
  • Wie kann das NC-Programm für den nächsten Auftrag schnell und sicher an meine Maschine transferiert werden?

Manage MyPrograms gibt Antwort auf diese Fragen und ermöglicht die schnelle und optimale Bereitstellung der NC-Programme.

  • durch direkten Zugriff auf die Datenhaltung der SINUMERIK-Steuerung
  • durch Programmübertragung durch Bedienung an der SINUMERIK.-OP
  • durch den Vergleich von NC-Programmen
  • durch die Möglichkeit des Einsatzes in heterogenen Maschinenparks
  • durch automatische Archivierung von NC-Programmen und Werkstückverzeichnissen.

Maschinenverfügbarkeit sicherstellen durch Predictive Maintanance

Vorbeugende Wartung (predictive maintanance) ist ein wichtiger Schritt, die Maschinenverfügbarkeit sicherzustellen und Totzeiten der Maschine sinnvoll zu nutzen. "Nicht erst im Fehlerfall reagieren" heißt das Motto.

Analyse MyCondition hilft, die entscheidenden Fragen zu beantworten:

  • Wie ist der Zustand meiner Maschine?
  • Wie kann ich die Maschinenabnutzung über die Zeit betrachten?
  • Wie kann ich frühzeitig sinnvolle und notwendige Maßnahmen planen?
siemens.de

siemens.de

[Video Slider]

[Überschrift]

[Einleitungstext]
Referenzen

CNC Shopfloor Management Software in der Praxis

Weltweit wird CNC Shopfloor Management Software in zahlreichen Projekten erfolgreich eingesetzt. Hier finden Sie eine interessante Auswahl davon.

Kostenlose Webinare - Melden Sie sich an!

Unsere Experten zeigen es Ihnen - ganz konkret

In unserer losen Reihe von Webinaren stellen wir Ihnen unsere ... vor. Unsere Experten an der Maschine geben Ihnen live einen Einblick ... Hier finden Sie jeweils die Anmeldung zu unserem nächsten Webinar. Themen ...