Green Building
Casa Siemens è la sede milanese del quartier generale di Siemens Italia.
Il nuovo palazzo, realizzato secondo le più avanzate tecniche costruttive, è il cuore di un ben più vasto intervento di riqualificazione urbanistica di 86.000 mq complessivi (dei quali 32.000 di uffici), che include gli edifici esistenti della storica sede Siemens di via Vipiteno 4.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un’area verde di 25.000 mq dove saranno piantati circa 400 alberi, con zone relax per i collaboratori, ma anche il miglioramento della viabilità e infine la realizzazione di un nuovo impianto sportivo, questi due ultimi interventi in accordo con il Comune di Milano.
Smart Working
Siemens è stata tra le prime aziende in Italia a credere nello smart working, con un progetto avviato nel 2011. Dopo 6 anni di sperimentazione, il 1° gennaio 2018, con l'entrata in vigore dell'accordo sindacale firmato a giugno 2017, il "lavoro agile" è stato esteso a tutti i collaboratori di Siemens S.p.A.
Da noi ciò che conta davvero sono gli obiettivi raggiunti, non le ore trascorse in ufficio. Questo radicale cambiamento culturale ci incentiva ad essere più autonomi e responsabili rispetto alle attività di lavoro. Da questa prospettiva, l’obiettivo è quello di migliorare il bilanciamento tra lavoro e vita privata.
Con il lavoro agile cambia il modo di concepire il lavoro ma cambiano anche gli spazi all’interno degli uffici: gli ambienti sono ripensati, non ci sono più le postazioni fisse, ma luoghi che facilitano l’interazione e il lavoro di gruppo. Aumentano le sale riunioni e nascono aree più silenziose per attività che richiedono concentrazione. In più, per favorire ulteriormente la flessibilità tra lavoro e tempo libero, si trovano all’interno dell’azienda anche spazi come per esempio palestra, tavoli da calcetto, ecc...
Le "Ali" di Libeskind
All’ingresso di Casa Siemens troviamo una delle quattro sculture “The Wings” (le Ali) di Daniel Libeskind, che contrassegnavano i quattro estremi di Piazza Italia ad Expo Milano 2015. Ammirate da milioni di visitatori, le opere architettoniche erano situate nel cuore dell’Esposizione Universale, all’incrocio delle due vie Cardo e Decumano.
Accessibile al pubblico, l’opera è parte integrante della nuova concezione di “edificio aperto” di Siemens, inteso come spazio di incontri e integrazione. Affascinante nella sua evoluzione geometrica, la scultura è alta 10 metri, pesa 14 tonnellate e si compone di tre “ali” sinuose in alluminio spazzolato, che si intrecciano e si sviluppano a spirale verso l’esterno in un movimento plastico che interpreta e cristallizza il “mistero” degli uccelli in volo.
Una seconda opera del gruppo scultoreo realizzato da Libeskind per Expo Milano 2015 è già stata installata all’interno del contesto del nuovo quartier generale Siemens a Monaco, inaugurato il 24 giugno 2016. Le due restanti opere sono anch'esse collocate in Germania, rispettivamente nelle sedi Siemens di Berlino ed Erlangen.
Queste opere sono il frutto della mia attrazione per l’intersezione di natura e tecnologia.Daniel Libeskind
Sostenibilità
Siemens è da sempre molto attenta all'ambiente e alla sostenibilità: il nuovo edificio ha conseguito la certificazione LEED Gold (“Leadership in Energy and Enviromental Design”). Un'altra tematica di grande rilievo è la mobilità a "zero emissioni": in Casa Siemens sono messe a disposizione dei collaboratori biciclette, per consentire collegamenti green fra il nuovo quartier generale e le stazioni di Precotto (metropolitana) e Greco-Pirelli (treno). Sono inoltre presenti colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
Il filo conduttore è quello tratteggiato nel programma Vision 2020 di Siemens: uno degli elementi portanti del piano riguarda la trasformazione dell'azienda nel primo grande polo industriale a zero emissioni entro il 2030. Si tratta di una visione a lungo termine che punta a rendere Siemens protagonista di quella che è stata indicata come la quarta rivoluzione industriale.
Microrete Intelligente
La nostra microrete intelligente è un modello di generazione energetica distribuita che permette di massimizzare l’autoconsumo e ridurre il carico sulla rete nazionale grazie a una gestione bilanciata e accurata dei carichi elettrici e della produzione di energia.
Entrata in esercizio nel mese di luglio 2019, la "spina dorsale energetica" di Casa Siemens a Milano, con una capacità complessiva di oltre 1 megawatt (MW), è la dimostrazione concreta dell’integrazione di diverse tecnologie innovative all’interno di un’area complessiva di 32 mila metri quadrati che ospita circa 1.800 persone.
Dove siamo
Casa Siemens si trova a Milano, in via Vipiteno 4.
Indirizzo completo:
Siemens S.p.A.
via Vipiteno 4 - 20128 Milano (MI) - Italia (vai alla mappa)
Tel: (+39) 02 2431