Sei pronto per un'esperienza digitale in BI-MU?

Welcome to the BI-MU "Virtual Booth"

Benvenuto nel nostro virtual booth!

In BI-MU, costruttori e utilizzatori di macchine avranno la possibilità di scoprire le innovazioni che riguardano il mondo della digitalizzazione: cloud, edge computing e le grandi novità, come SINUMERIK ONE (il primo e unico CNC nativo digitale con i versatili Digital Twin), Create MyVirtual Machine (dedicato ai costruttori di macchine utensili), Run MyVirtual Machine (dedicato agli utilizzatori di macchine utensili), il nuovo SINUMERIK MC (il CNC derivato dal SINUMERIK ONE per i settori del legno, marmo, pietra e per le tecnologie innovative come l’Additive Manufacturing).

 

In qualità di tuoi partner vogliamo affiancarti, dalla progettazione del prodotto o della macchina, fino alla gestione dei servizi, offrendoti la nostra esperienza maturata negli ambiti tecnologici tradizionali di Asportazione (tornitura, fresatura, rettifica, ecc…) fino a quelle più innovative di Addizione, grazie anche alla nostra famiglia SINUMERIK, che festeggia i suoi 60 anni di storia e di presenza tra le aziende del settore: Happy Birthday SINUMERIK!

Digitalization in MachineTool Manufacturing - Thinking further!

La digitalizzazione ha trasformato la produzione industriale di macchine utensili che quotidianamente costruttori e utilizzatori sviluppano per affrontare nuove sfide; tempi di commercializzazione sempre più brevi, cambiamenti rapidi dei prodotti, qualità più elevata, maggiore efficienza e sicurezza. Il nostro approccio olistico digitalizza l'intera catena del valore e apre la strada al raggiungimento di una competitività sostenibile. Come partner dell'industria, vogliamo fare insieme a te il prossimo passo nella trasformazione digitale e plasmare con successo il futuro dell'industria delle macchine utensili.

In evidenza

I nostri highlights a BI-MU

Utilizzare in modo ottimale il mondo virtuale e quello reale

Avvalersi dell’aiuto degli strumenti digitali per sviluppare un nuovo prodotto o una nuova macchina pianificando la produzione in un ambiente completamente virtuale, oltre a migliorare i processi di lavoro e la produzione, può consentire in fase di progettazione la ricerca di nuove idee per lo sviluppo dei prodotti, riducendo al minimo i costi per i prototipi e accelerando il time to market.

 

In seguito, quando il prodotto viene realizzato o la macchina inizia a funzionare, i dati generati dalla produzione, una volta catturati e analizzati, possono essere nuovamente processati per lo sviluppo e l'ottimizzazione di ulteriori nuovi prodotti o macchine.

SINUMERIK ONE: il controllo numerico di Siemens diventa nativo digitale

Con SINUMERIK ONE, il primo CNC nativo digitale, Siemens prosegue nel suo percorso di digitalizzazione dell’industria delle macchine utensili. Il nuovo CN si avvale di una suite che gestisce l’integrazione di hardware e software, con una perfetta interazione tra mondo virtuale e reale.

Sinumerik ONE stabilisce nuovi standard in termini di produttività e rappresenta il CN del futuro: costruttori di macchine e utilizzatori finali possono così trarre vantaggio simulando e testato processi di lavoro in un ambiente interamente virtuale per poi essere realizzato nel mondo reale del SINUMERIK ONE.

Macchina "Virtual-Real"

Scopri i numerosi vantaggi che si possono ottenere con i gemelli digitali dedicati al SINUMERIK ONE.

 

Breton e Siemens insieme, per presentarvi un nuovo modello di business, ovvero una «vera» macchina «virtuale» creata appositamente per questa edizione di BI-MU.

SINUMERIK Edge per la digitalizzazione della macchina utensile: flessibilità e rapidità nell’elaborazione dei dati da inviare al cloud

Grazie a un hardware su misura e a un software aperto, SINUMERIK Edge di Siemens offre una piattaforma che raccoglie i dati della produzione e della fabbricazione in locale, registrando, pre-processando e analizzando i dati del CNC ad alta frequenza in tempo reale, senza alcun impatto sul CNC e, allo stesso tempo, conesso al cloud.

 

L'elaborazione intelligente di questi dati consente di ottimizzare la qualità del processo, aumentare la disponibilità delle macchine e la loro produttività.

 

Gestione e manutenzione della macchina sono effettuate online, utilizzando la piattaforma cloud MindSphere nel rispetto dei parametri connessi alla protezione dei dati e alla sicurezza.

Create MyVirtual Machine

Software integrabili anche tra di loro per simulare tutti i processi del SINUMERIK ONE sul tuo PC, oppure per essere utilizzato come nuovo business model:

  • Create MyVirtuale Machine/Operate: NC Engineering e testing 
  • Create MyVirtuale Machine/3D: Workpiece processing
  • Create MyVirtuale Machine/Open: Open to external connections
  • Create MyVirtuale Machine /Simit-connector: Machine Simulation

Run MyVirtual Machine

Gemelli Digitali integrabili anche tra di loro per  la preparazione del lavoro e la programmazione offline, sulla base delle machine reali presenti in officina:

  • Run MyVirtuale Machine/Operate: Workpiece Programming and testing 
  • Run MyVirtuale Machine/3D: 3D machine model for machine movements and kinematic evaluations and Acceptance of test pieces
  • Run MyVirtuale Machine/Open: Automated software test with original

SINUMERIK MC per tecnologie speciali

Con SINUMERIK MC integrato al controller SIMATIC e il sistema operativo Windows® 10, il SINUMERIK MC si qualifica come la soluzione ottimale per macchine di elaborazione con interfaccia utente personalizzata, adatto per la lavorazione di legno, vetro, pietra e tecnologie speciali.

Additive Manufacturing

Hardware, software e tanta esperienza,  in tutti i settori: aereonautico, automotive, medicale e in tante altre applicazioni. Completi e innovativi, i prodotti e i software di Siemens rendono la produzione sempre più sostenibile per modelli di business sempre più efficienti.

SinuTrain

Il software per PC identico ai controlli numerici SINUMERIK 828D e 840D sl, adatto per la programmazione dei pezzi, il test della movimentazione e la formazione degli operatori.

SINUMERIK PPU1740: CNC, PLC, HMI 15. 6" o 19" - All in One

PPU 1740 di SINUMERIK ONE è l’innovativo pannello operatore "All in One" con CNC integrato, che combina tutti i componenti in un'unica unità: i motori, così come la versione da cabinet, possono essere facilmente collegati al sistema di azionamento digitale tramite DRIVE-CLiQ.

 

La gamma di prestazioni del CNC è stata sviluppata con precisione per soddisfare i requisiti delle macchine standard per tornitura, fresatura e rettifica, dalla produzione in serie unica alla produzione su scala industriale. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche il processo di messa in servizio, è molto semplice nell'uso.

Registrazione

Compila il form, inserisci la tua richiesta!

Inserisci in questo form la tua richiesta, un nostro esperto ti ricontatterà al prima.