Infrastrutture Intelligenti

Ogni settimana gli abitanti delle città aumentano di 1,5 milioni ed entro il 2050 rappresenteranno oltre i due terzi della popolazione mondiale. Mentre le città crescono, la costruzione e la gestione delle infrastrutture urbane non è mai stata più cruciale per lo sviluppo economico e sociale a livello globale.
Urbanizzazione

Le sfide di una crescita costante

Le infrastrutture impattano profondamente sulla qualità della vita, ma ce ne accorgiamo davvero soltanto quando le cose non funzionano come dovrebbero. Chiunque abbia avuto a che fare con blackout elettrici o ingorghi stradali sa bene che le cose potrebbero, e dovrebbero, andare meglio.

 

L’urbanizzazione complica ulteriormente le cose. Ogni settimana gli abitanti delle città aumentano di 1,5 milioni di abitanti ed entro il 2050 rappresenteranno oltre due terzi della popolazione mondiale, laddove nel 1950 costituivano solo un terzo. Mentre le città crescono, la costruzione e la gestione delle infrastrutture urbane non è mai stata più cruciale per lo sviluppo economico e sociale a livello globale.

 

La digitalizzazione sta cambiando il nostro mondo. Oggi il numero di esseri umani sul pianeta è stato superato da quello dei dispositivi intelligenti connessi, che generano enormi quantità di dati in grado di modificare la vita e il lavoro in tutti i settori. Tuttavia, la maggior parte delle infrastrutture deve ancora essere aggiornata secondo i nuovi criteri dell'era dell'informazione. Al contrario, quasi ovunque treni, sistemi di alimentazione dell’energia, edifici, autobus e strade hanno già subito le necessarie trasformazioni.

 

Alcuni sistemi digitali sono già stati incorporati, ma il percorso verso lo sviluppo del potenziale di infrastrutture intelligenti completamente digitalizzate, elettrificate e abilitate allo scambio di informazioni è appena iniziato. Ed è questa la strada da percorrere per riuscire ad affrontare le sfide, attuali e future, legate all'evoluzione sostenibile del mondo. Siemens è un partner affidabile in grado di offrire soluzioni in tutti gli ambiti infrastrutturali, contribuendo così a rendere le città più efficienti, sostenibili e resilienti. Vi aiutiamo a fronteggiare nel migliore dei modi le nuove sfide per le città del futuro: il mantenimento, l'ammodernamento e il costante aggiornamento di infrastrutture urbane già esistenti.

Visto che oltre metà della popolazione mondiale vive in città, non c'è alcun dubbio che siamo in un mondo urbanizzato e che le sfide globali del 21° secolo si concentrano nelle aree urbane.
Joan Clos, ex direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (2010-2017)
Infografica

Dove la tecnologia fa la differenza

Quali sono i settori chiave in cui le nostre infrastrutture urbane possono trarre maggior beneficio da tecnologie digitali avanzate?

Digitalization drives infrastructure of tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

  • 5 bn

    Number of people living in cities in 20301

  • 194,000 TWh

    Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

  • 2.5 bn

    Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

  • USD 239 billion

    Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

  • 40%

    Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

  • 15%

    Of global NOx emissions are stem from shipping6

  • ~ 5% p.a.

    Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient building management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, safe and efficient energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics
Smart Mobility

Trasporto efficiente, sicuro ed ecocompatibile

Il trasporto di persone e merci è una priorità assoluta per le aree metropolitane. Siemens è il partner ideale in grado di offrire le migliori soluzioni per la mobilità per i clienti e per i passeggeri, grazie alla sua esperienza sia in ambito di information technology sia nei trasporti.

Gli innovativi sistemi di gestione del traffico ottimizzano la capacità stradale e ferroviaria, mentre i sistemi informativi aiutano i passeggeri nella ricerca di itinerari di viaggio efficienti. Le metropolitane completamente automatiche possono essere facilmente adattate in funzione del numero di passeggeri e i sistemi di controllo dinamico del traffico ne garantiscono un flusso ottimizzato. Il risultato è questo: conglomerati urbani connessi perfettamente in rete e capaci di adattarsi con flessibilità alle esigenze in costante cambiamento.

Grazie alla nostra conoscenza specialistica, all’esperienza e alle competenze chiavi in mano siamo in grado di fornire soluzioni efficaci rivolte a tutti gli ambiti della mobilità. Le piattaforme di mobilità integrata di Siemens, che combinano diversi operatori, offrono un'esperienza di viaggio completa attraverso l’utilizzo di metropolitana, autobus, auto, bike sharing, parcheggi e anche taxi. In qualità di fornitore unico, offriamo prodotti ferroviari di alta qualità e soluzioni per il trasporto urbano e interurbano e per la logistica, contribuendo così ad ottimizzare le performance complessive delle reti di trasporto.

Edifici Intelligenti

Gli edifici consumano più energia rispetto all’industria o alla mobilità

Gli edifici impattano in modo significativo sulle condizioni ambientali, a livello mondiale, con un consumo di energia pari al 41% e circa un terzo delle emissioni di gas serra. Se vogliamo vincere le sfide del cambiamento climatico, la realizzazione di edifici sostenibili e ad alta efficienza energetica deve rientrare fra le nostre priorità.

Oltre all’impatto degli edifici sull’ambiente, vanno considerati anche alcuni aspetti economici: le spese immobiliari spesso rappresentano la seconda voce di costo per importanza nel conto economico della maggior parte delle organizzazioni. Questo rende gli edifici un fattore cruciale per il successo di un'azienda e, di conseguenza, per la sicurezza del lavoro per i dipendenti.


Ma gli edifici sono molto di più. Le persone trascorrono circa il 90% della loro vita in ambienti indoor - a partire dalla nascita in ospedale, poi con la formazione in scuole e successivamente università, per finire col lavoro all’interno di uffici. Gli edifici non sono solo un luogo dove lavorare e vivere. Sono l’ambiente in cui viviamo la nostra vita.

Ingegno per la vita, per creare ambienti perfetti

Tutti noi iniziamo la nostra vita in un ambiente perfetto: il ventre materno. Un ambiente che non è mai troppo freddo, troppo caldo, troppo rumoroso, troppo tranquillo: un posto in cui ci sentiamo sempre al sicuro. Perché non dovremmo poter vivere tutta la nostra vita in un ambiente perfetto?


Quindi migliorare gli edifici, lavorando alla creazione di ambienti perfetti, significa lavorare per una vita migliore. Il nostro obiettivo è: creare ambienti perfetti per ogni fase della vita.

 

Per saperne di più vai alla pagina Ambienti Perfetti.

Energy Management

Ripensare in modo più efficace il mondo dell’energia

Una fornitura energetica sempre affidabile è fondamentale per la crescita economica e la stabilità, oltre che per il benessere sociale nelle città di tutto il mondo. Eppure, le reti enegetiche esistenti si trovano ad affrontare sfide importanti: richieste sempre crescenti, aumento della percentuale fluttuante derivante da fonti rinnovabili, interruzioni di corrente causate da condizioni meteo avverse, domanda eccessiva, invecchiamento delle infrastrutture.

Tutto questo ha un impatto significativo sul business e sulla vita delle famiglie - se l'approvvigionamento viene a mancare, si verificano ripercussioni in tutti gli ambiti della catena infrastrutturale. Le tecnologie di Siemens per le smart grid permettono di modernizzare e adeguare le reti elettriche esistenti sulla base delle esigenze future, consentendo agli operatori del settore di gestire l'energia in modo più efficiente, reagire in modo più flessibile alle esigenze che cambiano e incrementare l'efficienza della rete, oltre a ottenere energia elettrica da fonti rinnovabili e distribuite.