La gestione integrata dell’energia: opportunità e soluzioni

14 maggio 2020 - h. 11:00
Iscriviti al webinar

La gestione integrata dell’energia: opportunità e soluzioni

Il proprietario di un impianto, che sia di produzione o consumo, si trova oggi di fronte a numerose opportunità per rendere il suo asset più profittevole ed economico. Si va dalle tradizionali attività di efficientamento energetico, all’ottimizzazione dei flussi energetici per la vendita o l’autoconsumo, fino alla più innovativa vendita di servizi alla rete elettrica (rif. Delibera 300/2017). 

Obiettivo del webinar è far conoscere, grazie ad esempi applicativi, lo strumento digitale che abilita, in modo integrato:

  • il monitoraggio continuo dei dati e la valutazione delle performance
  • il controllo e l’ottimizzazione dell’esercizio
  • la vendita dei servizi

Argomenti trattati:

  • Transizione energetica: una nuova opportunità per l’utente di rete.
  • Energy Management System - DEOP
  • Il caso Ego

 

Durata: 30 minuti

Relatori:

Luigi Colnago - Sales Manager Siemens

Pietro Bosso - Digital Manager Ego

Si precisa che il limite massimo di partecipanti per la sessione è pari a 250. Al di sopra di questa numerica si verrà inseriti in apposita waiting list: in tal caso, una comunicazione dedicata verrà inviata entro 24h prima dell'avvio del webinar.