eMobility: soluzioni per la ricarica elettrica - Il futuro viaggia sull’elettricità

07 maggio 2020 - h. 11:00
Iscriviti al webinar

eMobility: soluzioni per la ricarica elettrica - Il futuro viaggia sull’elettricità

Di fronte alle crescenti emissioni di CO2 e alle sempre più scarse risorse di combustibili fossili, la mobilità elettrica sta assumendo un ruolo guida nella creazione di una strategia integrata per il clima, l'energia e la mobilità per la nostra società. Forte della vasta esperienza nel settore energetico, Siemens offre un contributo importante e funzionale alla migrazione verso le auto elettriche, consentendo un'infrastruttura di ricarica sicura e affidabile. Il nostro obiettivo è proporre una mobilità elettrica con concetti e soluzioni flessibili in continuo sviluppo e assicurare che diventi parte di uno stile di vita intelligente e sostenibile.

Argomenti trattati:

- Il mercato della mobilità elettrica

- Le soluzioni tecnologiche - i sistemi di ricarica e le possibili applicazioni

 

Durata: 30 minuti

Relatore: Alex Cadei - Proposal Mobilità elettrica 

Si precisa che il limite massimo di partecipanti per la sessione è pari a 250. Al di sopra di questa numerica si verrà inseriti in apposita waiting list: in tal caso, una comunicazione dedicata verrà inviata entro 24h prima dell'avvio del webinar.