Qual è l'impatto dell'Ingegno per la vita nel nostro quotidiano?

Con approccio innovativo e spirito imprenditoriale creiamo benefici per clienti e società. Il focus su elettrificazione, automazione e digitalizzazione ci aiuta a migliorare la qualità della vita.
Ingegno per la vita

Dal genio all'Ingegno per la vita

Per oltre 170 anni abbiamo saputo migliorare la qualità della vita in diversi ambiti in tutto il mondo. Grazie alla nostra passione per la tecnologia abbiamo definito standard e creato valore sostenibile - per i nostri clienti, per la società e per ogni individuo. Il nostro fondatore, Werner von Siemens, l'avrebbe chiamata genialità o inventiva. Oggi parliamo di Ingegno per la vita.

L'ingegno per la vita pone le basi per un rafforzamento dell'economia, fronteggiando le sfide degli attuali scenari energetici. Ad esempio tecnologie intelligenti assicurano un'alimentazione stabile grazie alla gestione delle fluttuazioni delle risorse da fonti eoliche e solari.

 

L'Ingegno per la vita apre all'industria le porte del futuro. La produzione di massa diventa così flessibile da poter anche soddisfare esigenze individuali. Ad esempio attraverso la digitalizzazione dell'intero processo produttivo.

 

L'Ingegno per la vita rende le nostre città più attraenti e vivibili, perchè più efficienti e rispettose dell'ambiente, oltre che più puntuali. Ad esempio, il collegamento intelligente e il controllo dei segnali stradali garantiscono la priorità ad autobus e mezzi di soccorso.

 

Insieme ai nostri clienti affrontiamo le molte sfide che si prospettano. Attraverso la nostra esperienza in ambito elettrificazione, automazione e digitalizzazione, miglioriamo la vita di molte persone già oggi e creiamo valore duraturo per le generazioni future.

 

Questo è ciò che ci spinge e ciò che promettiamo. Questo è Ingegno per la vita.

Futuro della produzione

Produzione più veloce e flessibile

La digitalizzazione sta trasformando drasticamente la produzione. Sia le industrie di processo che quelle discrete stanno beneficiando di una perfetta integrazione dei dati dallo sviluppo del prodotto fino alla produzione, lungo l'intera catena del valore. In questo modo infatti i produttori possono rispondere in modo flessibile alle esigenze specifiche dei loro clienti. 

Soddisfare le esigenze individuali dei clienti e rafforzare l'industria a livello mondiale

Nel settore industriale la competizione è più intensa che mai. La digitalizzazione guida i processi di produzione verso una nuova direzione: aziende, prodotti e macchine sempre più interconnessi in rete in una catena del valore integrata. Industria discreta e di processo devono fronteggiare le stesse sfide principali: ridurre il time- to-market, aumentare la flessibilità e migliorare l'efficienza.

 

Sempre più clienti oggi desiderano prodotti personalizzati che siano accessibili, realizzati ancora secondo standard altamente professionali e consegnati tempestivamente. Per soddisfare queste aspettative, industrie manifatturiere e PMI devono produrre beni con un alto grado di flessibilità e gestire l'intero processo dall'ordine allo sviluppo, fino a produzione e consegna.

 

Le innovazioni Siemens consentono ai produttori di adottare gli ultimi metodi di sviluppo e produzione digitale del prodotto. Ciò si traduce in un significativo miglioramento della flessibilità e della velocità dell'azienda, e quindi in un aumento della soddisfazione del cliente.

 

Maggiore efficienza

/

L'indutria è responsabile di 1/4 dei consumi energetici globali

Time-to-market ridotto

%

Negli ultimi 15 anni c'è stata una riduzione del 25% del ciclo di vita dei prodotti

Maggiore flessibilità

x

Nel corso degli ultimi 15 anni la varietà di prodotti differenti è più che raddoppiata

Guidati dai dati

Come il software ha supportato Maserati nel tracciare la strada del futuro della produzione.
Infrastrutture intelligenti

Ottimizzare le infrastrutture

Sensori, software e sistemi di controllo sono gli elementi distintivi delle infrastrutture intelligenti: con un ruolo chiave nello snellimento del traffico, nella riduzione dei consumi energetici, nella protezione dell'ambiente e nella trasformazione delle città in luoghi ideali per vivere e lavorare.

Economie e città devono essere competitive e garantire una qualità della vita elevata

Un'infrastruttura funzionante è la spina dorsale di città ed intere economie. Comprende mobilità, energia, acqua, sicurezza per innalzare la qualità della vita. Governi locali e nazionali devono far sì che le infrastrutture siano in grado di supportare sia le esigenze attuali che quelle future. Le infrastrutture intelligenti assicurano l'erogazione efficiente e affidabile dei servizi essenziali.

 

Una gestione intelligente degli edifici aumenta la sicurezza e il comfort attraverso tecnologia e automazione. Inoltre ottimizza la produzione ed i consumi di energia dei building stessi.

 

I sistemi integrati di mobilità intelligente assicurano un elevato utilizzo della capacità e della disponibilità - a costi ridotti. Inoltre offrono ai passeggeri maggiori comodità, sicurezza e puntualità.

 

Per economie e città con fondi limitati, le tecnologie intelligenti costituiscono un modo rapido ed efficiente per ottimizzare le infrastrutture esistenti. Siemens può aiutare a sbloccare questo potenziale proponendo soluzioni di finanziamento innovative.

Energia sostenibile

Energia affidabile e conveniente

Energia! L'elisir della modernità. A casa come al lavoro. Residenze e uffici, complessi industriali e sistemi di trasporto - tutti dipendono da una fornitura di energia sicura, pulita ed efficiente.

 

Gli scenari energetici attuali si stanno modificando rapidamente per via degli sforzi di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e della crescita delle fonti rinnovabili. Modelli di business alternativi e tecnologie innovative sono quindi essenziali per una transizione di successo verso un nuovo panorama.

 

Tutto comincia con una produzione efficiente di energia. Turbine eoliche onshore e offshore, così come turbine che convertono l'energia da gas o carbone in elettricità, tutto deve funzionare con il più alto grado possibile di efficienza.

 

L'approvvigionamento di energia richiede sistemi di trasmissione e distribuzione che siano sicuri e a basse perdite. Le forniture da fonti rinnovabili che sono fluttuanti e decentrate verranno integrate nelle reti intelligenti. Centrali elettriche decentrate e soluzioni di immagazzinamento saranno combinate creando centrali virtuali che aiuteranno a stabilizzare la rete elettrica. Infine, tecnologia di controllo all'avanguardia aumenterà la flessibilità delle centrali elettriche.

 

Il primo passo per iniziare a ridurre il costo dell'energia è non consumarla dove non ne abbiamo bisogno. Pertanto, tecnologie ad alta efficienza sono fondamentali per diminuire i consumi energetici in settori come l'edilizia, la produzione e i trasporti.