Soluzioni chiavi in mano per i Magazzini e la Logistica

Scegliere le soluzioni chiavi in mano di Siemens significa affidarsi a un partner affidabile e organizzato, con tutte le competenze necessarie per la gestione di grandi progetti secondo elevati standard di qualità e sicurezza
Le capacità di Siemens vanno dallo sviluppo delle soluzioni alla gestione dei progetti, dal revamping di impianti esistenti fino al Service, utilizzando Software e hardware standard e soprattutto la nostra competenza sui vostri processi e sulle specifiche esigenze e problematiche, per fornire soluzioni specifiche per ogni settore industriale. C'è un grande potenziale di miglioramento nei processi logistici, dalle materie prime alla produzione, fino alla consegna del prodotto finito nelle mani del cliente.
Simulazione del Magazzino Digitale
Siemens ti permette di toccare con mano il tuo nuovo Magazzino Automatico prima ancora di averlo costruito. Grazie alla simulazione Digitale è possibile creare un “Gemello Digitale” del tuo nuovo impianto e analizzarlo nel suo comportamento dinamico.La simulazione dinamica viene utilizzata quando i valori medi dei flussi ipotizzati non rappresentano il reale funzionamento del nuovo impianto. Con la simulazione Digitale, Siemens ti permette di analizzare diversi scenari di funzionamento al variare dei parametri fisici supportandoti nell’analisi e nell’ottimizzazione del lay-out e delle prestazioni delle macchine prima della loro installazione riducendo drasticamente il rischio di una progettazione che non risponda alle vere necessità.
Quando si realizza un nuovo Magazzino Automatizzato gli investimenti sono normalmente molto alti e l’incertezza sulle future condizioni di funzionamento potrebbero portare a un dimensionamento inadeguato che potrebbe rendere vani gli sforzi finanziari sostenuti. È evidente, quindi, che affidare a un Partner come Siemens la simulazione dinamica del tuo Magazzino Digitale è un’assicurazione sul tuo investimento.
Il nostro team di esperti e di partner svilupperanno, simuleranno e analizzeranno il “Gemello Digitale” del tuo futuro impianto eliminando i colli di bottiglia nel sistema di movimentazione e dimensionando al meglio la scaffalatura e le macchine. Individuate insieme a te le casistiche e gli scenari plausibili, verrà trovata la soluzione impiantistica che ti consentirà di utilizzare il tuo impianto al top delle sue performances e con possibili margini di manovra per far fronte a scenari di crescita futuri.
Per saperne di più sul Plant Simulation software clicca qui.
Sistemi Integrati di Movimentazione e Stoccaggio
Ormai da decenni, Siemens progetta e realizza sistemi di movimentazione e stoccaggio intensivo chiavi in mano. I nostri team di ingegneria meccanica, elettrica e di automazione progettano la scaffalatura autoportante, gli impianti elettrici, la meccanica ed il software di automazione e di gestione che coordina tutto il sistemaSiemens realizza sistemi completi dal progetto all'installazione alla messa in marcia compreso il training al cliente. I nostri ingegneri sono in grado di sviluppare la progettazione di dettaglio di impianti logistici in tutti i settori industriali operando in stretta collaborazione con gli altri specialisti del Gruppo. L'esperienza maturata nell'impiantistica permette di raggiungere il corretto equilibrio fra meccanica, elettronica, automazione ed informatica, in grado di ottimizzare funzionalità, prestazioni e costi.
Gli esperti Siemens sono a tua disposizione per una consulenza gratuita per aiutarti ad orientarti nella scelta della tecnologia più adatta alle esigenze della tua azienda. Attraverso uno studio preliminare di possibili soluzioni alternative di lay-out basate sulla simulazione del magazzino, sulle analisi dei flussi e sulle problematiche specifiche del singolo caso è possibile fornirti una valutazione budgettaria e senza impegno per permetterti di avere tutte le informazioni per una scelta ponderata.
Le macchine presenti nell'offerta Siemens per i Magazzini Automatici costituiscono il "cuore" del sistema logistico proposto da Siemens e devono rispondere ai più severi standard internazionali non solo in termini di sicurezza ma anche di robustezza, affidabilità e semplicità di manutenzione. Le nostre soluzioni chiavi in mano integrano le diverse tipologie di macchine:
- Trasloelevatori per pallet sino a oltre 30 metri di altezza e carico trasportato fino a 2.500 Kg
- Trasloelevatori 'miniload' ad alta velocità per cassette e scatole
- Sistemi a satellite per stoccaggio in multi-profondità
- Macchine speciali di presa con diverse tecnologie
Il posizionamento di precisione dei trasloelevatori è realizzato attraverso motorizzazioni e servo posizionatori Siemens Sinamics di tipo rigenerativo ovvero in grado di reimmettere in rete l'energia prodotta in fase di frenatura altrimenti dissipata in calore.
Siemens è in grado di fornire al cliente diverse tipologie di soluzioni per la movimentazione delle unità di carico:
- Convogliatori a rulli e catene per la movimentazione automatica da fine linea a stoccaggio e da stoccaggio a linea di produzione/spedizione
- Preparazione e spedizione dei carichi
- Trasportatori per cassette con baie di picking
- Trasportatori per scatole
- Navetta automatica su rotaia a rulli, catene, forcole
- Sistemi di carico e scarico automatico dei tir
- Trasporti con automotori a terra ed aerei
- Elevatori a colonna
- Impianti di pallettizzazione con robot cartesiani e antropomorfi
L'automazione, ovvero il controllo delle macchine e dei dispositivi di impianto si basa su una architettura distribuita di PLC Siemens e della relativa periferia di campo di ultima generazione. Il software è composto da librerie standard di automazione che ha superato tutti i test funzionali e di impianto.
Le problematiche di sicurezza emerse dall’analisi condotta dai nostri tecnici sono gestite tramite la piattaforma tecnologica Siemens Profisafe attraverso l’utilizzo della corretta componentistica (PLC, I/O, Driver e rete Failsafe). Le funzioni di supervisione e monitoraggio dell'impianto sono gestite attraverso il nostro SCADA presente nel software TIA (WinCC).
OptiLogWMS è la piattaforma sviluppata da Siemens per la gestione dei Magazzini e del Material Handling di fabbrica.
L'utilizzo di strumenti di base completamente standard e il roll-out su più di 80 realizzazioni, lo rendono completo e facilmente configurabile rispetto alla maggior parte delle funzionalità di magazzino richieste dai clienti nei diversi settori: alimentare, farmaceutico e manifatturiero.
I sistemi di automazione, a cui è demandata l'esecuzione delle movimentazioni automatiche dei Magazzini Automatici mediante le apparecchiature ed i dispositivi presenti sull'impianto, svolgono le seguenti funzionalità:
- Esecuzione fisica delle missioni
- Identificazione delle Unità di Carico sull'impianto
- Tracking delle Unità di Carico
- Comunicazione con OptiLogWMS cui segnala la presenza delle Unità di Carico nei punti significativi e da cui riceve le missioni di movimentazione
- Supervisione dell'impianto
OptiLogWMS è il sistema per la gestione dei Magazzini Automatici e a gestione manuale (Terminali radiofrequenza), un sistema progettato per una gestione operativa di magazzino collegato ad un ERP aziendale. OptiLogWMS si caratterizza, quindi, come il sistema di gestione e coordinamento delle attività di magazzino che si interfaccia con il campo (Software di automazione) e/o direttamente con gli operatori (PC o sistemi in radiofrequenza).
Caratteristiche di base:
- Gestione di magazzini automatici e manuali
- Configurabilità del Layout aree/locazioni di stoccaggio
- Compatibilità con le periferiche BCR/RFID/Terminali RF
- Applicazione WEB utilizzabile da PC/tablet/smartphone
- Integrazione con gli ERP più diffusi (SAP,JDE; Microsoft Dynamics AX, AS400)
- Conformità al CFR 21 Part 11 e alle policy dell'ambiente farmaceutico
Funzionalità principali:
- Configurazione layout impianto
- Ingresso merci
- Algoritmi di allocazione
- Uscita merci
- Formazione colli e pallet di spedizione
- Algoritmi di prelievo
- Stampa Packing list ed etichettatura colli
- Inventario
- Analisi ABC
- Ottimizzazione dei flussi di materiale e del picking
- Gestione utenti
- Statistiche
- Collegamento con ERP
Benefici:
- Realizzazione veloce e stabile
- Alta flessibilità e configurabilità per i diversi processi
- Completo supporto SIEMENS dalla consulenza iniziale all’ingegneria, fino alla realizzazione ed assistenza
- Realizzazione di soluzioni personalizzate su specifiche esigenze a partire da pacchetti standard
- Basso costo di implementazione e gestione lungo tutto il ciclo di vita del sistema
- Ottimizzazione del flusso dei materiali
- Alta disponibilità del sistema
- Interfaccia grafica semplice ed intuitiva per un facile utilizzo da parte degli operatori
MindSphere è il sistema operativo aperto di Siemens, cloud-based dedicato all’Internet of Things che consente di collegare i macchinari e le infrastrutture fisiche al mondo digitale. Ti permette di trasformare in valore i big data provenienti da milioni di dispositivi intelligenti, offrendo indicazioni sfruttabili per migliorare tutte le fasi del tuo business.
Ogni macchinario e sistema ha in sé un patrimonio di dati e MindSphere è il sistema operativo che ti consente di comprenderne il significato. Ti fornisce importanti applicazioni industriali e servizi digitali che possono generare maggior produttività ed efficienza, con effetti sull’intera catena del valore. Riduce, inoltre, i tempi di fermo impianto, aumenta la produttività e utilizza le risorse in modo più efficiente.
MindSphere, infine, è una piattaforma totalmente aperta che consente di sviluppare applicazioni (App) ritagliate sulle esigenze e le necessità del cliente.
Clicca qui per saperne di più su MindSphere.
Nel caso di multi stabilimenti e/o multi magazzini/depositi, ad esempio, è possibile connettere a MindSphere anche OptiLogWMS. Ciò permette di ottenere:
- Dashboard comparativo per l’efficienza del magazzino (tempo medio esecuzione ordini di Prelievo, tempo medio esecuzione ordine di Spedizione, Nr/h di Pallet spediti, …)
- Dashboard comparativo per l’efficienza del picking per turno / giorno / settimana / mese
Servizi proposti:
- Sostituzione dei componenti hardware obsoleti relativi all'automazione (motori, azionamenti, sensoristica, PLC) con componentistica Siemens di ultima generazione
- Aggiornamento delle logiche e del software di automazione in modo da poter sfruttare al meglio i vantaggi dei nuovi sistemi installati oltre che adeguare e/o integrare le funzionalità alle mutate esigenze produttive
- Check-up delle macchine dal punto di vista meccanico con eventuale pianificazione di interventi di manutenzione straordinaria
Perché scegliere Siemens?
- Un unico interlocutore di riferimento
- Un servizio integrale: sistemistico, impiantistico, elettrico e meccanico
- Assistenza telefonica, on-site, programmata
- Disponibilità del servizio secondo le reali esigenze di produzione (in orario di ufficio, 24 ore su 24) durante i periodi festivi
- Pacchetti personalizzabili di gestione della manutenzione
Su tutti i sistemi è possibile effettuare l’assistenza in remoto. Per saperne di più, vai alla pagina dedicata.