Auckland Museum, Auckland, Nuova Zelanda
Il Museo di Auckland è uno dei più importanti musei dell'emisfero meridionale ed è rinomato per la sua collezione unica di tesori Māori e del Pacifico. È inoltre un memoriale di guerra per la provincia di Auckland.Sfida
Ospitato in uno dei più affascinanti palazzi storici del paese, il museo racconta la storia della Nuova Zelanda come nazione, dalle pluripremiate esposizioni di storia naturale alle gallerie che ripercorrono le origini culturali della Nuova Zelanda.
Scars on the Heart, la mostra del memoriale di guerra del museo, racconta la storia della Nuova Zelanda in guerra, mentre He Taonga Māori, la galleria dei tesori Māori, espone oltre 2.000 manufatti Māori di inestimabile valore, tra cui rare incisioni e l'ultima grande canoa da guerra Māori ricavata da un gigantesco albero totara.
L'Auckland Museum è l'unico luogo di Auckland in cui i visitatori possono assistere quotidianamente a una performance culturale Māori.
A causa dei continui cambiamenti, il Museo di Auckland necessitava di un aggiornamento del sistema antincendio Algorex esistente. Il cliente ha deciso di mantenere il massimo livello di sicurezza antincendio nella propria struttura scegliendo di passare alla più recente tecnologia disponibile.
Soluzione
Osservazioni: La migrazione è stata eseguita dalla ditta AlgoTech Fire Services, Pty. Ltd.
La migrazione da Algorex a Cerberus PRO si è rivelata la scelta vincente per l’Auckland Museum. Il cliente ha deciso di aggiornare il sistema passando alla nuova tecnologia, Cerberus PRO. Nella prima fase, tutti i pannelli di segnalazione antincendio sono stati aggiornati a Cerberus PRO.
La migrazione ha incluso 200 rivelatori d’incendio neurali ASA installati in tutto il museo.
Il sistema antincendio comprende inoltre tre centrali collegate in rete, due terminali e un accesso remoto tramite router MBconnect.
Inoltre, anche il parcheggio e alcune aree espositive sono stati dotati di dispositivi locali Cerberus PRO. I dispositivi Algorex rimanenti (15 loop interattivi) sono stati collegati ai pannelli Cerberus PRO e saranno aggiornati nelle fasi successive.
Vantaggi
AlgoTech Fire Services, Il Solution Partner di Siemens, ha potuto utilizzare il cablaggio esistente, risparmiando tempo e costi per il cliente. Inoltre, non è stato necessario chiudere il museo durante la migrazione, in quanto il pannello di segnalazione antincendio è stato aggiornato in una sola giornata e i dispositivi del parcheggio in una settimana.
Il percorso di migrazione da Algorex a Cerberus PRO offre al cliente una transizione senza discontinuità per gestire la sicurezza dei propri edifici con una tecnologia di rivelazione incendi all'avanguardia. Inoltre, la tecnologia ASA offre ai nostri clienti la tranquillità di potere escludere falsi allarmi causati da fenomeni interferenti che possono verificarsi durante gli spettacoli e gli eventi culturali.