Creare ambienti perfetti
Un luogo perfetto è un luogo che si presta in modo ideale a uno scopo
Nel birrificio Feldschlösschen, in Svizzera, l’indicazione “dal 1876” compare su ogni bottiglia. Non si tratta di una semplice informazione. È una filosofia. Gli stessi metodi di produzione della birra dal 1876. Le stesse ricette. La stessa qualità. La promessa che ogni birra avrà il gusto dell'eccellenza. Se il birrificio è protetto, il suo prodotto è protetto e la sua tradizione è protetta. I sistemi antincendio di Siemens proteggono l'ingrediente più importante di Feldschlösschen: l’edificio.
Un ambiente perfetto per preservare l'arte birraia svizzera
Feldschlösschen: l’edificio che fa la storia della birra
Feldschlösschen significa “Piccolo castello nel campo”. Un nome poetico per un luogo speciale. Feldschlösschen non è un birrificio comune, bensì un ambiente straordinario in cui convivono artigianato e tradizione. Feldschlösschen è anche il nome della birra, stampato su ogni singola etichetta. Da oltre 140 anni, ogni birra ha il gusto dell'eccellenza.Immaginare la birra Feldschlösschen senza la sua tradizione, senza questo edificio? Impossibile.Bruno Born, mastro birraio del birrificio Feldschlösschen