Building Information Modeling
In un settore delle costruzioni in continua evoluzione, noi trasformiamo i dati in valore! Il metodo che permette ciò si chiama Building Information Modeling, o semplicemente BIM. Ma cos’è effettivamente il BIM? È un metodo digitale di progettazione e di lavoro rivoluzionario e rivolto al futuro che integra il lavoro di tutti gli stakeholders. Con BIM, un edificio viene costruito due volte, prima virtualmente e poi fisicamente. Il processo di costruzione fisica inizia solo dopo che l’edificio virtuale soddisfa tutte le aspettative e le specifiche, risparmiando tempo e costi e migliorando al tempo stesso la qualità. Naturalmente, i cambiamenti sono più facili da fare nel modello virtuale che nel vero edificio fisico. Questa creazione di valore si estende oltre le fasi di progettazione e di costruzione. L’uso coerente di un database BIM comune ha anche un effetto positivo misurabile sulla fase operativa a lungo termine e ad alto costo. In altre parole, BIM consente significativi guadagni produttivi in tutte le fasi di un progetto di costruzione. Il futuro dell’industria edilizia è digitale e Siemens sta portando avanti con successo la digitalizzazione degli edifici. Con il nostro approccio olistico e la vasta esperienza supportata dalle nostre tecnologie, creiamo l’ambiente perfetto per tutti gli stakeholders. In questo modo garantiamo che ognuno di essi raggiunga i propri obiettivi di business.
BIM sta cambiando il modo in cui costruiamo, collaboriamo e lavoriamo.
Come per ogni altro aspetto delle nostre vite, la digitalizzazione sta trasformando l’intero ciclo di vita dell’edificio. Questa trasformazione offre opportunità di vasta portata. Oltre al fatto che il BIM consente di progettare e costruire edifici con una visione più ampia, esso crea anche notevoli benefici che vengono realizzati durante la fase operativa. Tutto ciò aumenterà la redditività lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio e genererà vantaggi misurabili per gli investitori, i progettisti, gli appaltatori, gli inquilini e gli operatori.Creare e gestire ambienti perfetti con BIM
La crescente complessità dei progetti di costruzione rende la coordinazione con gli strumenti e i flussi di lavoro attuali più difficile. Conseguentemente, i costi non controllati, i programmi inattendibili e la qualità insufficiente portano a sfide per tutti i soggetti coinvolti. Il BIM è la risposta a queste sfide, che non possono essere affrontate con i metodi tradizionali. Il suo approccio olistico e le sue capacità di progettazione parallela portano a una costruzione combinata e a un funzionamento regolare, rendendolo prezioso per tutti gli stakeholder. La disponibilità di un gemello digitale durante l’intero ciclo di vita dell’edificio trasforma la massima “costruito e gestito come progettato” in una promessa sostenibile.Oggetti BIM
Gli oggetti BIM consentono un’accurata pianificazione e analisi del progetto digitale. Oltre a ciò, forniscono i dati statici che formano la base per l’efficienza operativa. Tutti gli stakeholder traggono vari benefici dalla nostra vasta gamma di oggetti BIM arricchiti con i dati, che contengono informazioni essenziali come interdipendenza, interazioni, geometria, classi e relazioni di attributi.
Affrontare le sfide specifiche del cliente
Per pianificare, costruire e gestire l’ambiente interno ideale, vengono utilizzati strumenti sempre più esigenti e sofisticati. L'opinione diffusa è che i metodi BIM forniscono le migliori capacità di gestione complessive. Siemens è un pioniere nel consentire la digitalizzazione dell’Industria 4.0. Portiamo questa esperienza e know-how nel nostro lavoro con BIM, la digitalizzazione del settore edile. Questo porta Siemens Building Technologies nella migliore posizione per essere un partner BIM di fiducia.Integrazione dei dati statici e dinamici
Il modello di dati BIM consente l’integrazione di dati statici raccolti all’interno del gemello digitale e i dati dinamici forniti dal sistema di gestione dell’edificio (es. Desigo CC). Questa integrazione rende possibile gestire un edificio in modo ottimale. La nostra competenza principale, la creazione e la raccolta di dati dinamici e statici di valore, consente una solida base e un’esperienza operativa unica. La nostra competenza riguardo la gestione degli edifici ci porta nella posizione ideale per integrare dati statici e dinamici.
Simulazione
Il gemello digitale dell’edificio consente la simulazione delle situazioni di emergenza così che possano essere sviluppati piani di evacuazione efficaci che soddisfino i requisiti normativi.
Il modello virtuale offre anche la possibilità di simulare tutti gli aspetti dell’edificio, come la sicurezza, il comfort dell’edificio e l’efficienza energetica, durante tutte le fasi del ciclo di vita dell’edificio. La salute e il benessere degli utilizzatori degli edifici dipendono da questi fattori. Aumentando la trasparenza, il rischio per gli investitori, i proprietari e gli operatori può essere ridotto al minimo.
Utilizzo dello spazio
Non è un’esagerazione dire che lo spazio dell’ufficio fa parte del team. L’utilizzo ottimale dello spazio va di pari passo con un’attrattiva più elevata per gli inquilini. Inoltre, la flessibilità generale è un requisito chiave per gli edifici poiché i loro scopi cambieranno nel tempo. Questi fattori di utilizzo portano ad un maggiore valore aziendale per proprietari e investitori.