Protezione antincendio per sistemi di accumulo di energia con batteria agli ioni di litio

Le strutture di stoccaggio delle batterie agli ioni di litio contengono dispositivi ad alta energia combinate con elettroliti altamente infiammabili. Le batterie agli ioni di litio sono anche soggette ad accensione rapida. Gli incendi in tali strutture possono avere un impatto economico significativo sull'organizzazione delle aziende. È necessario rilevare tempestivamente sia il fuoco dell'elettrolita che il gas elettrolitico. Anche lo spegnimento rapido è essenziale e questo può essere garantito dall'uso di sistemi di estinzione automatica. Pertanto, le situazioni critiche possono essere prevenute attraverso la diagnosi precoce e la rapida estinzione. A partire da dicembre 2019 Siemens è la prima e unica azienda certificata da VdS per il nostro concetto di protezione antincendio per sistemi fissi di accumulo di energia agli ioni di litio.
Proteggere ciò che conta
Dal loro lancio sul mercato nei primi anni '90, le batterie agli ioni di litio hanno trovato la loro strada in un'ampia varietà di applicazioni, incluso lo stoccaggio di energia stazionaria in reti intelligenti. Si prevede che questa applicazione cresca rapidamente, grazie della crescente espansione della produzione di energia rinnovabile e dei relativi requisiti di decentralizzazione e stabilizzazione di tali fonti energetiche. I sistemi di stoccaggio delle batterie agli ioni di litio coprono una vasta gamma di applicazioni, dalla generazione al consumo, contribuendo a stabilizzare la frequenza e la tensione e bilanciare le variazioni della domanda e dell'offerta.Sistemi fissi di accumulo di energia con batteria agli ioni di litio: un rischio di incendio gestibile
Le batterie agli ioni di litio combinano materiali ad alta energia con elettroliti altamente infiammabili. Pertanto, quando si progettano sistemi di protezione antincendio per queste applicazioni, è indispensabile un rilevamento tempestivo e affidabile. Anche lo spegnimento rapido è essenziale e può essere garantito dall'uso di sistemi di estinzione automatizzati che utilizzano un agente appropriato.
Rivelazione precoce con la macchina FDA241
L'FDA241 rivela il vapore dell'elettrolita in modo rapido e affidabile, grazie alla tecnologia brevettata di rivelazione ottica a doppia lunghezza d'onda. Il posizionamento dei punti di aspirazione deve tenere conto del flusso d'aria generato dal sistema di condizionamento dell'aria. FDA241 è la soluzione ideale per la rivelazione precoce di incendi causati da elettricità. Oltre a controllare il sistema di spegnimento automatico, il sistema di protezione antincendio attiva tutte le altre funzioni di controllo necessarie.
Soppressione e spegnimento degli incendi sicuri e sostenibili con Sinorix N2
I sistemi di spegnimento Sinorix N2 sono efficaci contro incendi con cause elettriche, contengono una eventuale fuga termica iniziale, ne arrestano la propagazione e prevengono in modo affidabile la diffusione di incendi secondari. I sistemi antincendio e di spegnimento in questi ambienti devono essere progettati come sistemi a saturazione abbassando la concentrazione di ossigeno rimanente sotto il limite dell'11,3% [la concentrazione di ossigeno rimanente dell'11,3% corrisponde alla concentrazione di agente estinguente del 45,2% secondo la normativa EN15004 per la protezione degli ambienti in classe A ad alto rischio] [a seconda dell'elettrolita utilizzato, possono essere necessarie concentrazioni di estinzione più elevate *]. Un tempo di permanenza di 30 minuti per questi ambienti non solo consente ai vigili del fuoco di reagire, ma rileva anche possibili ritardi in fuga.
*I nostri test hanno dimostrato che minore è la concentrazione di ossigeno rimanente, migliore è la protezione contro la combustione esplosiva del vapore elettrolitico.
Whitepaper: Protezione antincendio per sistemi di accumulo di energia con batteria agli ioni di litio
Le batterie agli ioni di litio combinano materiali ad alta energia con elettroliti altamente infiammabili. Pertanto, quando si progettano sistemi di protezione antincendio per sistemi a batteria agli ioni di litio, è indispensabile una rivelazione tempestiva e affidabile. Anche lo spegnimento rapido è essenziale e può essere garantito dall'uso di sistemi di estinzione automatizzati che utilizzano un agente appropriato. Questo documento discute lo sviluppo di un concetto di protezione antincendio gestito per i sistemi fissi di accumulo di energia con batteria agli ioni di litio.
L'aumento della domanda mondiale di energia e la produzione da fonti rinnovabili pongono nuove sfide. Oggi, queste sfide possono essere affrontate con i sistemi di accumulo dell'energia, basati su batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni. Ma l'uso di tali sistemi di stoccaggio comporta nuovi rischi. Vuoi sapere come utilizzare queste tecnologie emergenti in modo sicuro per ridurre al minimo il rischio di incendi?