L’efficacia della segnalazione per la salvaguardia della vita umana
In ambienti acusticamente complicati e caratterizzati da rumorosità di fondo non trascurabile, è fondamentale sentire in modo chiaro e capire senza equivoci. Il Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (Voice Alarm) Cerberus PACE permette di proteggere ciò che è importante. Assicura che la trasmissione dei messaggi vocali raggiunga le persone in modo efficace, affinché possano avviarsi ordinatamente e nel più breve tempo possibile verso le vie di fuga in caso di emergenza. Cerberus PACE può essere utilizzato in modo duale: oltre a coprire le funzioni di allarme vocale lavora anche come sistema di Public Address (PA) con diffusione sonora ad alta qualità creando un’atmosfera confortevole. Grazie a Cerberus PACE, l’ambiente sarà piacevole, sicuro ed efficace nelle segnalazioni per la salvaguardia della vita umana.
Il sistema giusto per la specifica applicazione
Da realtà piccole e semplici a grandi e complesse, Cerberus PACE Modular e Compact soddisfano ogni applicazione. Entrambi i sistemi possono essere utilizzati sia per diffusione sonora che per assicurare un’evacuazione controllata in caso di emergenza. Essi sono fra loro completamente compatibili e flessibili così da ampliare il sistema PA/VA secondo le proprie e specifiche esigenze.
Cerberus PACE Compact
Cerberus PACE Compact 400 e 1000 sono adatti a soluzioni per piccoli e medi edifici. La centrale, installata a parete, ha un’uscita massima da 600 W fino a 2.000 W. Grazie alla possibilità di architetture distribuite, in caso di guasto, non si perde la completa funzionalità in un punto. Ciascun partecipante alla rete, come la matrice audio, ha una sua propria dedicata CPU. L’armadio, gli amplificatori e le linee di altoparlanti possono essere completamente ridondati assicurando la massima sicurezza anche durante le attività di manutenzione. Cerberus PACE Modular e Compact possono essere tra loro combinati per aumentare l’affidabilità e ridurre i costi del sistema in quelle applicazioni che richiedono un’architettura distribuita nell’edificio.
Cerberus PACE Modular
Con 24 loop/48 linee, Cerberus PACE Modular è la soluzione ideale per grandi edifici con complesse esigenze. Il sistema è in armadio 19" e ha un’uscita massima da 6.000 W. Il sistema può operare con massimo 3 matrici audio. Gli amplificatori, le linee di altoparlanti, le matrici audio, la rete e gli armadi possono essere completamente ridondati assicurando la massima protezione dell’edificio.
Caratteristiche di un armadio Cerberus PACE Modular:
- Max. 6.000 W
- Armadio 19"
- Ridondanza per matrice audio, amplificatore, linee di altoparlanti, armadio e rete
- 24 loop/48 linee
Sicurezza e comodità ad alti livelli grazie a un sistema ad alte performance
Alta qualità, uscita degli altoparlanti a bassa latenza per assicurare un’ottima intellegibilità e una confortevole diffusione sonora. Grazie alla possibilità di architetture distribuite con CPU dedicate per ogni matrice audio e l’opzione di ridondanza per ogni componente, in caso di guasto, non si perde la completa funzionalità in un punto, assicurando la massima sicurezza in tutte le applicazioni.
Alta flessibilità per ampie personalizzazioni
Cerberus PACE Modular e Compact sono fra loro completamente compatibili e flessibili così da adattare il sistema PA/VA secondo le proprie e specifiche esigenze. Il sistema offre una vasta gamma di collegamenti (loop, linea a stub, linea doppio stub, anche compatibile con strutture a stella o T-taps) ed è conforme alle varie norme e specifiche nazionali. Il modulo indirizzabile EOL (end of line) permette di modernizzare vecchi sistemi passo dopo passo mantenendo e controllando qualsiasi struttura esistente delle linee di altoparlanti.
Continuità di business assicurata
Le attività su Cerberus PACE possono essere eseguite senza compromettere la sicurezza o interrompere il business. Grazie alla real-time engineering è possibile eseguire operazioni quali ricerca guasti, modifiche alla configurazione, sostituzione di componenti senza interruzioni del sistema. La possibilità di accesso onsite attraverso smart phone o tablet permette una facile manutenzione, mentre l’accesso da remoto permette a personale esperto di dare supporto in caso di ricerca guasti.
Cerberus PACE protegge le persone in edifici che necessitano di un sistema PA/VA
L’efficacia della segnalazione per la salvaguardia della vita umana, in grandi strutture come aeroporti e in modesti edifici come piccoli hotel. Dai un’occhiata ai casi d'uso e scopri come lavora Cerberus PACE.Cerberus PACE è fantastico perché è molto adattabile. Puoi avere diverse soluzioni e scegliere tra un sistema centralizzato o distribuito. È possibile adattarlo a un'installazione esistente, senza sostituire il cablaggio.Dejan M., Technical Director