Teleriscaldamento

Sistemi di controllo per impianti di teleriscaldamento
Decenni di esperienza e stretta collaborazione con clienti rinomati nel campo delle sottostazioni di teleriscaldamento fanno di Siemens uno dei principali fornitori di sistemi di controllo per impianti di teleriscaldamento. Sulla base di questo know-how e competenza, abbiamo ulteriormente ampliato i nostri sistemi di controllo con l'aggiunta di soluzioni innovative. Dai semplici sistemi di controllo solare ai controllori multifunzionali per le sottostazioni di teleriscaldamento, Siemens offre sistemi collaudati ed estensibili di progettazione modulare che soddisfano quasi tutti i requisiti. La nostra tecnologia di controllo vi permetterà di implementare le vostre idee.
Climatix - applicazioni di teleriscaldamento
La necessità di protezione del clima porta a cambiamenti a lungo termine nel settore energetico. Le decisioni politiche relative alla svolta energetica sono già state prese ma, per quanto riguarda l'attuazione, molte domande sono ancora senza risposta . È chiaro che il teleriscaldamento avrà un ruolo importante in questo settore industriale. Dal punto di vista odierno e in queste preciso stato di fatto, le decisioni d'investimento che le aziende di teleriscaldamento devono prendere devono essere economiche e devono essere pianificate in modo da poter accogliere gli sviluppi futuri. Il collegamento in rete e la tecnologia di controllo intelligente sono due delle chiavi per affrontare queste sfide che riguardano tutti noi.Tutti parlano dell'Industria 4.0 e dell'Internet of Things. Qui è in diretta. Questo va oltre la cosiddetta casa intelligente. Questa è una rete di teleriscaldamento intelligente.Nico Petrick, PEWO Energietechnik GmbH
Applicazione ottimale grazie al teleriscaldamento con Climatix
Efficienza energetica
Ottimizzazione e gestione dell'energia - grazie all'integrazione orientata al futuro e al controllo della domanda. Il collegamento in rete e la tecnologia di controllo intelligente è la chiave per soddisfare le esigenze future in modo semplice e veloce con controllori liberamente programmabili per soluzioni individuali. Protezione dell'investimento grazie alla migliore disponibilità degli impianti e all'ottimizzazione dei costi - Sistema di Remote Servicing per la messa in servizio, il monitoraggio, la manutenzione e l'aggiornamento personalizzato degli impianti. Capacità di comunicazione orientata al futuro, controllo della domanda e scambio automatico di informazioni per la distribuzione dell'energia, immagazzinamento ottimizzato dei costi dell'energia termica e frigorifera.
Un nuovo modo di pensare
Concetti flessibili, prodotti innovativi, funzioni che soddisfano la domanda, informazioni importanti, versatilità - investimento sicuro grazie alla retrocompatibilità. Alla luce di questi sviluppi, Siemens ha introdotto la famiglia di controllori per il teleriscaldamento Climatix DH, a complemento del collaudato portafoglio di prodotti RVD. I prodotti innovativi soddisfano le esigenze presenti e future. Climatix DH consente di realizzare soluzioni ottimizzate in termini di costi, tenendo conto delle esigenze future, implementate sotto forma di soluzioni testate e personalizzate.
Capacità di comunicazione
Acquisizione dati individuale e decentralizzata in loco per la futura ottimizzazione dell'impianto, la valutazione dei costi energetici e la fatturazione della manutenzione programmata. Durante lo sviluppo dei controllori, è stata posta particolare enfasi sulla capacità di comunicazione per garantire il rispetto di tutti i requisiti di rete. In questo modo, possono essere soddisfatte in qualsiasi momento le esigenze informative dei clienti del teleriscaldamento, dei proprietari di edifici e delle aziende di teleriscaldamento. È possibile utilizzare la rete di comunicazione della società di teleriscaldamento o quella di un fornitore esterno e, allo stesso tempo, integrarla in un sistema di gestione dell'edificio. I regolatori Climatix DH, con la loro struttura modulare offrono tutte le opzioni per il futuro, anche se l'utilizzo attuale non richiede ancora la comunicazione.
Modernizzazione
Design modulare, aggiornamento semplice in base alle necessità, con l'utilizzo di aggiornamenti collaudati di funzioni extra, sicuro e diretto tramite accesso remoto, veloce, facile e affidabile - dall'installazione alla manutenzione. L'ampia scelta di sensori e schemi idraulici derivanti dal concetto di gruppo funzionale rende i controllori DH Climatix particolarmente adatti per progetti di retrofit o per l'uso in reti esistenti. Ciò consente all'azienda di teleriscaldamento di perseguire una strategia graduale per aggiornare le reti esistenti con una tecnologia di controllo e comunicazione avanzata.
Offerta olistica
Offerta completa di controlli - sensori e attuatori per soluzioni durature. Risultati ottimali possono essere infatti raggiunti solo con soluzioni ben progettate. Siemens offre un portafoglio completo di dispositivi di campo ottimizzati. In qualità di fornitore leader di valvole ed attuatori per sistemi di automazione, offriamo componenti affidabili e facili da installare. Le precise caratteristiche delle valvole supportano le prestazioni di regolazione della sottostazione di teleriscaldamento.
Funzioni speciali per una maggiore efficienza energetica
In conformità alle condizioni contrattuali, la temperatura di ritorno, la portata volumetrica o i limiti di carico possono essere immagazzinati in modo sicuro nel regolatore. Inoltre, la pressione e le temperature nella sottostazione di teleriscaldamento possono essere monitorate e registrate. Ciò consente alla società di teleriscaldamento di garantire un funzionamento sicuro e di rilevare cambiamenti anomali in una fase iniziale. In questo modo è possibile prevenire l'aumento dei costi per i clienti e gli effetti indesiderati sulla rete di teleriscaldamento. Funzioni, come l'indurimento del pavimento nei nuovi edifici e l'aumento limitato della temperatura per evitare le fessurazioni, supportano sia il fornitore di calore che l'utente, tenendo conto delle particolari caratteristiche dell'edificio. Se necessario, è anche possibile sopprimere l'abbassamento notturno quando si raggiunge una bassa temperatura esterna selezionabile. Quando l'impianto viene spento per periodi di tempo più lunghi, le valvole e le pompe possono essere attivate per alcuni minuti per evitare il grippaggio. Se necessario, la pressione dell'impianto di riscaldamento può essere mantenuta automaticamente. La funzione ECO può essere utilizzata per ridurre il numero di cicli di commutazione. Con l'aiuto di segnali di sblocco e di bloccaggio, la quantità di energia disponibile può essere distribuita in modo ottimale nella rete. I segnali di richiesta di calore forniti dalle utenze consentono un utilizzo ottimale delle fonti di calore. Il controllo ottimale dell'avvio/arresto fornisce calore al momento giusto e lo riduce a tempo debito. Se lo si desidera, il regolatore tiene conto degli influssi esterni, come l'irraggiamento solare e l'effetto del vento. Questo migliora il comfort dell'ambiente e aumenta l'efficienza energetica. Nelle reti di riscaldamento che funzionano solo in inverno, il riscaldamento solare dell'acqua calda sanitaria rappresenta un'alternativa efficiente in estate, riducendo i costi di esercizio complessivi.