Intelligent Valve from Siemens

Intelligent Valve - un gioco da ragazzi!

Intelligent Valve di Siemens ottimizza i consumi, aumenta l'efficienza energetica e riduce i costi operativi. La progettazione, l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento sono semplici da gestire e organizzare per tutto il ciclo di vita del prodotto - praticamente un gioco da ragazzi!
Valvole dinamiche

Perché scegliere una valvola dinamica

Le valvole di bilanciamento statico sono ancora oggi la soluzione standard per i sistemi HVAC, anche se da tempo obsolete: sono progettate per un funzionamento a pieno carico, nonostante i sistemi attuali siano a carico parziale. Il risultato: funzionamento inefficiente, elevato consumo di energia, costi elevati e condizioni di comfort non ottimali.

I vantaggi di una valvola dinamica

Intelligent Valve di Siemens è una valvola di bilanciamento dinamica elettronica che massimizza l'efficienza operativa. Poiché ha un funzionamento dinamico, la valvola assicura che la pressione del sistema sia corretta per tutti i carichi e che le variazioni di pressione non abbiano alcun impatto sulla portata. La corsa completa è disponibile per ogni valore di preregolazione impostato. Ciò contribuisce ad avere un’elevata precisione di regolazione. Le temperature di ritorno sono ottimali per tutte le condizioni operative e garantiscono un alto livello di efficienza di riscaldamento e raffreddamento. Grazie alla stabile regolazione della temperatura ambiente, è possibile ottenere un significativo risparmio energetico, senza sacrificare il comfort ambientale.

Intelligent Valve di Siemens: la valvola dinamica auto-ottimizzante con connessione cloud. La soluzione definitiva per gruppi di riscaldamento e unità di trattamento aria.

Vantaggi per l'intero ciclo di vita

Dalla progettazione al funzionamento a regime, l'Intelligent Valve di Siemens è più di una valvola dinamica convenzionale. Con la sua intelligenza integrata, è la soluzione definitiva per gruppi di riscaldamento e unità di trattamento aria:

  • Facilita il lavoro
  • Ti fa risparmiare tempo
  • Garantisce comfort negli edifici
  • Aumenta l'efficienza energetica


Scopri cosa rende Intelligent Valve la valvola ideale per i sistemi HVAC in ogni singola fase.

Progettazione

Intelligent Valve: progettare è semplice!

Preimpostazioni regolabili in qualsiasi momento, scambiatore di calore ottimizzato, efficienza energetica verificabile e bilanciamento idronico dinamico: Intelligent Valve riduce significativamente i tempi e gli sforzi durante la progettazione, la configurazione e il collaudo.

È semplice! Regolazione semplice e flessibile delle impostazioni

Non preoccuparti se ci sono variazioni di progetto in corso d’opera. Con l’Intelligent Valve, è possibile controllare e regolare la preimpostazioni in qualsiasi momento tramite accesso remoto. I valori sono sempre aggiornati e memorizzati nel gemello digitale disponibile in Building Operator, l'applicazione cloud di Siemens. Niente più complessi calcoli idronici che richiedono un enorme spreco di tempo: l’Intelligent Valve misura continuamente la portata e bilancia facilmente le fluttuazioni di pressione. Tutto quello che devi fare è determinare la massima portata volumetrica. Inoltre, il sistema di bilanciamento dinamico è estremamente efficiente dal punto di vista energetico e garantisce il massimo comfort ambientale.

È semplice! E lo scambiatore di calore è ottimizzato

Dì addio alle regolazioni manuali. L’Intelligent Valve ottimizza lo scambiatore di calore. Misura la temperatura, la portata e l'uscita per determinare se la caratteristica della valvola è in linea con lo scambiatore di calore. In caso contrario, la valvola adatta la caratteristica della valvola alla caratteristica di uscita dello scambiatore di calore. Inoltre, manterrai sempre una visione chiara: puoi verificare i valori in qualsiasi momento e controllare il bilanciamento idraulico e l'efficienza energetica.

Installazione

Intelligent Valve: l'installazione è un gioco da ragazzi

Montaggio flessibile, connettività ottimale, parametrizzazione semplice, connessione cloud: l’Intelligent Valve previene gli errori, fa risparmiare tempo e offre la massima trasparenza sulle impostazioni della valvola.

È semplice! È installato e connesso

Intelligent Valve significa massima flessibilità. Ad esempio, è possibile installare il sensore di flusso nella mandata e la valvola nel ritorno per risparmiare spazio di installazione. La scatola del controller può essere montata in parallelo o trasversalmente sul sensore di flusso o anche sulla parete. Collega i tuoi dispositivi rapidamente e senza sforzo, grazie a connettori plug-in con codice colore. La scatola del controller è facilmente collegabile, rileva automaticamente il sensore di flusso e l'attuatore e si adatta alle impostazioni.

È semplice! È parametrizzato ed è tutto su cloud

Puoi prepararti per la messa in servizio al tuo ritmo utilizzando il sito ABT sul tuo PC. Sul sito è sufficiente accendere la LAN wireless di Intelligent Valve e scaricare tutte le impostazioni utilizzando l'app ABT Go gratuita di Siemens. Puoi anche verificare i valori in qualsiasi momento online. Poiché l'operatore dell'edificio visualizza sempre le impostazioni correnti, è possibile mantenere una panoramica chiara in ogni momento, indipendentemente da chi sta lavorando al progetto.

Messa in servizio

Intelligent Valve: la messa in servizio è un gioco da ragazzi!

Parametrizzazione e test facili e veloci, analisi basata sui fatti con bilanciamento idronico verificabile: Intelligent Valve consente di risparmiare tempo e offre una chiara panoramica di tutte le impostazioni durante la messa in servizio.

È facile! I parametri sono aggiornati e la messa in servizio è automatica

Utilizza la connessione LAN wireless per una messa in servizio rapida e semplice: scarica i dataset gemelli nell'app ABT Go. E poi caricarlo via wireless LAN su ogni valvola. Fatto! È inoltre possibile connettersi a Intelligent Valve utilizzando ABT Site tramite BACnet-IP o semplicemente dall'ufficio tramite Building Operator. Questo ti dà accesso alle impostazioni sempre e ovunque. Non è necessario coordinare l'accesso al dispositivo con altri servizi relativi al building: il gemello digitale si aggiorna automaticamente ogni volta che si effettuano le regolazioni.

È semplice! Tutte le valvole sono testate e tutto è in equilibrio

Avvia il test di flusso premendo il pulsante di servizio o utilizzando ABT Go. I risultati del test sono disponibili direttamente nell'app. Con Intelligent Valve, non sono necessarie valvole di regolazione del flusso, valvole di bilanciamento o complicati calcoli idronici. Grazie a questa valvola dinamica auto-ottimizzante, il sistema HVAC viene automaticamente bilanciato in ogni momento. Puoi verificarlo in qualsiasi momento usando l'applicazione Building Operator.

Funzionamento

Intelligent Valve: il funzionamento è un gioco da ragazzi!

Funzionamento efficiente come il primo giorno, bassi costi energetici e comfort elevato: l'Intelligent Valve garantisce la massima efficienza e un elevato comfort negli edifici.

È semplice! È sempre comodo ed efficiente

Ottimizza i tuoi impianti. L'Intelligent Valve monitora continuamente la temperatura, la portata, la posizione e l'uscita della valvola e adatta la caratteristica della valvola allo scambiatore di calore. Ciò garantisce che l'impianto funzioni sempre con la stessa efficienza del giorno in cui è stato messa in servizio. Ciò si traduce in significativi risparmi sui costi energetici senza ulteriori sforzi. L'Intelligent Valve è anche dinamica. Riequilibra tutte le fluttuazioni di pressione per garantire un clima ambientale stabile e un elevato livello di comfort. Questo porta a una significativa riduzione del consumo di energia.

È semplice! I guasti sono corretti e i sistemi sono sempre aggiornati 

Risolvi i problemi prima che si verifichino. L'Intelligent Valve monitora continuamente i valori e registra i dati rilevanti. In caso di irregolarità, puoi semplicemente verificare dove si trova il problema e correggerlo immediatamente. In alternativa, puoi richiedere l'assistenza remota da un tecnico senza dover visitare il sito. Grazie a una connessione al cloud, Intelligent Valve è sempre aggiornata. Anche in caso di cambiamenti di scopo d’uso degli edifici o di espansioni di impianto, Intelligent Valve garantisce la massima flessibilità. In questo modo è possibile garantire un funzionamento regolare, a lungo termine e coerente.

Contatti

Come possiamo aiutarti?

Contattaci sei hai domande, commenti o feedback. Siamo qui per aiutarti!