Arc Fault Detection Device (AFDD): protezione completa contro gli incendi di natura elettrica

-
in Europa ogni anno
Scopri il magnetotermico con AFDD più compatto al mondo!
5SV6 di SIEMENS è il Magnetotermico + AFDD più compatto al mondo! Grazie ai nuovi dispositivi compatti, Siemens è in grado di offrire il massimo della protezione in metà spazio! In questo segmento SIEMENS si è affermato come Innovation Leader, e i nostri prodotti sono già due passi in avanti rispetto a quanto attualmente presente sul mercato! Siemens, già nel 2012, fu il primo costruttore a portare sul mercato questi dispositivi di protezione. Oggi la famiglia SIARC 5SM6 è arrivata alla seconda generazione, più completa e performante, l’unica con certificazioni di qualità IMQ e VDE, e l’unica in grado di coprire con soli 4 codici l’installazione in tutte le situazioni d’impianto in abbinamento a tutte le esecuzioni disponibili di interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali del portfolio SENTRON.L’unità AFDD più compatta al mondo
La nuova versione SIARC 5SV6 integra la protezione AFDD e quella da sovracorrente in una sola unità modulare. La soluzione più compatta sul mercato, ideale sia per risparmiare spazio nelle nuove installazioni che per interventi di riqualificazione di vecchi impianti, senza necessità di modificare le carpenterie.
Vantaggi:
- Siemens è il primo costruttore a portare la tecnologia AFDD nel mercato IEC (2012)
- 5SV6: il primo magnetotermico con AFDD integrato in una sola unità modulare
- Risparmia il 50% dello spazio e si può sostituire semplicemente con i magnetotermici tradizionali già installati negli impianti esistenti
- L’algoritmo di rilevamento SIARC è brevettato SIEMENS
- Portfolio semplificato: grazie all’unità 5SM6 è possibile realizzare oltre 300 combinazioni con soli 4 codici!
Webinar Siemens Smart Infrastructure
Riguarda gratuitamente il webinar Siemens a tema AFDDGli AFDD sono gli unici dispositivi in grado di identificare e interrompere i guasti da arco elettrico, offrendo una protezione di livello superiore contro il pericolo d'incendio. Risultano idonei a garantire la protezione contro i guasti da arco in serie richiesta dall'articolo 422.7 della CEI 64-8 V3.
I dispositivi AFDD Siemens si basano sull’algoritmo di lavoro brevettato SIARC. Sono in grado di rilevare i guasti da arco sia in serie che in parallelo al circuito, evitando sganci intempestivi legati ad archi funzionali o a distorsioni armoniche sulla linea.
I filtri integrati e l’accurato modello di analisi fanno sì che il dispositivo sia sempre in grado di identificare in modo corretto i guasti da arco anche nel caso in cui sulla linea siano presenti carichi distorcenti. Una volta identificato il guasto il circuito verrà messo in sicurezza attraverso le meccaniche di sgancio del dispositivo di potenza associato o integrato.
SIARC è in grado di garantire il massimo della sicurezza e della continuità di esercizio: una tecnologia ampiamente testata in campo da anni, affidabile e precisa!.
Algoritmo brevettato SIARC: il cuore del sistema
Le nostre unità AFDD si basano sulla tecnologia SIARC, il sistema di rilevamento è la parte più importante del dispositivo perché ne determina la capacità di intervenire in modo corretto:
- Questo algoritmo di rilevamento, sviluppato da Siemens per identificare i guasti da arco in parallelo e in serie, misura in modo costante il rumore ad alta frequenza di tensione e corrente, la loro intensità e durata
- I filtri integrati con software intelligente analizzano i segnali. Se viene rilevato qualcosa di insolito, l'AFDD disconnette il circuito entro frazioni di secondo
- SIARC distingue in modo affidabile gli archi pericolosi da quelli operativi causati per esempio da motori a spazzole o carichi elettronici
Il risultato: una prevenzione intelligente degli incendi e quindi una protezione completa per persone, beni e impianti in conformità ai nuovi standard normativi.
Installazione semplice e veloce
I dispositivi di rilevamento guasti arco AFDD sono parte integrante del portfolio di apparecchiature modulari SENTRON. La famiglia SIARC si compone delle unità 5SM6 assemblabili con interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziale e dei nuovi 5SV6 che integrano in un unico modulo il magnetotermico e la tecnologia AFDD.