La trasparenza digitale nella bassa tensione

Come risparmiare energia con la distribuzione intelligente nei sistemi di bassa tensione
Sapete che il 40% di tutta l'energia viene consumata dagli edifici? O che si potrebbe evitare circa il 30% di questo consumo energetico? Rendiamo questo risparmio chiaro e trasparente. Anche per motivi di sostenibilità. Perché risparmiare energia significa ridurre i costi e, contemporaneamente, le emissioni di CO₂. Un modo per risparmiare è quello di digitalizzare la distribuzione dell'energia nella bassa tensione. È qui che entra in gioco la famiglia SENTRON: un sistema composto da hardware, software e app perfettamente armonizzati. L'ecosistema digitale SENTRON è una soluzione molto vantaggiosa e intelligente per la distribuzione di energia nella bassa tensione.
Come ottenere la trasparenza digitale nella distribuzione di energia
Utilizzando i dati dei dispositivi di misura, controllo e protezione per ottimizzare l'utilizzo dell'energia nell’infrastruttura elettrica.
SENTRON digital è il sistema perfetto per raggiungere, passo dopo passo, questo obiettivo. È possibile guardare il breve video per capire come funziona e come beneficiare di una maggiore trasparenza nella bassa tensione.
Scopri di più sui diversi aspetti di SENTRON digital. Accedi direttamente ai vari temi:
Focus sul consumo di energia
Monitoraggio energetico significa soprattutto mantenere la trasparenza dei flussi di energia, un modo efficace per ridurre i costi e aumentare l'affidabilità.
La digitalizzazione permette di monitorare l'infrastruttura elettrica a un livello mai raggiunto prima e di rendere trasparenti e chiari i dati energetici: in questo modo è possibile risparmiare energia. Solo monitorando il consumo è possibile ridurlo in modo sostenibile e dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. La trasparenza attraverso il monitoraggio dell'energia è sempre alla base di qualsiasi tipo di gestione operativa dell'energia o di audit energetici regolari.
L'efficienza energetica diventa realtà
La realizzazione di un sistema di gestione dell'energia persegue l'obiettivo di ottimizzare costantemente i consumi. Per fare questo i dati energetici devono essere registrati e le rispettive valutazioni di efficienza sviluppate in modo continuo. Raccogliendo costantemente i dati e visualizzando i flussi di energia, è possibile identificare i potenziali e ridurre i costi energetici in modo efficace. Il miglioramento della trasparenza dei dati energetici diventa quindi un prerequisito fondamentale per una gestione dell’energia di successo.Gestione dell'energia conforme agli standard
Per le aziende energivore, in particolare, è importante essere in grado di ottenere dati e analisi con il minor sforzo possibile, per controllare l'efficienza energetica e creare report energetici conformi agli standard. La distribuzione di energia elettrica supportata digitalmente rende questo processo molto più semplice. Il software di monitoraggio dell'energia SENTRON powermanager visualizza alcune caratteristiche importanti su un cruscotto strutturato in modo chiaro, analizza il consumo di energia e il profilo di carico e ne identifica i picchi. È possibile quindi ricavare in modo immediato le misure di riduzione dei costi e localizzare rapidamente i guasti – per aumentare la consapevolezza del consumo di energia e ridurre i costi.
La funzione di reporting è particolarmente interessante per la figura dell’Energy Manager. I report sull'energia conformi a ISO 50001 possono essere generati in modo semplice e veloce.
L'ottimizzazione dei processi basata sui dati diventa reale
La digitalizzazione della distribuzione di energia in bassa tensione e l'uso intelligente dei dati consentono ulteriori applicazioni, come la manutenzione predittiva e la gestione di grandi impianti. Con i dati raccolti, è possibile ridurre i consumi di energia e, allo stesso tempo, ottimizzare il servizio e la manutenzione dell'infrastruttura elettrica.Essere sempre informati grazie al Condition Monitoring
La distribuzione di energia elettrica supportata digitalmente contribuisce anche a una gestione efficiente della manutenzione, registrando e valutando i dati sullo stato del dispositivo. Questo vale, per esempio, per il controllo degli interruttori. Con la funzione di indicatore di salute integrata nei nostri interruttori SENTRON 3VA2 con capacità di comunicazione, è possibile sapere tutto sul loro stato da remoto - da un PC o da un dispositivo mobile, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. La piattaforma dati IoT 7KN Powercenter 3000 può essere configurata in modo da inviare un messaggio via mail ogni volta che si verifica, in un interruttore, uno scostamento dei parametri predefiniti. Il team di service viene quindi immediatamente allertato.
Gestione del sito - per un'elevata trasparenza
In grandi complessi edilizi, come ad esempio in un aeroporto o in un porto marittimo, in un’area di uffici o in aree gestite centralmente con usi differenti, tenere d'occhio tutte le parti dell'impianto di distribuzione dell'energia è una grande sfida per i facility manager. La sicurezza e la protezione delle persone e degli impianti sono chiaramente in primo piano. Con le soluzioni software SENTRON sono possibili una rapida localizzazione degli errori e l'accesso remoto a tutti i dati. In ogni momento si ha accesso alle informazioni di stato delle apparecchiature elettriche e alla localizzazione esatta. In caso di allarme o di eventi predeterminati, si riceve una notifica push sul PC o su qualsiasi altro dispositivo mobile.
Soluzioni digitali SENTRON in diversi settori industriali
Il software per un servizio continuo diventa realtà
I dati sull'infrastruttura elettrica sono alla base di ogni decisione. Questi dati possono essere raccolti e analizzati con l'aiuto di soluzioni del portafoglio digitale SENTRON. I sistemi che si installano rapidamente e con facilità sono il software SENTRON powermind e SENTRON powermanager e la piattaforma dati IoT 7KN Powercenter 3000.7KN Powercenter 3000
Il 7KN Powercenter 3000 è la porta d'accesso ideale alla digitalizzazione. Si inserisce in qualsiasi pannello di controllo, dove funziona come interfaccia centrale. Questa piattaforma unica di dati IoT offre una varietà di opzioni per la visualizzazione e l'analisi dei dati, e diventa quindi la base del sistema di gestione dell'energia in azienda. Tutti i dati dei dispositivi con capacità di comunicazione - compresi i dispositivi di misura, controllo e protezione - vengono trasmessi al dispositivo e visualizzati direttamente nell'interfaccia web integrata ed è possibile personalizzare le varie schermate. Come opzione, i dati possono essere trasmessi al cloud per il monitoraggio continuo sullo stato, sulle condizioni e dei consumi energetici.
SENTRON powermind
Con l'applicazione cloud SENTRON powermind, l'energia e i dati dell'impianto possono essere analizzati in tempo reale grazie alla piattaforma cloud MindSphere, indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova.
SENTRON powermind fornisce una panoramica del consumo di energia, che è possibile confrontare in diversi periodi di tempo, sia per le singole utenze elettriche che per interi impianti. Questo permette di identificare le utenze energivore, ridurre i picchi di carico e tagliare i costi complessivi. Una semplice introduzione al monitoraggio dell'energia basato sul cloud è fornita attraverso l'interazione tra SENTRON powermind e la piattaforma dati IoT 7KN Powercenter 3000.
SENTRON powermanager
Il software di monitoraggio SENTRON powermanager offre quattro vantaggi. In primo luogo, fornisce ampie funzioni di base e gestisce l'elaborazione e l'esportazione dei dati per i report energetici. SENTRON powermanager può essere utilizzato sia come software stand-alone sia come componente integrato del sistema di gestione degli edifici Desigo CC. In secondo luogo, i consumi di energia possono essere analizzati in modo trasparente grazie alla visualizzazione di importanti caratteristiche tramite l’ausilio di dashboard. Terzo, è possibile realizzare in modo rapido un risparmio di energia grazie alla valutazione dei carichi e del profilo di carico. E quarto, il monitoraggio continuo della distribuzione dell'energia permette il rilevamento tempestivo degli stati critici del sistema. Il risultato finale è un'elevata disponibilità del sistema.
La parametrizzazione fatta in modo semplice diventa realtà
Hai bisogno di uno strumento software che ti supporti nell'installazione e nella parametrizzazione dei singoli apparecchi anche in grandi progetti? Allora SENTRON powerconfig è il software giusto per te. È ideale per la prima installazione, le attività di parametrizzazione dei dispositivi SENTRON digital e altre funzionalità.
Cybersecurity – per una comunicazione sicura con SENTRON
La cybersecurity sta diventando sempre più importante in molte aree dove esistono infrastrutture critiche. Siemens propone come concetto di difesa del sistema un approccio globale alla cybersecurity atto a garantire la protezione e il funzionamento degli impianti e per prevenire i colli di bottiglia. Scopri cosa significa questo per la distribuzione di energia nella bassa tensione e per i prodotti SENTRON con funzioni di comunicazione: