La voce dei nostri clienti
Tutto quello che hai sempre voluto sapere...
Perché sono necessari gli interruttori da generatore (GCB) in una centrale elettrica? Al di là della conformità tecnica, cosa porta alla scelta di un GCB? Quali sono i vantaggi di un GCB in vuoto? E cosa hanno sperimentato in particolare alcuni dei nostri clienti? Ne parlano:

Tecnologia senza pari - Made in Germany
Gamma di potenza
fino a 110 kA di cortocircuito e 15.000 A di corrente nominale, per rispondere alla maggior parte dei requisiti di protezione degli asset del generatore e di sincronizzazione della rete
Esperienza nella tecnologia in vuoto
Soluzione affidabile e duratura insieme ad una riduzione delle emissioni di gas serra
Interruttori da generatori in vuoto
sono in uso in 57 paesi per progetti di retrofit e nuove centrali elettriche
Quando l'affidabilità incontra la sostenibilità
Gli interruttori da generatore (GCB) sono componenti chiave per migliorare l'affidabilità e la protezione delle vostre apparecchiature di potenza di primaria importanza, come i generatori e i trasformatori di step-up. La loro installazione porta ad una maggiore selettività della centrale elettrica, ad una maggiore disponibilità, insieme alla semplificazione delle procedure operative e ad una riduzione dei costi complessivi. Con Siemens, i vostri progetti di retrofit e di nuove centrali elettriche saranno supportati da uno dei partner più esperti nella soluzione degli interruttori da generatore. Dedicata a fornire una soluzione duratura e affidabile, Siemens ha fatto sistematicamente progredire gli interruttori da generatore con la tecnologia di commutazione in vuoto, fornendo al nostro cliente la collaudata tecnologia in vuoto.Video Expert Talks 2.0
This video is an overview of the GBS Expert Talks 2.0 for generator switching applications, with focus on vacuum technology and dealing with decentralized power generation. This year´s event is the second of this kind addressing experts of operating and engineering companies as well as design institutes and consultants. With 80 participants, we have doubled the audience compared to last year ! Upcoming our customers´ interviews.
Retrospective
Picture Gallery
Eco-trasparenza
Benefici di una maggiore eco-trasparenza
Eco-trasparenza per un'energia più ecologica. Con l’Eco-trasparenza, Siemens offre una totale trasparenza nei prodotti, sistemi e soluzioni per la rete elettrica. I prodotti innovativi "blu", la conformità agli standard ambientali e la documentazione delle prestazioni ambientali aiutano a proteggere il clima.
Sostenibile e affidabile
Tutto il nostro portafoglio di quadri elettrici da generatori è dotato di interruttori con tecnologia in vuoto. La collaudata e affidabile tecnologia di commutazione Siemens senza utilizzo del gas! Il design isolato in aria incapsulato in metallo è costituito da materiali completamente riciclabili.
Siemens HB3 è il primo ed unico interruttore in vuoto al mondo per applicazioni in centrali elettriche superiori a 150 MW. Esso beneficia di una tecnologia senza pari per ottimizzare/ridurre l'impronta di carbonio e le spese operative della vostra centrale elettrica.
La collaudata soluzione HB3 appartiene al portafoglio "blu" di Siemens per la protezione dell'energia e dell'ambiente.