Elettrifichiamo il mondo dei veicoli di servizio elettrici
La nostra missione è quella di fornirti sempre l'hardware e il software più adatto alle tue esigenze. Per questo, puoi scegliere liberamente tra i componenti della famiglia di prodotti SICHARGE UC nelle sue varie classi di potenza. La configurazione di ricarica orientata al futuro si prende cura di un mix diversificato di veicoli elettrici, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente esistente, ottimizza la tua bolletta elettrica e assicura che la tua flotta sia sempre disponibile quando ne hai bisogno.I vantaggi

White Paper: Accelerare l'elettrificazione delle flotte autobus
Il trasporto pubblico sta diventando più sostenibile e innovativo. Ambiziosi obiettivi di elettrificazione per le flotte di autobus sconvolgono il business as usual per tutte le parti interessate. Questo white paper supporta i decisori locali, gli operatori del trasporto pubblico e i costruttori dei bus nel trovare la giusta infrastruttura di ricarica per soddisfare le loro esigenze.
La famiglia di prodotti SICHARGE UC in sintesi
Una famiglia di prodotti per tutti i tipi di veicoli di servizio elettrici che soddisfa tutti i requisiti ed è adatta sia per la ricarica occasionale che per quella in deposito.La migliore attrezzatura di ricarica
La famiglia di prodotti SICHARGE UC fornisce una varietà di opzioni di interfaccia per veicoli elettrici e offre un'ampia gamma di potenza da 100 kW a 800 kW.
Il modo più semplice per collegarsi a un veicolo elettrico è tramite un cavo di ricarica del Charging Center. Per ottimizzare l'investimento e lo spazio, diversi distributori con connessione plug-in a veicoli elettrici possono essere alimentati in sequenza da un singolo Charging Center.
La famiglia di prodotti SICHARGE UC fornisce soluzioni anche per la connessione automatizzata per la ricarica occasionale tramite un pantografo montato su un palo o tramite guide di contatto fisse installate nel palo o nel cofano montato sul tetto.
La famiglia di prodotti SICHARGE UC permette una flessibilità di configurazione: ogni opzione di cui sopra può essere alimentata dal Charging Center o se si desidera da una combinazione di dispenser e pantografi.
Charging Center
Il Charging Center è il cuore del sistema.
Contiene l'elettronica di potenza compreso il controllore Siemens SIMATIC S7, i trasformatori per la separazione galvanica, i convertitori AC/DC e i filtri EMC.
Il Charging Center può essere equipaggiato direttamente con un cavo di ricarica o collegato con ai Dispenser (Front End) equipaggiati con un cavo di ricarica. Altre opzioni di connessione, come il pantografo invertito o la campana di contatto su palo, possono essere alimentate dall'unità Charging Center ad alta potenza.
Il Charging Center viene consegnato collaudato al 100% in fabbrica, compresi i controller, il dispositivo nel suo complesso e, opzionalmente, la comunicazione con l'erogatore.
Connessione plug-in del distributore al veicolo elettrico
Poiché lo spazio è prezioso in molti luoghi pubblici e siti logistici, si potrebbe distribuire l'energia DC dai centri di ricarica tramite un massimo di 5 dispenser aggiuntivi che è possibile installare in modo flessibile all'interno del proprio setup di ricarica.
I cavi raffreddati a liquido come opzione possono essere installati nello stesso alloggiamento del Dispenser, aumentando la potenza di carica fino a 400 A.
Per la versione raffreddata ad aria fino a 150 kW offriamo varianti di Dispenser montati sul tetto e sulla parete oltre all'opzione montata sul pavimento.
Il Dispenser collegato via cavo della famiglia SICHARGE UC viene installato vicino ai veicoli con un ingombro ridotto e un design elegante.
Pantografo invertito per la ricarica con Panto esterno
MastPanto - design urbano
MastPanto - design industriale
Il Pantografo invertito è un'opzione completamente automatizzata per connettersi alla flotta, ad esempio per l’alimentazione occasionale lungo il percorso.
Siemens offre due versioni che si integrano perfettamente nel paesaggio urbano. Sia che tu scelga il tradizionale design industriale o il moderno design urbano, riceverai il palo completamente preinstallato, controllato elettricamente e dotato del Pantografo.
Campana di contatto per la ricarica con Panto integrato in veicoli elettrici
Per i veicoli commerciali elettrici con Pantografi integrati, Siemens offre anche una campana di contatto di ricarica con il relativo coperchio di ricarica per il contatto. È progettato per il collegamento efficiente di qualsiasi sistema di pantografo bottom-up ISO 15118.
La campana di contatto è disponibile in due varianti: montato su un palo o direttamente sotto il soffitto. Una copertura speciale sullla campana di contatto lo rende più adatto al paesaggio urbano.
Ogni palo arriva completamente preinstallato, controllato elettricamente ed equipaggiato con la cappa di contatto.