Energia e Disponibilità: un legame cruciale nei data center

Totally Integrated Power garantisce un’alimentazione energetica efficiente e affidabile per salvaguardare i dati critici
I data center devono proteggere dati preziosi e critici 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. I data center si concentrano sulla memorizzazione e l’elaborazione dei dati, mentre il consumo di energia elettrica, pur non essendo core business, rimane uno dei principali componenti di costo considerando che se ne deve garantire la disponibilità il più vicino possibile al 100%. È per questo che l’alimentazione energetica è importante. Trovare soluzioni per fornire un’alimentazione assolutamente stabile, affidabile ed efficiente è un fattore cruciale per il funzionamento economico dei data center. Con Totally Integrated Power, Siemens è in grado di offrire soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei data center di qualsiasi dimensione, garantendo al tempo stesso un’eccezionale efficienza energetica, massima disponibilità e affidabilità.
Il percorso verso le massime prestazioni
Per la grande maggioranza delle aziende, i data center sono strutture critiche che affrontano sfide diverse. Le complesse sale server necessitano di un’alimentazione sicura per le unità di raffreddamento e per il condizionamento dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La protezione dei dati critici, l’operatività e la disponibilità dei servizi sono di pari importanza. Il portafoglio Totally Integrated Power copre l’intero flusso, compresi tutti gli elementi della fornitura di energia elettrica e soluzioni certificate per la sicurezza dell’operatore e delle attrezzature, nonché la sicurezza informatica ai massimi livelli. Inoltre, una connessione all’automazione negli edifici consente l’integrazione di un data center nel sistema IT dell’edificio.Le principali sfide per i data center
Nei data center di oggi, la posta in gioco è alta e le sfide di moltiplicano: Tempo di operatività massimo. Massima efficienza. Completa scalabilità. L’obiettivo è quello di soddisfare tutte queste esigenze e di farlo in un ambiente più sicuro possibile. Siemens, grazie alla sua comprovata esperienza e competenza in diverse discipline, offre un portafoglio completo di soluzioni integrate e servizi globali per raggiungere le massime prestazioni del tuo data center.
La nostra risposta: Totally Integrated Power
Il concetto TIP include tutti gli aspetti dell’alimentazione per i data center, dall’elettrificazione e l’automazione alla digitalizzazione. Il nostro portafoglio integrato include prodotti, soluzioni e servizi per tutti i livelli di tensione, le aree di applicazione e le fasi del ciclo di vita dell’impianto. Ciò garantisce un’alimentazione affidabile e flessibile.
Alimentazione energetica per un data center affidabile e competitivo
Come effetto della tendenza verso una sempre maggiore digitalizzazione in tutte le aree di competenza, gli operatori dei data center devono affrontare enormi sfide e prendere decisioni fondamentali. L’affidabilità dei loro servizi, il loro prezzo di mercato, i nuovi modelli di business e, ultimo ma non meno importante, i cambiamenti nelle reti elettriche stanno introducendo costantemente nuove richieste in termini di processi interni e tecnologie. Ciò rende ancora più importante poter contare su soluzioni di alimentazione energetica affidabili ed efficienti. Con Totally Integrated Power (TIP) per data center, offriamo una gamma completa di soluzioni tecnologiche collaudate e innovative orientate a consentire un’alimentazione energetica e una distribuzione efficiente. Le nostre soluzioni TIP sono completamente integrate e allineate su tutti i livelli di tensione e per tutto il ciclo di vita del data center. Offrono una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento, tempi di risposta più brevi, maggiore flessibilità e costi inferiori. Apri la nostra Web feature TIP per Data Center per scoprire di più riguardo le nostre offerte (la Web feature è disponibile solo in lingua inglese)!
Soluzioni specifiche per data center
Alimentazione energetica ottimale per efficienza energetica e massima disponibilità
Le esigenze dei data center sono particolarmente complesse: devono essere sempre disponibili, devono proteggere dati preziosi e mantenerli accessibili. Il tutto rimanendo efficienti dal punto di vista energetico. Di conseguenza, è altrettanto importante per l’alimentazione energetica tenere il passo con questi requisiti e combinare le massime prestazioni con valori di consumo efficienti.
Le nostre offerte TIP

Tecnologia per il data center più efficiente al mondo dal punto di vista energetico
Eni S.p.A. | Ferrera Erbognone, Italia. Eni, una grande azienda energetica integrata che opera in tutto il mondo, ha costruito un nuovo data center a Ferrera Erbognone, Italia. Le sfide da affrontare erano gli elevati requisiti di raffreddamento in combinazione con la garanzia di un basso consumo energetico e di un'alimentazione ininterrotta. Oltre a consentire prestazioni ed efficienza eco-friendly del data center, tutti i sistemi sono stati consegnati in tempo come soluzione chiavi in mano. Il nuovo data center opera con un consumo energetico significativamente basso e un'impronta ambientale molto bassa. Siemens ha sostenuto la costruzione di uno dei data center leader nel mondo in termini di efficienza energetica. Si risparmiano circa 335.400 tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno, una cifra che corrisponde all'1 % del risparmio che l'Italia sta cercando di raggiungere entro l'anno 2020 in linea con il protocollo di Kyoto.