私たちの製品のサステナビリティは?
製品のカーボンフットプリントを評価する新しい手法
プロダクトカーボンフットプリント(PCF)は、製品のライフサイクル全体における気候変動への影響を評価するものです。 気候変動に左右されない循環型経済への道を歩む上で、これはすべてのメーカーにとって重要な指標となるでしょう。 現在、PCFを効率的かつ確実に測定するためのソリューションが開発されています。
漏電遮断機(RCCB)は深刻な停電を防ぐために電気システムやほぼすべての建物に何百万台も設置されている電気製品の代表的な例です。 小型遮断器の重さは約200gで、さまざまなプラスチックや鉄・銅の合金、わずかな貴金属でできている。 遮断機は、約0.4ワットの電力損失で20年間の連続運転で機能することが期待されています。 その後、廃棄されます。部品のいくつかはリサイクル可能ですが、通常は埋め立てられてしまいます。
製品の全てのライフステージ、すべての部品が気候関連の排出を生み出し、それはプロダクトカーボンフットプリント(PCF)によって定量化されます。 PCFは、あらゆる業界のサプライヤーや顧客にとって重要な指標となりつつあります。 シーメンスの学際的なチームであるサステナビリティエンジニアリングチームは、シーメンスDEGREEプログラムの一環として、PCFのバリューチェーン全体にわたる研究を進めています。
体系的かつ詳細な分析
「LCIA(ライフサイクル)と呼ばれる体系的な手順で、特定の製品が環境に与える影響を総合的に判断します。 これをPEF(Product Environmental Foot)と呼んでいます。 製品を作るために使用された個々の部品、その材料、どのように加工されたかを記載した製品部品リストから始まります。 LCIAでは、製造、運用、リサイクルや廃棄、さらには追加で購入した部品や原材料など、製品のライフサイクル全体を調査します。 例えば、製品に銅の部品が使われている場合、その銅が最初に採掘され、精製され、加工され、輸送されたという事実も考慮しています」と、ベルリンを拠点とするサステナビリティエンジニアリングチームのエキスパート、フランク・ワラコヴィッチは説明します。 「製品の環境フットプリントでは、いくつかの影響項目を評価します。 特に私たちにとって重要なのは、CO2 をはじめとする気候関連ガスの排出量を含むPCFです。 しかし、生態毒性や水の消費量など、環境に関連する他の影響も分析しています。」

数学的な近似値で10倍の速さ
確かに、LCIAはコストがかかります。 スイッチやヒューズ、モーターなど、電気製品の種類ごとに評価しなければならないとしたら、メーカーは莫大な追加費用を負担することになります。 しかし、製品ポートフォリオ全体を適切なクラスに分けることができれば、例えば、出力が異なるが基本的に同じ構造を持つRCCBのクラスなど、いくつかの詳細な分析によってポートフォリオ全体を評価することができます。 「サーキットブレーカーの製品アセスメントを試行した結果、約200種類の製品バージョンのポートフォリオに対して、約20種類のリファレンス製品を詳細に分析すれば十分であることがわかりました。ポートフォリオのレバレッジファクターは1:10です」とワラコヴィッチは言います。 「各製品クラスにおいて、少なくとも3つの製品について詳細なLCIAを実施します。 残りの製品については、例えばPCFを数学的な近似処理で極めて正確に算出することができます。 このプロセスははるかに高速で、しかも信頼性の高い製品データをお客様に提供することができます。」
サプライヤーのジレンマ
将来的には、SIMATICコントローラーのような複雑な製品のメーカーであっても、搭載されているすべての個別部品のPCFを組み込んだ製品のPCFを提供できるようにする必要があります。 「SIMATIC製品を製造するためには、他のメーカーから多くの部品を購入します。 当社のシステムのPCFの90%以上は、当社のサプライヤーのサプライチェーンに起因すると推定しています。 そのため、外部のサプライヤーから購入する部品のPCFがどれだけ高いかを知ることは非常に重要です」とシーメンスデジタルインダストリーズのフロリアン・アルブレヒト氏は説明しています。 「私たちは、メーカーから提供された情報に依存しています。なぜならば、サプライヤーの内部プロセスに関する知識がなければ、平均値に基づいて非常に大まかなPCFの推定値を算出することしかできないからです。 しかし、この方法では、私たちやサプライヤーが平均よりも優れていることをお客様に示すことができません。 基本的には、プライベートでサステナブルな製品を買おうとしている人たちと同じです。 製品自体を見ても、製品が持続可能な方法で生産されたかどうかを判断する方法はありません。信頼できるのは、製造元から提供された情報だけです。」ここでジレンマが発生します。 製品のPCFを正しく判断できるのは、すべてのコンポーネントのPCF情報が完全かつ正確で、それを正しく解釈できる場合のみです。
ESTAINIUM:複雑な製品でも信頼性の高いPCFを実現するために
このジレンマを解決するために、シーメンスはグローバルなESTAINIUMネットワークを立ち上げました。 「ESTAINIUMネットワークは、サプライチェーン全体で信頼できるPCFデータの安全な交換を可能にします。 トラストテクノロジーは、PCFデータの信頼性と検証可能性を確保すると同時に、サプライヤーのサプライチェーンの機密性を保護します」とアルブレヒトは言っています。 「ある製品のすべてのサプライヤーがESTAINIUMに接続されていれば、複雑な製品であってもPCFを確実かつ効率的に測定することができます。 私たちはこの透明性を利用して、排出量の観点からサプライチェーンを最適化しています。 そして、私たちの製品のPCFが平均より優れていることを証明することができます。」
Aenne Barnard 2021年11月
ニュースレターの購読
いつでも最新の情報を得ることができます。電化、自動化、デジタル化について知っておくべきことがすべてわかります。