デジタルトランスフォーメーションをシーメンスと共に始めてみませんか

シーメンスは、皆様のために現実世界と仮想世界を結び付けます。デジタルエンタープライズのためのサービスを活用して、デジタルトランスフォーメーションを始めてみてください。
シーメンスのエキスパートが皆様にアドバイスを提供します。

お問い合わせ

ひとめでわかる

デジタルエンタープライズのためのサービスを活用して、デジタルトランスフォーメーションを始めてみてください。

デジタルトランスフォーメーションを始める時期および方法? このプロジェクトをどのようにして実現しますか?御社はどのようにして改善計画を継続的に実施されていますか?

豊富なデジタル化に関する専門知識と産業界の総合的な知識を組み合わせ、シーメンスの専門担当者がデジタルエンタープライズに向かう旅の途中で皆様をサポートします。将来を見据えた製品および製造開発を可能にする - 迅速に、効率的かつ全体的に。

 

シーメンスの専門担当者によって作り上げられた知識という恩恵を享受し、御社のデジタル化を段階を追って進めてください。

シーメンスは、長い間独自のデザインソフトウェアを使用してきました。その主な理由の1つはソフトウェアの機能性ですが、最も重要なのは弊社が連絡できる人々の能力です。これで、システムはよりパワフルになります。
Tronrud Engineering 社 CEO の Olav Tronrud 氏
段階を踏んで

デジタルエンタープライズへの3つの段階

すべての企業は、それぞれに異なり、独自のデジタル化のレベル、要件、およびチャンスの点でそれぞれに異なり、独自の特徴があります。最適なデジタルトランスフォーメーションを保証する3つの考えられる段階があります。

コンサルティング、実装および最適化という 3 つの段階は、全体的な (E2E) アプローチに基づいています。シーメンスは、デジタル化プロジェクトから継続的な改善という段階に至るまで、サポートするために皆様のお近くにいます。シーメンスは皆様と協力し、可能な限り最善のアプローチを開発し、その解決策を御社固有のニーズに適合させます。

 

コンサルティングから実装までのデジタル変換をサポートするシーメンスのサービスがご利用いただけます。産業デジタル化の戦略的コンサルティングから、重要業績評価指標 (KPI) を改善するためのソリューションのコンサルティングに至るまでの道筋で、シーメンスは、皆様のデジタル化推進のお手伝いを行います。コンサルティングプロセスの基盤は、御社でどの程度デジタル化の準備ができているのかということを徹底的に解析することです。シーメンスは企業のデジタル化レベルを確立し、その結果を基にして、お客様のニーズに合わせたデジタル化戦略とロードマップを作成します。

3 つのステップの詳細

コンサルティングは、デジタルトランスフォーメーションの出発点です

「シーメンスは、皆様と協力し、皆様の会社の現在のデジタル化レベルを解析します。その上で、シーメンスは、デジタル化戦略を一緒に開発し、実装のロードマップを作成します」

 

皆様のシーメンスの専門担当者 Jan Niestrath

新たな生産ライン建設についてのコンサルティング

特に高性能で最高品質を誇る新たな SMT 生産ライン建設は、実際のコンサルティングの一例です。可能な限り最適なソリューションを決定するために皆様の仕様を使用し、その後、皆様と協議・調整することになります。製造プラントの保護強化は付加的な要件です。最初に徹底的な評価が行われ、次に全体的な監視を保証するために必要な手順が決定されます。

シーメンスがハードウェアの設置とソフトウェアのインストールをお手伝いします

「デジタル化のロードマップは、皆様の機械装置、プラント、生産、製品のデジタルツインの基盤です。その結果、市場投入までの時間が短縮されると共に、効率や柔軟な対応 (柔軟性) が改善され、品質向上という恩恵を享受していただけます」

 

皆様のシーメンスの専門担当者 David Ardiles

デジタルツインを使ったシミュレーションおよび試験

実装段階では、シミュレーションおよび試験を可能にするために、新しい製造プラントのデジタルツインを作成します。例えば、この時点で、選択された機械モジュールを使用して、希望されるスループットが不可能になることが明らかになることもあります。シミュレーションで、問題となるボトルネック (障害) を可視化し、代替ソリューションを特定することができます。安全対策も同時に実装されます。

継続的な最適化が成功への鍵です

「個々のプロセスやプラント全体の有効性を最適化するかどうかにかかわらず、シーメンスは、現場からクラウドへの必要な接続性を保証し、皆様の解析結果の評価をサポートします。人工知能 (AI) などの未来志向の技術を使用して、イベントが発生する前に、それらを特定することができます」

 

皆様のシーメンスの専門担当者 Sarina Hille

データ解析による継続的な最適化

オープンな、クラウドベースの IoT オペレーティングシステム MindSphere が最適化のために使用されます。機械装置のデータは、エッジコンピューティングを使用して、記録、処理、解析されるため、異常の検出に使用することができます。人工知能 (AI) は、機械学習を使用してデータを解析し、ツールが磨耗して故障する危険がある場合などを認識します。 

製品品質予測を行うためには、他のアルゴリズムを使用することができます。アルゴリズムはその認識能力を向上させることであり、これによって必要とされる品質試験の回数が大幅に減少することになります。

デジタルツインにおける産業向けサービス

バリューチェーンに沿って付加される価値

継続的な改善対策によってのみ、可能な限り最高の結果を実現することができます。デジタルエンタープライズのためのサービスは、デジタルツインのあらゆる段階で付加価値を活用します。これで完全な青写真が作成され、閉ループが完成します。そして、この全体的なアプローチは、シーメンスだけができることです。

デジタルエンタープライズの使用例

機械装置をより迅速に、リスクを冒さずに市場に投入

SINUMERIK Virtual Commissioning Services (バーチャル試運転サービス) を使用することで、市場投入までの時間を短縮することができます。プロジェクトの要件がまず解析され、その後、バーチャル試運転が準備され、実行されます。シミュレーションにより、あらゆる故障/エラーを早期に検出し、修理/修正することができます。従業員のトレーニングによって、機械エンジニアは将来自分でバーチャル試運転を実行することができます。

機械装置の非稼働時間をデジタルツインに移行

新しいプログラムで動作させることは、機械装置の非稼働時間を意味します - しかし、それは代わりにデジタルツインに伝えられます。皆様の製造システムでこれを可能にするために、シーメンスは、皆様のそれぞれの機械装置の正確な仮想世界を作成するための NX Software Suite からの支援と共に、NX Virtual Machine Tool Services を使用します。必要なソフトウェアのインストールから従業員のトレーニングやデータ保守まで、デジタルツインのライフサイクルのあらゆる段階で、シーメンスの専門担当者が皆様をお手伝いします。

設備総合効率への継続的改善

皆様の資産すべてにわたった (解析用データ収集のための) 透過性は、効果的な保全戦略の基盤になります。皆様の生産を解析するサポートを提供し、必要なデータおよび接続性を決定するために皆様と共に作業します。MindSphere アプリケーション OEE モニタへの機械装置のデータモデリングと割り付けがそれに基づいて処理されます。シーメンスの専門担当者が傾向解析を行い、皆様に明確な推奨事項をそれらから引き出します。

計画外の非稼働時間を回避

自動車産業におけるプレス機に影響する非稼働時間は途方もないコストの原因となるため、自動車メーカーが非稼働時間の原因を理解し、差し迫った非稼働時間をできるだけ早期に認識することが極めて重要です。シーメンスは、プレスドライブシステムの監視システムを提供することで、皆様をサポートします。振動のような側面に関するデータの記録および解析で、差し迫った問題を示唆する異常を特定することができます。シーメンスの専門担当者が必要なハードウェアを設置し、その後ソフトウェアを設定し、結果を評価する際にサポートします。

ターゲットとして設定されたプラント保全の最適化

プロセス産業における大規模な分散型プラント、特にプロセス制御システムの場合、可能な限り最善のメンテナンスを保証することは困難な作業です。クラウドベースのライスサイクル管理スイートは、メンテナンス作業の計画と実行を大幅に簡略化します。その結果、資産の可用性とプラントの稼働率を最適化することができます。シーメンスは、ライスサイクル管理スイートが提供する恩恵を可能な限り早期に享受していただけるように、必要な接続性および事前設定済みで実行可能なソリューションを実装するサポートを提供します。

デジタル化を最大限に活用するために、皆様がエキスパートに!

現実世界と仮想世界の融合は、無数の可能性を切り開きます。しかし、これを活用する方法を理解するには特殊なスキルと知識が必要です。標準化、セキュリティ、OPC UA など、デジタル化の包括的な技術原則、あるいはエンジニアリングタスクの自動生成とバーチャル試運転による効率の向上を理解しているのかどうか。SITRAIN トレーニングセンタの 1 つで、または皆様の施設で、丁寧に必要な知識を提供したします。

導入事例

実際のデジタルエンタープライズのためのサービス

実際のアプリケーションでデジタルエンタープライズのためのサービスを見て、具体的な付加価値をつくり出す方法をご確認いただけます。

アンベルクにあるシーメンスの電子工場における新しい高効率生産ラインの建設

アンベルクの電子工場は 1989 年からシーメンスの SIMATIC コントローラーを製造しています。この高度にオートメーション化されたプラントは、既存のラインを最適化し、生産性を高めることに加えて、新たな効率的な生産ラインを含むように拡張する必要がありました。プロジェクトの第一段階は、実際の状況を徹底的に分析し、その結果をプラントの要件と比較することです。新たな生産ラインのデジタルツインは、製造プロセスをシミュレートし、目標スループットの実現を困難にするような問題領域を特定するために使用されました。 

MindSphere で機械装置のデータを解析することで、既存の生産ラインのためのアルゴリズムを開発し、計画された保全時間を確立し、計画外の非稼動時間を防止することが可能になりました。スループットを最適化するために、時間がかかる試験を行う必要がある PCB 数を減少させることができる予防モデルが開発されました。

デジタルトランスフォーメーションを始めてみてください

デジタルエンタープライズのためのサービスを活用して、シーメンスはバリューチェーン全体を通じて皆様にサポートを提供します。

自信を持って、デジタルトランスフォーメーションを始めてみてください。シーメンスのエキスパートは、皆様をサポートするための専門知識と責任があります。シーメンスにご連絡いただければ、専門知識を持った担当者がコンサルティング、実装、そして最適化の段階まで、皆様にアドバイスさせていただきます。