制御盤のEMC - 電磁適合性

機械とプラントの混乱の大部分は、電磁的影響に起因する可能性があります。 これはEMC準拠のパネル構築のルールを設計段階から順守することにより簡単に修正できます。

EMCマニュアル(英語)

Download reference manual

実際の電磁適合性

EMCに関連する現象は、散発的な障害から停電やデバイスやプラントユニットの破壊に至るまで、マシンやプラントの中断を繰り返し引き起こします。 正しい計画と組み立てにより、この種の混乱を未然に防ぐことができます。

実際のEMCに適したコントロールパネルの製造

SINAMICS G120コンバーターの例に基づいた説明ビデオでは、ゾーンに基づいてEMC要件に従って制御盤を構築する方法を示しています。 個々の手順の詳細な説明に加えて、製造不具合を回避する方法に関する貴重な実用的なヒントも提供されます。

 

Further information about SINAMICS G120

 

この指令は、機器の正しい機能を規制します。ここでは、機器という用語は、単一の装置または固定設備を指します。 

  • EMC指令による「装置」の定義: 
    「装置」とは、エンドユーザー向けで電磁妨害を発生する可能性のある単一の機能ユニットとして市場で入手可能な完成品またはその組み合わせを意味し、その性能はそのような妨害の影響を受けやすい。 
  • EMC指令による「固定設置」の定義: 
    「固定設置」とは、いくつかのタイプの装置と、必要に応じて、事前に定義された場所で永続的に使用、組み立て、設置、および使用される他のデバイスの特定の組み合わせを意味します。

EMC指令の範囲には以下が含まれません。

機器の安全性と危険性、例えば人、機器の分野およびその結果、例えば人、無線システム、および通信端末機器用(R&TTE / RED指令2014/53 / EUでカバー)

More information

制御盤製造者が考慮すべきこと

電磁適合性に関して適切なレベルを定義することにより、機器が正しく機能することが保証されます。したがって、電気機器は、次のことを保証するように設計および製造する必要があります。

  • 発生する電磁妨害は、無線および通信機器またはその他の機器が意図したとおりに動作できないレベルを超えないこと
  • 意図された用途で許容されるレベルの電磁妨害に対する耐性があり、意図された用途の許容できない劣化なしに動作することができます。 

EMC指令の付録1は、次の要件を定義しています。

 

保護要件:

  • 干渉放射の制限-十分な耐性
  • 最先端技術に従って設計および製造

 

More information

リスク分析のガイド

新しいEMC指令の範囲内で、製造業者は電磁現象に基づいて装置の電磁適合性も評価し、指令の要件が満たされているかどうかを確認する必要があります。 テストレポートに基づいて作成された電磁適合性図だけでは、もはや十分ではありません。

 

指令の範囲内でリスク分析を実行するために、欧州電気標準化委員会(CENELEC)は、低電圧で機器を操作するための支援としてCENELECガイド32を提供しています。

More information

ラベル表示要件がない場合

特定の固定設備への統合のみを目的として市場に投入される特殊な場合においては、機器は適合性評価を受ける必要はありません。 通常、制御盤が固定設備やシステムの一部として考えられる場合においては、EU適合宣言とCEマークを個別に要求されないことがあります。

 

重要:市場監視当局は、特に不適合の兆候がある場合、または苦情が発生した場合、適合性の証明を要求する可能性があるため、それでも指令の保護要件に準拠する必要があります。

More information

EMC – Electromagnetic compatibility for SINAMICS

Download technical overview

安全設計

安全側設計への重要性

設計の初期段階からEMCを可能な限り考慮する事が重要になります。EMCに関する最新の規格と指令に準拠した制御盤の構造を確保してください。

EMCマニュアル(英語版)

Download reference manual