지멘스는 현실과 디지털 세계를 연결합니다.
기술기업으로서 지멘스는 고객이 산업, 인프라, 모빌리티, 헬스케어 등 경제의 중추를 이루는 산업에서 의미 있는 기여를 하도록 지원합니다. 보다 자원 효율적인 공장, 유연한 공급망, 스마트한 빌딩과 그리드 시스템으로 인한 쾌적하고 편안한 교통수단, 그리고 첨단 헬스케어 서비스에 이르기까지, 지멘스의 기술력은 고객이 실질적 가치 창출을 이루는데 그 목적을 둡니다. 지멘스는 현실과 디지털 세계를 결합함으로써 고객들이 산업과 시장 그리고 더 나아가 세상을 혁신할 수 있도록 지원합니다.'사람을 연결시키는 인터넷(internet of the people)' 시대 이후 10년은 기계와 산업의 연결이 모든 것을 좌우할 것입니다.롤랜드 부시, 지멘스그룹 회장 및 최고경영자

숫자로 본 지멘스의 혁신
0
억 유로
2020 회계연도 연구개발에 투자한 비용
0
건
2020 회계연도 발명 수
0
산학 협력 대학 수
지멘스의 혁신 사례
지멘스의 4대 핵심 전략
세상은 변화하고 있습니다. 기후변화, 글로컬라이제이션, 디지털화, 인구변화와 도시화 등 메가트렌드는 인류가 직면하는 도전과제이며, 우리는 고객과 시장의 요구에 부응할 수 있도록 끊임없이 변해야 합니다. 지멘스는 이러한 목표 달성을 위해 4대 핵심 전략에 주력할 계획입니다. 이 전략은 지멘스의 장기적 성공을 위한 길잡이가 될 것입니다.보다 나은 미래를 위해 매일을 혁신하는 지멘스
오늘날 우리가 직면한 도전과제에 대한 해답을 찾는 것은 현재와 미래 세대의 삶과 직결되어 무엇보다 중요합니다. 지멘스는 더 나은 미래를 만들어가기 위해 해답을 제시하며, 인류와 사회의 발전을 위한 토대를 마련하는데 전념합니다. 현실과 디지털 세계를 연결하는 지멘스의 기술력은 제조의 최적화, 인프라의 에너지 효율적인 운영, 청정 에너지로의 접근, 친환경 스마트 교통망 등 다방면 분야에서 고객들로 하여금 경제의 중추를 혁신할 수 있도록 지원 합니다. 지멘스는 수십억 인구의 일상을 변화시키기 위한 기술력을 바탕으로, 지속가능한 사업수행만이 모든 이해관계자들에게 진정한 가치를 창출할 수 있다는 확신을 갖고 있습니다. 지속가능성은 지멘스 사업의 핵심이자 근간입니다.지속가능성은 지멘스의 근간이며, 선택이 아닌 필수입니다. 지멘스는 그동안의 성공을 바탕으로 보다 높은 목표를 설정했습니다. 우리의 이해관계자들이 보다 큰 가치 창출을 실현 할 수 있도록 노력과 지원을 아끼지 않을 것입니다. 지속가능한 사업 성장은 지멘스가 인류와 지구를 위해 창출하는 가치와 밀접하게 연결되어 있습니다.주디스 비세, 지멘스그룹 경영이사회 멤버 최고인사책임자 및 지속가능성 책임자