지능형 인프라

도시화가 지구에 미치는 영향. 도시 인구는 매주 150만 명씩 증가하고 있으며, 1950년대 당시 1/3에 불과하던 도시 거주자는 2050년에 세계 인구의 2/3 이상으로 증가할 것입니다. 도시가 성장함에 따라 도시 인프라를 구축하고 관리하는 방법이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
분산형 에너지 시스템 자료 다운로드

분산형 에너지 시스템

주요 트렌드: 도시화

꾸준한 성장의 해결 과제

인프라는 삶의 질에 지대한 영향을 미치지만 사람들은 불편함을 겪을 때야 비로소 주변 환경에 소중함을 느낍니다. 정전이나 교통 체증을 경험한 사람이라면 더욱 그렇습니다.    도시화는 사안을 더욱 복잡하게 만듭니다. 도시 인구는 매주 150만 명씩 증가하고 있으며, 1950년대 당시 1/3에 불과하던 도시 거주자는 2050년에 세계 인구의 2/3 이상으로 증가할 것입니다. 도시가 성장함에 따라 도시 인프라를 구축하고 관리하는 방법이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.    디지털화가 우리의 세상을 변화시키고 있습니다. 오늘날 연결된 장치 수는 세계 인구를 능가했습니다. 이러한 지능형 장치는 모든 부문에서 생활과 비즈니스를 변화시키는 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 그러나 대부분의 인프라는 아직 정보의 시대에 걸맞게 변화되지 않았습니다. 대부분의 장소, 기차, 전력 시스템, 빌딩, 버스 및 도로는 거의 변함이 없습니다. 일부 디지털 시스템이 통합되었지만 완전히 디지털화 되고, 전력화 되고, 정보를 지원하는 지능형 인프라의 잠재력을 발현하는 것은 이제 겨우 시작 단계입니다. 이러한 잠재력의 발현은 현재와 미래 세계의 지속 가능한 발전 도전과제를 해결하는 열쇠가 될 것입니다. 지멘스는 모든 인프라 영역에 걸쳐 도시를 보다 효율적이고 지속 가능하며 빠른 속도로 성장할 수 있는 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

도시에 거주하는 세계 인구의 절반이 결국 도시화된 세계에 살고 있으므로, 21세기의 글로벌 과제는 도시 영역에 있다고 볼 수 있습니다.

Joan Clos, Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (source: Interview with Joan Clos by the UN Non-Governmental Liaison Service on the "Rio+20" conference, June 2012)

인포그래픽(Infographic)

기술의 발달과 변화

도시 인프라가 첨단 디지털 기술을 최대한 활용할 수 있는 주요 영역은 무엇일까요?

Digitalization drives infrastructure of tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

  • 5 bn

    Number of people living in cities in 20301

  • 194,000 TWh

    Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

  • 2.5 bn

    Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

  • USD 239 billion

    Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

  • 40%

    Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

  • 15%

    Of global NOx emissions are stem from shipping6

  • ~ 5% p.a.

    Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient building management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, safe and efficient energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics
지능형 빌딩

빌딩은 산업 및 운송보다 더 많은 에너지를 소비합니다

전 세계 에너지 소비량의 41% 및 온실 가스 배출량의 1/3을 차지하는 빌딩은 전 세계 환경 발자국의 중요한 요소 중 하나입니다. 기후 변화에 성공적으로 대처하기 위해 지속 가능하고 에너지 효율적인 빌딩이 글로벌 문제 해결 방안이 되어야 합니다.

빌딩의 환경적 영향 외에 경제적 측면도 있습니다. 부동산은 대다수 조직의 손익계산서에서 두 번째로 많은 비용을 차지합니다. 따라서 빌딩은 회사의 성공, 그리고 궁극적으로 직원의 고용 안정성에서 중요한 요소에 해당합니다.

하지만 빌딩은 그보다 훨씬 더 큰 의미가 있습니다. 사람들은 병원에서 태어나 학교를 다니고 사무실에서 근무하면서 일생의 약 90%를 실내에서 보냅니다. 빌딩은 단순히 일하고 생활하는 장소가 아닙니다. 우리가 일생을 보내는 공간입니다.

완벽한 공간을 만드는 지멘스

우리 모두는 어머니의 뱃속이라는 완벽한 공간에서 일생을 시작합니다. 이곳은 너무 춥지도 덥지도 않고 시끄럽지도 않으며, 항상 안전하다고 느낄 수 있는 곳입니다. 우리가 이렇게 완벽한 곳에서 생활할 수 없는 이유는 무엇일까요?

빌딩을 개선하고 완벽한 곳에서 일한다는 것은 더 나은 삶을 위해 일하는 것과 같습니다. 우리의 목표는 삶의 모든 단계에 필요한 완벽한 공간을 만드는 것입니다.

완벽한 공간을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보기

완벽한 공간 만들기

에너지 관리

개선을 위한 에너지 재고

지속적으로 안정적인 에너지를 공급하는 것은 경제 성장과 안정성 뿐만 아니라 전 세계 도시의 사회 복지에 매우 중요합니다. 하지만 기존 전력망은 전력 요구 사항 증가, 재생 에너지원에서 생산되는 변동적 전력 비중 증가, 폭풍으로 인한 정전, 과잉 수요, 노후화된 인프라 등의 문제에 직면해 있습니다. 이 모든 문제는 기업과 가정에 상당한 영향을 미칩니다. 전력 공급에 실패하면 모든 인프라 영역이 영향을 받습니다. 지멘스의 스마트 그리드 기술은 기존 전력망을 현대화하고 미래의 수요에 맞게 조정할 수 있도록 해줍니다. 이 기술을 통해 전력 사업자는 에너지를 보다 효율적으로 관리하고, 변화하는 수요에 보다 유연하게 대응하며, 네트워크 효율성을 높이고, 분산형 및 재생 에너지원에서 전기를 통합할 수 있습니다.
스마트 시티 보고서

디지털 인프라의 이점

디지털화된 인프라의 투자 수익은 무엇일까요? 지멘스는 5개 도시를 대상으로 이들의 비전과 3대 인프라 과제를 이해하고 디지털 지원되는 지능형 인프라 투자로부터 각 도시가 얻을 수 있는 장기적 가치를 연구했습니다. 이 연구에서 에너지, 교통, 빌딩, 항구, 보안 및 연결성이라는 6개 인프라 부문에서 이점이 있는 것으로 나타났습니다. 350개가 넘는 데이터 입력을 통해 도시의 여러 이점과 투자 수익을 계산했습니다. 
참조

지능형 인프라 사례