Komplexe Konturen effektiv programmieren

Konturprogrammierung in programGUIDE

Mit dem integrierten Kontureditor und den dazugehörigen Bearbeitungszyklen von SINUMERIK Operate können Konturen direkt an der CNC-Steuerung erstellt und abgearbeitet werden - sowohl bei Dreh- als auch bei Fräswerkstücken. Hier geht es vor allem um die Möglichkeiten, wie mit dem Kontureditor erstellte komplexe Konturen in NC-Programmen verwendet werden können.

 

  • Innerhalb des Programmeditors stehen die Konturdefinition und -bearbeitung über den Softkey „Kontur fräsen“ (bzw. „Kontur drehen") zur Verfügung.
  • Über den Softkey „Kontur“ wird die Kontur definiert und der Konturaufruf programmiert.
  • Die weiteren Softkeys repräsentieren die Zyklen zu der definierten Kontur, zum Beispiel die Zyklen für das Bahnfräsen und die Taschen- und Zapfenbearbeitung.

Konturdefinition und Konturaufruf im Programm

Zur Konturdefinition gibt es mehrere Möglichkeiten: Die Kontur befindet sich entweder im Haupt- oder im Unterprogramm. Abhängig davon ist dann auch der Konturaufruf unterschiedlich: Eine im Hauptprogramm angelegte Kontur ist in einem Label abgelegt, wohingegen eine Kontur im Unterprogramm innerhalb eines Labels im Unterprogramm abgelegt wird.

 

Alternative Möglichkeiten zum Konturaufruf

Programm:

Hauptprogramm

Unterprogramm

 
Referenz:

Konturname

Label

(Marke)

Unterprogramm

Label im

Unterprogramm

 
Ablageort:

mit dem Kontureditor

erstellte Kontur

aufrufen

Kontur ist

in einem Label

abgelegt

Kontur ist im

Unterprogramm

abgelegt

Kontur ist im

Unterprogramm

in einem Label

abgelegt.

 

Aufruf über den Konturnamen

  1. Aufruf der Kontur mit dem Namen „CONTOUR_1" über den CYCLE62 (Aufrufzyklus).
  2. Bearbeitungszyklus (z. B. CYCLE63 Zapfen fräsen), dieser bezieht sich auf den davorstehenden CYCLE62.
  3. Über den Kontureditor definierte Kontur. Diese kann wahlweise auch vor M30 stehen.

Aufruf über Labels

  1. Aufruf des sich im Label befindlichen Programmcodes
  2. Bearbeitungszyklus (z. B. CYCLE63 Zapfen fräsen), dieser bezieht sich auf den davorstehenden CYCLE62.
  3. LAB1_START: und LAB2_STOP: bilden den Start- und Endpunkt der Kontur

Aufruf über Unterprogramm

  1. Aufruf des Programmcodes im Unterprogramm „SUB_CONT" (bzw. die Kontur)
  2. Bearbeitungszyklus (z. B. CYCLE63 Zapfen fräsen), dieser bezieht sich auf den davorstehenden CYCLE62.

Aufruf über Labels im Unterprogramm

  1. Im Unterprogramm „SUB_CONT" zwischen zwei Labels „LAB_SUB_START" und „LAB_SUB_END" befindliche Kontur wird bearbeitet.
  2. Bearbeitungszyklus (z. B. CYCLE63 Zapfen fräsen), dieser bezieht sich auf den davorstehenden CYCLE62.

Labels im Unterprogramm

Beschreibung zu (2) siehe oben

Download

Feedback

Haben Sie Fragen zum Thema oder einen Themenvorschlag?

Schreiben Sie uns!

Related Content