Teuffel Guitars - 디자인의 무제한 자유

악기 제작의 혁명
Ulrich Teuffel의 기타는 놀라운 악기 성능과 아름다운 예술 작품으로 전세계에서 사용되고 있습니다. 기타 설계자는 CNC 밀링 머신과 SINUMERIK 840D sl을 사용하여 거의 모든 부품을 만들고 있습니다
Teuffel 기타
Teuffel의 고요한 목재 작업실을 한 눈에 보더라도 이 기타가 특별한 창의성과 장인 정신으로 만들어지는 곳임을 알 수 있습니다. 기타 제작자의 작업은 대량 생산을 위해 설계되지 않으며, 일반적인 악기에서 부터 특이한 악기까지 매년 20개의 악기를 만들 수 있습니다. 그의 "birdfish"는 특히 화려하고 독창적인 디자인으로 1995년에 기타 메이커로서 Teuffel의 세계적인 돌파구를 마련하였습니다. 오늘날 Teuffel의 기타는 ZZ Top의 Billy Gibbons와 Metallica의 Kirk Hammett와 같은 세계적으로 유명한 음악가들이 연주합니다 . 그러나 이 악기가 얼마나 특별한지를 평가하는 것은 뮤지션 만이 아닙니다. 오랜 세월 동안, 그들은 큰 무대에서 연주되었을 뿐만 아니라, 세계적으로 디자인 갤러리를 통하여 미술 애호가 및 악기 수집가의 사랑을 받아왔습니다.
전통적인 어쿠스틱에서 일렉트릭 기타에 이르기까지
지난 몇 년 동안 Teuffel은 기타 구성에 대한 기존의 방법에서 벗어나 SINUMERIK 840D sl으로 CNC 밀링 기계를 사용하여 이제는 대부분의 부품을 직접 제조합니다. 그는 기타 제작자로 부터 시작한 것을 아직도 기억하고 있습니다. "처음에는 어쿠스틱 기타를 전통적인 방식으로 제작했는데, 그 당시에는 일렉트릭 기타가 관련 공예면에서 나에게 너무 단순해 보였기 때문이었습니다. 그런데 일렉트릭 기타는 음악가의 이미지를 형상 하거나 라이프 스타일을 표현하는데 도움을 줄 수 있습니다. " 이것이 Teuffel이 27 세의 나이에 전통적인 기타 제조 및 산업 디자인을 중단하기로 한 이유입니다. 전설적인 기타 브랜드 Fender의 창립자 및 관리자는 자신의 작업을 인식하고 광범위한 디자인 연구를 수행하도록 장려하였습니다. 그가 개발한 기타 모델은 Fender에서 제작되지 않았습니다
현대 가공 방법
이것은 Teuffel이 자신의 특별한 작업 방식을 개발한 때이기도 합니다. "저의 약점 중 하나는 디자이너로서 손으로 그림을 그리는 것에 약하다는 점입니다. 저는 필요에 의해서라도 초안작업과 스케치를 CAD 프로그램의 디자인으로 빠르게 옮겼습니다. 일렉트릭 기타 또한 현대 산업 제조의 한 분야라고 믿기 때문에 저는 CAM으로의 전환과 CNC 기계를 사용하는 것이 옳은 방향이다. "라고 기타 디자이너는 말합니다.
모든 부품의 교환성
이 작업 방식은 Teuffel의 새로운 문을 열었습니다. "저에게 있어 CNC 기계 사용의 의미는 생산성 향상이 아닙니다. 새로운 모델을 디자인 하는데 몇 달 또는 수 년이 걸리므로 1년에 약 20가지 기타만을 만들 수 있습니다. 여기에서 정밀 작업이 핵심 요소라고 할 수 있습니다. 템플릿을 사용한 기존의 방식으로 제작할 경우 기타 곡면의 표면에 수직으로 전자 부품을 위한 드릴 구멍을 삽입하거나, 또는 연주 없이 기타 목과 바디에 나사를 두기가 어렵습니다. 반면, 5축 가공은 아주 정밀한 제작이 가능하기 때문에 디자인 측면에서 완전히 새로운 자유를 제공합니다. " Teuffel은 이제 그의 작업 방식을 완성했습니다. 그는 CAD 프로그램에서 설계합니다. 디자인을 CAM 소프트웨어 인 HyperMill로 전송합니다. 그런 다음 SINUMERIK를 통하여 CNC 기계로 전송합니다.
"birdfish"의 틀에 얽매이지 않은 디자인은 Teuffel을 1995년에 기타 메이커로서의 국제적인 돌파구로 이끌었습니다.
Teuffel의 기타 모델 디자인에 영향을 미치는 제조적인 특징은 버드피쉬의 레이아웃과 구조에 의해 설명됩니다. 그 디자인은 모듈성, 분리성, 유연성 및 재료의 다양성과 같은 산업제조의 아이디어를 포함합니다. 버드 피쉬에서는 뮤지션이 픽업, 톤 우드 및 기타 기능 요소를 변경하거나 이동할 수 있는데, CNC 기계가 제공하는 치수 정확성 없이는 불가능합니다. 고객은 악기의 여러 파트를 제공 받는데, 이는 사운드 측면에서 각각의 고유한 특성을 가지고 있습니다.
Niva, Tesla 및 antonio와 같은 Teuffel의 최신 기타 디자인은 완벽 주의자가 얼마나 많은지를 보여줍니다. 다른 기타 제조사의 기타 목 프렛 슬롯위치에 Reichenbacher 머신의 엔드밀을 SINUMERIK 840D sl과 함께 사용합니다. 그 이유는 분명합니다. Teuffel이 설명하기를, "이것은 프렛 슬롯의 가장자리가 유지되고 기타의 목이 측면에서 부드러워서 기타를 연주하는 것이 훨씬 더 멋지다는 것을 의미합니다." 그러나, 목재는 특수 소재이기 때문에 모든 유형마다 고유 한 특성이 있으며 심지어 둥근 모서리도 매우 차별화 된 가공 전략과 정밀한 제어가 필요합니다. 그렇지 않으면 목재가 부서지기 쉽상입니다. 처음에는 다른 모델 제작자에게 밀링 작업을 의뢰했지만 항상 저의 기대에는 미치지 못했습니다. 지금은 나사, 전자 부품 및 현 이외에는 픽업의 래커 및 부품을 포함한 모든 것을 제가 직접 제작합니다. "
Teuffel은 현재 거의 100 % 수직 통합을 위해 노력하고 있으며 그의 예술적 기술을 끊임없이 향상시키고 있습니다. 그는 "나의 밀링 머신은 점점 발전하고 있으며, 실제로는 기타 제작에 너무 큰 규모를 차지합니다. 현재 저는 기타 제조사로서 저의 요구사항에 맞는 특화된 CNC 기계를 설계하고 있습니다."
디자인의 무제한 자유
TTeuffel의 고요한 목재 작업실을 한 눈에 보더라도 이 기타가 특별한 창의성과 장인 정신으로 만들어지는 곳임을 알 수 있습니다. 기타 제작자의 작업은 대량 생산을 위해 설계되지 않으며, 일반적인 악기에서 부터 특이한 악기까지 매년 20개의 악기를 만들 수 있습니다. 그의 "birdfish"는 특히 화려하고 독창적인 디자인으로 1995년에 기타 메이커로서 Teuffel의 세계적인 돌파구를 마련하였습니다. 오늘날 Teuffel의 기타는 ZZ Top의 Billy Gibbons와 Metallica의 Kirk Hammett와 같은 세계적으로 유명한 음악가들이 연주합니다 . 그러나 이 악기가 얼마나 특별한지를 평가하는 것은 뮤지션 만이 아닙니다. 오랜 세월 동안, 그들은 큰 무대에서 연주되었을 뿐만 아니라, 세계적으로 디자인 갤러리를 통하여 미술 애호가 및 악기 수집가의 사랑을 받아왔습니다.