Créer des systèmes d’énergie pour le progrès… et l’avenir lumineux de tout un pays. C’est l’ingéniosité au service de la vie.

Le Maroc se prépare pour l’avenir. Avec un plan de développement durable de grande ampleur, le pays sera plus indépendant du point de vue énergétique.
L'ingéniosité au service de la vie

Soutenir le développement durable du Maroc pour l’avenir lumineux de tout le pays

Depuis près de 170 ans, nous contribuons à améliorer la qualité de vie. Passionnés de technologie, nous aidons nos clients à devenir pionnier dans leur domaine et créons de la valeur pour la société comme pour chaque individu.

Aujourd’hui, ce qui est important pour le Maroc, c’est le développement durable. Il permet au pays de répondre aux besoins de sa population, de ses villes, de ses entreprises, tout en prenant soin de son environnement, créant ainsi un héritage durable pour les générations futures.


Tout commence par la lutte contre le réchauffement climatique. En s’engageant dans cette voie, le Maroc peut mieux façonner son avenir : en travaillant à la réduction des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, en accélérant la transition vers une « économie durable » et en créant une infrastructure énergétique plus efficace. Cet effort améliorera partout la qualité de vie des Marocains et aidera le Maroc à se positionner comme un acteur responsable au niveau mondial.  


Siemens, en étroite collaboration avec le Maroc, contribue déjà à faire du développement durable une réalité. Les défis complexes exigent une approche de résolution des problèmes plus réfléchie et plus inventive. Ils exigent de l’ingéniosité. Or, l’ingéniosité repose sur le savoir-faire, l’expérience, le travail d’équipe et l’ouverture d’esprit.


L’ingéniosité au service de la vie est notre recette pour résoudre les problèmes complexes grâce à l’ingénierie et à la technologie digitale. Une réflexion originale pour relever le défi. Des pratiques ingénieuses pour concevoir la solution et le service à fournir ; pour générer des résultats qui créent une réelle différence dans la vie des citoyens ; pour proposer des solutions indispensables qui redéfinissent le champ des possibles.


L’ingéniosité au service de la vie rend le Maroc plus indépendant du point de vue énergétique, avec la production accrue d’énergie renouvelable qui réduit le besoin en importation d'énergie, grâce notamment aux éoliennes, qui produisent de l’énergie à partir du vent, ou des turbines à vapeur, qui transforment la lumière du soleil en électricité utilisable par des millions de foyers.


L’ingéniosité au service de la vie renforce la fiabilité et l’efficacité de l’infrastructure énergétique du Maroc, au plus grand bénéfice des citoyens et des entreprises. Comme par exemple avec la première centrale électrique à cycle combiné du Maroc ou avec les différents centres de contrôle du réseau mis en place dans plusieurs villes.

 
L’ingéniosité au service de la vie accélère la mise en place d’une économie durable au Maroc grâce à l’installation d’usines de production, à la création d’emplois nouveaux et à l’acquisition de compétences. Comme pour la nouvelle usine de fabrication de pales d’éoliennes qui s’appuie sur une main-d’œuvre locale et qui jouera un rôle moteur dans les exportations du pays.


Siemens aide le Maroc à tirer véritablement le maximum de ses ressources naturelles pour créer, soutenir et développer toutes les opportunités offertes par les parcs éoliens et solaires, l’industrie et par le développement durable d’une infrastructure vitale. C’est l’ingéniosité au service de la vie.

L’avenir de la production

Une production de plus en plus rapide et flexible

La digitalisation a profondément transformé les processus de production. Les industries de fabrication et de transformation bénéficient d'une intégration homogène des données au niveau du développement des produits, de la production et de la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants peuvent ainsi répondre, avec une plus grande souplesse, aux besoins spécifiques de leurs clients.

Satisfaire les exigences de chaque client tout en renforçant l'industrie dans le monde entier.

La concurrence sur les marchés industriels est plus intense que jamais.
La digitalisation modifie profondément les processus de fabrication : les usines, les produits et les machines opéreront de plus en plus en réseau à travers une chaîne de valeur intégrée.
Les industries de fabrication et de transformation ont en commun les mêmes défis : réduire les délais de mise sur le marché et accroître la flexibilité et l'efficacité.

De plus en plus de clients veulent des produits personnalisés, à un coût abordable, tout en étant fabriqués selon les normes de qualité en vigueur et livrés à temps. Pour répondre à ces exigences, les industriels doivent produire des biens avec un fort degré de flexibilité et gérer l'ensemble du processus : de la commande, au développement des produits, de la production jusqu'à la livraison.

Grâce aux solutions innovantes de Siemens, les industries peuvent monter en gamme en appliquant les derniers développements de produits numériques et de méthode de production. Les entreprises peuvent ainsi améliorer significativement la flexibilité et la rapidité d’exécution, et donc augmenter la satisfaction du client.

Accroître l'efficacité

/

L'industrie représente ¼ de la consommation d'énergie mondiale.

Temps plus court sur le marché

%

Le cycle de vie des produits a baissé de 25 % dans les 15 dernières années.

Flexibilité accrue

x

Au cours des 15 dernières années, les références de produits ont plus que doublé.

Infrastructures intelligentes

Optimisation des infrastructures

Les infrastructures intelligentes se caractérisent par le recours aux capteurs, logiciels et systèmes de contrôle. Elles assurent ainsi un trafic régulier, une réduction des consommations énergétiques, un développement plus éco responsable améliorant la qualité de vie et le climat d'affaires des villes.

Les économies et les villes doivent être compétitives et fournir une qualité de vie élevée.

Le bon fonctionnement des infrastructures est essentiel pour les villes et, plus largement, pour l'économie. Elles apportent la mobilité, l'énergie, l'eau, la sécurité et une qualité de vie élevée. Il est de la responsabilité des autorités publiques locales et nationales que les infrastructures répondent aux demandes sur les court et moyen termes. Les infrastructures intelligentes doivent assurer la fiabilité et l'efficacité des services fondamentaux proposés.

Grâce aux technologies de l'information et à l'automatisation, la gestion intelligente des bâtiments augmente leur sécurité et leur confort. Par ailleurs, la production et la consommation énergétiques s'en trouvent réduites.

Les systèmes de mobilité intelligents et intégrés permettent d'accroître la capacité et la disponibilité des transports urbains, à moindre coût. Les passagers bénéficient ainsi d'un service performant : plus de confort, plus de sécurité et une ponctualité accrue.

Pour les économies et les villes disposant de moyens limités, les technologies intelligentes sont en mesure d’optimiser les infrastructures existantes d’une manière rapide et efficace. Et Siemens peut offrir des solutions de financement innovantes.

L'énergie durable

Energie fiable à un coût abordable

L’énergie : question cruciale de notre époque. À la maison comme au travail. Qu'il s'agisse des bâtiments résidentiels ou des bureaux, des complexes industriels ou des infrastructures de transport - tous dépendent d'un approvisionnement énergétique sûr, propre et efficace.

Les marchés de l'énergie évoluent rapidement en raison des efforts visant à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles au bénéfice des sources d'énergie renouvelables.

Des modèles économiques alternatifs et des technologies innovantes sont donc essentiels pour réussir la transition vers un nouveau paysage énergétique.

Tout commence avec la production d'énergie efficiente. Que ce soit les éoliennes sur terre et en mer ou les turbines convertissant l'énergie à partir du gaz ou du charbon en électricité - tout système doit fonctionner au plus fort rendement possible.

Transporter l’énergie nécessite également des systèmes de transport et de distribution sécurisés qui minimisent les pertes lors de l'acheminement. Les réseaux intelligents sauront intégrer, de façon fiable, les sources d'énergie renouvelables intermittentes et décentralisées dans les réseaux de distribution. Les centrales électriques décentralisées et les solutions de stockage seront reliées entre elles, créant ainsi des centrales électriques virtuelles capables de stabiliser les réseaux électriques.

Enfin, les technologies de contrôle de pointe stimuleront la flexibilité des centrales électriques.

L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Par conséquent, les technologies économes en énergie sont essentielles pour réduire la consommation d'énergie dans les domaines tels que les bâtiments, la production industrielle et les systèmes de transport.

Références