Sensformer®: nace conectado.

Los transformadores se encuentran con la conectividad. Utiliza los datos que proporcionan sus transformadores para sumergirse en la digitalización y optimizar sus operaciones y decisiones comerciales.
¿Interesado?

Contáctenos

Webinar

Sensformer®advanced: mayor transparencia, mayor productividad, inteligencia avanzada 

La digitalización ocurre a una velocidad que aún no tiene precedentes en la industria de productos de transmisión. Si bien el viaje de Sensformer® comenzó hace un año, ya está evolucionando al ampliar las características del producto. Las nuevas aplicaciones proporcionadas por Sensformer® advanced se basan en una operación de gemelo digital, una  replica sincronizada del activo físico.

Sea parte del webinar

Regístrese aquí

Agregue valor con Sensformer®

La base del "Internet de la energía"

El mundo de hoy está conectado, y creemos que es hora de conectar también los transformadores digitalmente. Estamos abriendo el camino para una clase de tecnología completamente nueva: el Sensformer®. No importa si opera un transformador en una planta de generación de energía, una aplicación industrial o en la red: sus activos le permitirán conocer su estado operativo y le darán una indicación cuando ocurran anormalidades. La consecuencia: más transparencia y flexibilidad con riesgos y costos reducidos.

Sensores, datos y oportunidades futuras.

¿Le gustaría saber más? Echemos un vistazo más de cerca a los datos y las opciones futuras que obtiene con nuestra función de conectividad.

Sensformer®: sus ojos en las red

Los transformadores ya son una parte vital y decisiva de las redes eléctricas, sin importar si son convencionales o digitales. Sensformer® le permitirá digitalizar esta importante clave de su cuadrícula. ¡Ahora sus transformadores están conectados!

 

Un Sensformer® contiene los sensores necesarios para ingresar los parámetros operativos más importantes, como el nivel de aceite, la temperatura, la corriente de bobinado del VI y el posicionamiento GPS. Para ingresar al mundo de los transformadores digitalizados, simplemente agregue una tarjeta GSM. El envío de datos se puede realizar a través de GSM y conexión Ethernet sin la necesidad de una infraestructura de TI secundaria.

No necesita una tonelada de grandes datos para mejorar las operaciones, sino solo un pequeño conjunto de datos inteligentes: la digitalización significa conectar los puntos.
Puneet Harminder Singh, Gerente de Proyecto

Accesible para todos, apto para el futuro 

Los transformadores están ubicados en cada nodo crítico dentro de la red eléctrica y están expuestos a diversas formas de estrés eléctrico y físico. Sin un dispositivo de monitoreo integral conectado, su estado real generalmente es desconocido. ¿Pero no sería genial si los transformadores te dijeran cómo están?

 

¡Con un Sensformer® obtienes exactamente eso! El transformador de próxima generación está equipado con una función de conectividad que mide un conjunto definido de datos. Con una conexión inalámbrica y una aplicación de análisis de datos, los datos de su transformador y red se vuelven transparentes para usted. ¿Funciona bajo condiciones de sobrecarga por cierto tiempo? ¿Planificación de mantenimiento para prolongar la vida útil del transformador? Simplifique su gestión de activos, mejore sus operaciones y aumente la disponibilidad.

Sensformer® advanced

La digitalización ocurre a una velocidad que aún no tiene precedentes en la industria de productos de transmisión. Si bien el viaje de Sensformer® solo comenzó hace un año, ya está evolucionando al ampliar las características del producto.

 

Las nuevas aplicaciones proporcionadas por Sensformer® advanced se basan en una operación de gemelo digital, una replicación sincronizada del activo físico. La operación de gemelos digitales simula el comportamiento del activo físico en tiempo real y, por lo tanto, crea un tipo completamente nuevo de experiencia y aplicaciones de valor agregado: un administrador de sobrecarga activo permite a los operadores avanzados de Sensformer® administrar sobrecargas temporales sin comprometer la vida útil. Con una vista de temperatura completa, el estado de calor actual siempre se puede verificar, una vista de consumo de vida da indicaciones sobre la vida útil residual del activo. Además, basado en el gemelo digital, para aplicaciones altamente desarrolladas, se pueden utilizar sensores avanzados adicionales en el activo, p. bujes, descarga parcial o sensores DGA.

 

Descargar aquí

Multimedia

Sensformer® en un vistazo

Conecte sus transformadores para estar preparado para el Internet de la Energía
Noticias y eventos

No se pierda ninguna noticia sobre Sensformer®

Sensformer® y el futuro de la digitalización en transformadores se desarrollan constantemente. Le mantendremos informado sobre nuevos productos, funciones y ofertas de medios, así como ferias y eventos en los que puede reunirse con nosotros.

Contacto

Experimente la gestión de activos en tiempo real

Nuestra solución de nube estándar y abierta con una interfaz web móvil permite a los operadores de Sensformer® obtener información fácil y rápida de todos los activos conectados, mejorando las decisiones operativas. Al incluir información computada en la nube, como la temperatura ambiente y las condiciones climáticas, su gestión de activos pasa al siguiente nivel, proporcionando una gestión y protección de activos optimizada y minimizando los riesgos operativos, también en lo que respecta a la capacidad de recuperación.

¿Tiene preguntas?

Contáctenos