Libera el valor de tus recursos de energía distribuida con DEOP

-
...serán instalados en promedio por año hasta 2029 (según el informe de investigación de Guidehouse Insights DER Management Technologies, 2020)

DEOP en la fábrica de Barilla, en Pedrignano
Optimización energética en la mayor fábrica productora de pasta en el mundo
¿Estás buscando un software para administrar de manera efectiva tus recursos de energía distribuida? Con DEOP, optimiza tus recursos de energía distribuida y benefíciate del conocimiento de nuestros expertos sin tener que dominar un sistema complejo de administración de la energía. Obtenga una visión general completa de todos sus activos alrededor del mundo y obtenga pronósticos y una optimización online de sus activos sin tener que invertir en un software complejo o en mano de obra adicional. Los datos de rendimiento en tiempo real lo ayudan a lograr una mayor transparencia en todas las instalaciones, así como prevenir posibles problemas y evitar el tiempo de inactividad. Nuestro software intuitivo y flexible le permite monitorear, optimizar y vender completamente la generación y el consumo de energía de sus DER.
Mejora el rendimiento, aumenta la rentabilidad
DEOP es un software basado en la nube que ayuda a las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO), Agregadores, Campus Universitarios y Sector de la construcción, jugadores de la industria, Servicios Públicos, EPCs e IPPs a mejorar el rendimiento y aumentar la rentabilidad. Al ser una oferta de Software as a Service (SaaS), DEOP se puede implementar sin esfuerzo y rápido a un bajo costo de entrada. ¡Nunca ha sido tan fácil obtener una visión general de su producción y consumo de energía, independientemente del tipo de energía!
Obtenga transparencia y controle su DER en una aplicación fácil de usar con gráficos "dashboards" estándar o personalizables. Optimice los costos de activos, genere informes para documentar esta optimización y genere ingresos participando en los mercados.
Se genera una gran cantidad de datos en una red de recursos energéticos distribuidos: monitoreo de energía y activos, información sobre fallas o mal funcionamiento, y datos sobre generación o consumo de energía históricos, así como pronósticos. Esto significa que diferentes roles con un enfoque diferente deben recopilar manualmente los datos que necesitan para sus tareas comerciales diarias. Terminan con diferentes conjuntos de datos o, a veces, incluso se pierde información.
DEOP se asegura de que tenga todos los datos en un solo lugar. El software normaliza los puntos de datos para que todos estén disponibles en la misma estructura. Esto significa que los datos de los sensores, así como los datos que se importan a través de las API y otros sistemas, están disponibles en una "fuente de la verdad" para todos los usuarios. El resultado: no importa la tarea comercial, la fuente de datos siempre es la misma y siempre está disponible. Esto ahorra tiempo y dinero, y puede estar seguro de que sus decisiones comerciales se basan en datos e informes correctos y reproducibles.
Al operar su propia microrred, es deseable tener transparencia de activos. Supervise el rendimiento mediante la recopilación de datos en tiempo real, para así reaccionar con flexibilidad para un uso óptimo de los activos.
Mejore la producción y ahorro de energía en función de los datos y genere informes que documenten su éxito. DEOP analiza su producción, almacenamiento y consumo de energía, lo que permite optimizar la demanda de energía. La proyección permite planificar y comparar de forma óptima la producción de energía prevista y real. También se incluyen análisis de causa de ruta para desviaciones a más largo plazo.
A menudo, con los productos SaaS, debe renunciar a ciertas comodidades en aras de la estandarización. ¡No con DEOP! Sus interfaces y puertas de enlace lo ayudan a integrar DEOP en su entorno de TI e individualizar la oferta estándar según sus necesidades. Las interfaces flexibles y los protocolos estándar conectan sus dispositivos en el campo. Basado en MQTT, el protocolo IoT de amplia difusión y puertas de enlace para protocolos como IEC 60850-5-104, IEC 61850, Modbus TCP, etc. para que pueda integrar todos los activos que desea que DEOP cubra. Además, DEOP proporciona integraciones de API probadas para Desigo CC y E-Car OC.
Para la integración en sus sistemas de TI existentes, el software proporciona un conjunto de interfaces API e importadores de archivos, así como exportadores para el intercambio de datos masivos.
El motor de reglas le permite configurar las reglas desde la interfaz de usuario que pueden depender del modo-escenario y están compuestas por disparadores y acciones. El editor de fórmulas le permite crear plantillas de fórmulas y fórmulas según sus necesidades individuales. Y es aún más posible la individualización, ya que puede ejecutar sus propios algoritmos con gRPC o desarrollar nuevos algoritmos y usar el complemento de JavaScript.
Recursos Energéticos Distribuidos (DER) en aumento
¿Sabías que la cantidad de activos de energía distribuida crecerá un 160% entre 2020 y 2030? Si deseas obtener más información sobre esta transición energética y cómo puedes maximizar el valor de su generación de energía local con datos, descarga nuestro documento técnico.DEOP en el Grupo EGO
El grupo italiano EGO aprovecha DEOP, el software de Siemens para la optimización de la energía distribuida para ofrecer valor añadido a sus clientes.
Esta nueva fuente de ingresos dio como resultado una VPP (central eléctrica virtual) de 150 MW con más de 400 activos de diferentes fuentes (por ejemplo, CHP, ESS, Hydro) incluidos y una comunidad digital DEOP de más de 140 usuarios entre los clientes de EGO.
Mira nuestra entrevista con Carlo Corallo a la derecha o descarga la historia de éxito de nuestro cliente para obtener más información.
Puedes encontrar información técnica adicional y otros términos y condiciones en siemens.com/deop-terms.
Los dispositivos se refieren a cualquier dispositivo de campo conectado a DEOP. Los dispositivos tienen atributos dinámicos denominados feeds que corresponden a variables de campo.
DEOP integra protocolos mediante gateways que pueden ejecutarse en la nube. Cada gateway puede conectar varios dispositivos. Para la conexión de cualquier dispositivo, el usuario deberá configurar DEOP de acuerdo con las propiedades de comunicación del dispositivo específico (dependiendo del protocolo).
DEOP admite la carga o descarga de un valor por feed por segundo y hasta 1000 feeds simultáneos por cuenta. Se pueden ofrecer valores más altos a pedido.
Los activos representan dispositivos en un nivel abstracto, brindando toda la información importante mientras ocultan la complejidad y las características específicas del proveedor/modelo. Los recursos tienen atributos dinámicos denominados propiedades quqe están vinculados a feeds. Los usuarios deberán vincular y conectar cualquier dispositivo a los activos.
DEOP admite los siguientes tipos de activos:
- Medidor (eléctrico, térmico, gas, agua)
- Carga (eléctrica, térmica, gas, agua)
- Almacenamiento (eléctrico, térmico)
- Generador (eléctrico, térmico)
- Sensor/actuador de sensor
Estos atributos dinámicos se pueden calcular con un editor de fórmulas.
DEOP es compatible con la notificación de diagnóstico de los dispositivos: pueden ser notificaciones espontáneas de los dispositivos de campo (alarma/fallo) o anomalías detectadas automáticamente por el propio sistema (por lo general, problemas de comunicación).
Además, DEOP admite eventos definidos por el usuario; Los eventos pueden ser una de las siguientes categorías:
- Alarma
- Advertencia
- Falla
- Anomalía
- Información
DEOP proporciona
- Informes de energía que permiten a los usuarios crear cualquier informe específicamente relacionado con datos de energía (electricidad y calor)
- Informes de variables que permiten al usuario crear informes para cualquier variable o propiedad de activo presente en el sistema
- La página de informes de KPI permite al usuario crear informes sobre los generadores y correlacionar la entrada de energía con la salida relativa.
Los informes se pueden exportar en formato PDF, CSV y Microsoft Excel.
Los escenarios se pueden definir por sitio o ubicación para calcular agregaciones de datos de energía, incluidos los comandos asociados para realizar operaciones automáticamente en los dispositivos. Los escenarios pueden asignarse a calendarios específicos del sitio (por ejemplo, días laborables, fines de semana, vacaciones) o activarse manualmente.
Las Tarifas de Energía se aplican para generar informes económicos y se pueden asociar a diferentes sitios. Se admiten dos tipos
- Precio dinámico: el cliente proporciona precios flexibles con una resolución de 15 'a DEOP desde una fuente externa
- Plan de Tarifas: distintas franjas de precios según horario y fecha.
El Motor de Algoritmos Algorithms Engine permite al usuario implementar Java Scripts.
El motor de algoritmos está integrado en la funcionalidad de reglas de energía y se puede activar según el Escenario (Calendario) o el Modo.
Los algoritmos estándar incluidos son el pronóstico de carga, el pronóstico de recursos de energía renovable (RES) para PV y viento, la programación óptima de energía (EOS) y el algoritmo de agregación de costos.
DEOP admite los siguientes protocolos:
- IEC-608570-5-104
- IEC-61850
- MODBUS TCP
- OPC UA
- Siemens Desigo (interfaz basada en API, requiere DEOP_VPN)
- Siemens eCar OC (interfaz basada en API)
- gRPC
Además, DEOP ofrece una interfaz API REST, importadores de archivos y exportadores para la importación y exportación de datos masivos. Las interfaces admiten un valor por feed.
DEOP opera en Data Centers ubicados en la Unión Europea y procesa los siguientes datos:
- Mediciones, alarmas y mensajes recibidos de dispositivos conectados.
- Datos de conexiones de comunicación a dispositivos.
- Datos proporcionados por el cliente a la aplicación a través de interfaces.
- Datos de configuración proporcionados por el usuario.
- Datos de contacto del usuario y credenciales de inicio de sesión,
- Registros de auditoría.
DEOP realiza las siguientes actividades que modifican o corrigen el contenido de su cuenta a su nombre:
- Analizar medidas, alarmas y mensajes para crear alarmas automáticas e identificar anomalías, p. ej. de activos
- Realizar el cálculo definido por el usuario utilizando el editor de fórmulas
- Realizar cálculos programados por el usuario utilizando scripts personalizados
- Medidas agregadas
- Cálculo de pronósticos
- Ejecutar algoritmos de optimización
- Enviar puntos de ajuste a los dispositivos
- Exportar los datos anteriores a través de las interfaces configuradas por el usuario