Energía para industrias de fibra 

La industria de la pulpa y el papel ya está abriendo paso al hacer uso óptimo de los recursos, integrando productos de desecho en los procesos, transformando el consumo autosuficiente de energía y utilizando herramientas de digitalización.
Introducción, desafíos y beneficios

Más ingresos, mayor rendimiento

Ya sea la pulpa, fabricación de tejidos o producción de aplicaciones de fibra: sus desafíos y requisitos son tan diferentes como sus productos y objetivos comerciales.
paper fiber industry
Lo invitamos a nuestro webinar

Industrias de fibra en camino a la descarbonización:

¿Cómo pueden las industrias de fibra reducir aún más su consumo de energía tanto en la generación de energía como en los procesos operativos?

Turbinas de vapor

Gestionar el ciclo del vapor de agua

Sabemos la importancia de un diseño y personalización de turbinas de vapor. Es por eso que contamos con turbinas de vapor con varias opciones de extracción controladas y no controladas, adaptadas al flujo de vapor en su proceso. Podemos ofrecer la cantidad precisa de extracciones indicada por los requisitos de su proceso.
Obtenga más información sobre nuestro portafolio de turbinas de vapor industriales

Turbinas de vapor industriales

Turbinas de gas

Implementación de una turbina de gas en el proceso de secado de pañuelos de papel

El proceso de secado Yankee es el método de secado más común. Las pequeñas turbinas de gas son ideales para su uso en el proceso Yankee porque la demanda de aire caliente es menor en comparación con el proceso del secador de aire pasante (TAD). TAD usa calor para deshidratar el producto en lugar del prensado mecánico convencional. Esto produce un papel mucho más blando y reduce la demanda de materia prima del 8% al 30%, pero aumenta drásticamente la carga de secado. La alta demanda de aire caliente significa que la implementación de turbinas de gas de hasta 10 MW es rentable para el proceso TAD.
Obtenga más información sobre nuestra cartera de turbinas de gas adecuadas para aplicaciones de fibra

Dando click aquí

Experiencia

Transformándose para el cambio - Stora Enso construye una fábrica digital

Greenfield es un hito para la digitalización

Transformandose para la disrupción en la industria de la pulpa y el papel, Stora Enso se atrevió a hacer una gran inversión y, al confiar en Siemens, construyó una fábrica digital desde cero. La nueva fábrica de Greenfield en Beihai es un hito para la digitalización y la atención al cliente en la industria de la fibra. 

Digitalización

La digitalización se encuentra con el medio ambiente: La nueva fábrica de bioproductos del Grupo Metsä

La capacidad de producción del nuevo molino casi triplica la del molino anterior

La fábrica de bioproductos Äänekoski de Metsä Group está utilizando materia prima de madera y flujos secundarios de producción para fabricar una amplia gama de bioproductos. El molino cuenta con los niveles más altos de energía, materiales y eficiencia ambiental del mundo. Siemens ayudó a optimizar las operaciones del molino. Eliminar los combustibles fósiles y una fábrica de bioproductos, que produce 2,4 veces más electricidad de la necesaria, se encuentran entre los mayores beneficios para este cliente.

Decarbonización

Cambio de carbón a gas: el papel de Shanghai Orient Champion reduce las emisiones

Proteger el medio ambiente y ahorrar costos de energía

Como parte de los esfuerzos de China para reducir el consumo de carbón en todo el país, se convirtió en crucial para Shanghai Orient Champion Paper para responder a la política gubernamental de pasar de carbón a gas. Siguiendo la misión de Shanghai Orient Champion Paper, la gerencia decidió invertir en su propia generación de energía limpia y comenzó a explorar la opción de generación de energía y calor en sitio combinada que funciona con gas.

paper fiber industry
Comunicado de prensa | 12 de febrero de 2020

Turbina de vapor para fábrica de papel gigante en Siberia

El líder mundial de papel, Ilim Group, está invirtiendo más de mil millones de dólares en la extensión y modernización de su fábrica de papel en Ust Ilimsk, Siberia, ubicada en el helado Óblast de Irkutsk de la Federación Rusa. Esta inversión incluirá una turbina Siemens, para generar electricidad a la fábrica de papel a partir de 2021.

Referencias

Historias de éxito en el mundo del papel

Hemos demostrado nuestra experiencia en la industria mundial de la fibra durante décadas. Con nuestra amplia experiencia en automatización, electrificación y generación de energía y el dominio de la producción de papel, nuestras soluciones ayudan a garantizar su éxito en el competitivo mercado de la fibra.
Newsletter

Suscríbete a nuestro newsletter

Energía para la fibra: más allá de la eficiencia. Con nuestra larga experiencia en industrias de fibra, sabemos cómo puede llevar su planta más allá de la eficiencia. Conozca más manténgase actualizado con nuestro newsletter.