Una red confiable puede mover montañas

Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, México

Referencia

Descubrir el potencial enterrado con la tecnología de control de Siemens en una red inteligente en la industria. Utilizando un sistema de control Siemens configurado a la medida, la mina de cobre Buenavista del Cobre de Grupo México logró reducir en un 60% el tiempo de inactividad y ahorrar costos significativos.

Retos

Las redes se están haciendo cada día más inteligentes. Para mantenerse al día, la mina de cobre Buenavista del Cobre, en México, se enfrentó a un reto: encontrar una manera de automatizar la adquisición de datos y crear un enfoque de mantenimiento más proactivo sin detener las operaciones. Cualquier error durante la construcción, prueba de punto a punto o puesta en marcha del sistema tenía que ser evitado. Y todo esto debía hacerse respetando la cultura de "Zero Harm" del complejo minero Buenavista del Cobre. 

 

Otro reto era el tiempo: todo el trabajo debía ser completado dentro del alcance de la parada anual del mantenimiento mayor, programada para octubre de 2015, y antes de la primera maniobra que realizaría el nuevo centro de control distribuido (DCC, por sus siglas en inglés). El monitoreo final del consumo de energía relacionado con la producción tuvo que ser implementado en diciembre de 2015, otorgando al equipo sólo dos meses para ejecutar todas las actividades de construcción y monitoreo.

Soluciones

La respuesta de Siemens fue construir un DCC de vanguardia, integrando la plataforma de control de la red Spectrum Power™, lo que ayudaría a la mina a lograr una reducción del 60% en los tiempos muertos así como ahorros significativos.

 

Si bien el objetivo principal era disminuir los errores operativos y los principales cortes de mantenimiento, con lo que se redujeron costos, también era una prioridad reducir los riesgos para el personal desde el primer día. La solución completa fue desarrollada por un solo proveedor y fue diseñada por Siemens para encajar perfectamente en el espacio DCC designado. Incluyó el respaldo energético, una red de datos (con cuatro RTUs SICAM compactos, combinados con los dispositivos de comunicación Ruggedcom 1500 APC), la instalación de Spectrum Power™ 5 y la configuración de los sistemas de control de subestaciones de Buenavista del Cobre utilizando la tecnología SICAM PAS. 

Beneficios

El sistema de control cuyo núcleo es la plataforma de red Spectrum Power™ ayudó a lograr mejoras considerables desde la fecha de puesta en marcha aumentando la transparencia de la información y mejorando la competitividad de la mina. Además de una reducción del 60% en el tiempo de inactividad, se logró una disminución del 50% en los costos gracias a los informes de consumo automatizados, generados en tiempo real con unos pocos clics y una mejor programación del mantenimiento. El riesgo operacional de la mina para el personal técnico también se redujo significativamente.

 

En última instancia, la generación de reportes centralizada permitió que el personal de la mina se dedicara a proyectos y tareas más productivas, nuevas capacidades técnicas o crear nuevas alternativas eficaces de reducción de costos y actividades para aumentar la eficiencia energética. La estandarización simplificada ahora permite al personal evaluar fácilmente la calidad de la energía entregada por la Comisión Federal de Electricidad. Por último, la escalabilidad de Spectrum Power ™ significa que hay espacio para crecer, proporcionando capacidad de expansión para media tensión y otros procesos.

 

Estas mejoras, junto con las iniciativas que están inspirando, colocan a Buenavista del Cobre de Grupo México en el camino hacia la minería inteligente.