Plant Optimizer

Plant Optimizer

Conceptos de control avanzados para aumentar el rendimiento de su planta, hasta:

1 %
  • Reduce tiempo de inicio*

  • Hasta 25% menos de combustible usado en arranques*

  • Reducción del 34% de emisiones NOx *

  • * Basado en un estudio de caso real; los resultados individuales pueden variar

Descargue nuestro folleto interactivo sobre Optimizador de Planta

Descargue el folleto

Introducción

Alinear las operaciones de la planta con las demandas cambiantes del mercado.

Optimizar los procesos en la central eléctrica es una tarea exigentes. Especialmente si se logra sin modificaciones mecánicas costosas, como conversiones importantes a un generador de vapor y una turbina. Con Siemens Plant Optimizer, parte de la cartera de servicios digitales de Omnivise, utilizamos un enfoque orientado al software con más de diez años de éxito comprobado. Ya se está utilizando en muchas plantas nuevas, Siemens Plant Optimizer también se está implementando durante la modernización programada de la planta, donde los operadores buscan alinear las plantas con los entornos de mercado exigentes actuales.

Plant Optimizer para Plantas de Energía de Vapor

Se exige una gran flexibilidad, especialmente en los mercados liberalizados. Siemens Plant Optimizer mejora la flexibilidad para permitir reacciones óptimas a las cambiantes demandas de energía. La base para una operación flexible y estable al mismo tiempo son conceptos de control avanzados.

 

Lograr una alta eficiencia a través de controles optimizados es una estrategia bien probada en plantas de energía de todo tipo en todo el mundo. Siemens Plant Optimizer optimiza la eficiencia del ciclo general gracias a una mejor utilización de la unidad de la planta de energía. Por ejemplo, al reducir las pérdidas por estrangulamiento y optimizar el aire de combustión, las temperaturas del vapor o la temperatura del agua circulante, las plantas logran un mayor rendimiento.

 

Alta disponibilidad a través de menos estrés. Gracias a su control predictivo de avance y a la movilización de energía almacenada, la solución Siemens Plant Optimizer permite cambios de carga estables y precisos con un mínimo exceso de combustible. Esto minimiza el desgaste de los componentes de la planta.

 

Las bajas emisiones se logran mediante un aumento en la eficiencia que produce una reducción simultánea de las emisiones de CO2.

Plant Optimizer para Centrales de Ciclo Combinado

La alta eficiencia mediante controles optimizados está probada en plantas de energía de todo tipo en todo el mundo. Siemens Plant Optimizer optimiza la eficiencia del ciclo general gracias a una mejor utilización de la unidad de la central eléctrica, mediante el ajuste óptimo de las turbinas de gas y la cocción suplementaria, el aumento de la temperatura del vapor o la optimización del extremo frío de la turbina de vapor.

Se exige una gran flexibilidad, especialmente en los mercados liberalizados. Siemens Plant Optimizer para mejorar la flexibilidad permite reacciones óptimas a las demandas de energía cambiantes. La base para la operación simultáneamente flexible y estable son los conceptos de control con los incrementos respectivos para el aumento de la carga máxima. Además, Siemens desarrolló Flex-Power Services ™ para una amplia gama de requisitos operativos modificados.

Más de Flex-Power Services

 

Alta disponibilidad con de menos estrés. El control de avance implementado de manera consistente con el Siemens Plant Optimizer permite reducir el exceso de combustible y reducir al mínimo el número de acciones de control. Esto ayuda a reducir los efectos del consumo de vida útil en los componentes.

 

Bajas emisiones: Plant Optimizer mide continuamente las emisiones y las reduce mediante el ajuste preciso del flujo de combustible y aire junto con configuraciones óptimas para los quemadores separados.

Monitor y asesor de optimización de procesos basado en la nube

El Monitor y Asesor de Optimización de Procesos basado en la nube utiliza el análisis termodinámico de los datos de gases de combustión para indicar el potencial de optimización para una operación eficiente y estable de la planta con emisiones de CO / NOx reducidas y exceso de O2.

 

Los paneles de control gratuitos proporcionan una visión general rápida de la salud de la planta y la posición de referencia. Con nuestros servicios premium, recibirá un análisis de los datos de su planta y recomendaciones para mejorar la operación, por ejemplo, puntos de ajuste, así como el potencial de optimización.

Referencias

Referencias