Retos para los operadores de la red
Los sistemas de energía del futuro son cada vez más des-carbonizados, distribuidos y digitalizados. Esta transformación fundamental está en pleno desarrollo y plantea una amplia gama de desafíos para todos los interesados. Sólo la digitalización nos permitirá dominar estos desafíos. Asegurar que la transformación digital tenga éxito en el sector de la energía requiere decisión, flexibilidad e inversiones inteligentes en tecnología digital inteligente. Ésta es la única forma de administrar las tareas actuales y al mismo tiempo crear suficiente margen de maniobra para configurar activamente el futuro. Las inversiones en tecnologías innovadoras en la actualidad crean redes eléctricas preparadas para el futuro que se caracterizan por su confiabilidad, eficiencia y sustentabilidad.Subestaciones con el futuro incorporado - un motor de la transformación digital
Las subestaciones son un componente integral de las redes eléctricas. Conectan redes de diferentes niveles de tensión, y su función de control y coordinación es de vital importancia para la estabilidad del sistema en general. Es por eso que son consideradas el corazón de la red eléctrica. Su digitalización es un paso decisivo hacia la configuración exitosa de la transformación de los sistemas de energía.Digital a lo largo de todo el ciclo de vida
Resulta que una subestación digitalizada puede operarse de manera mucho más rentable a lo largo de su ciclo de vida - desde la planeación y la operación hasta el servicio. Una subestación digitalizada también aumenta la disponibilidad, confiabilidad y sustentabilidad de todo el suministro de energía. Así es como proporciona valor agregado que es relevante para las empresas de servicios públicos y los operadores de red.
Nuestra experiencia en infraestructura y software nos posiciona de manera única como su socio de digitalización end-to-endCedrik Neike, Member of the Managing Board of Siemens AG
Aspectos de digitalización de una subestación
El portafolios integrado de productos y soluciones de 360 ° de Siemens cubre todos los aspectos de digitalización de una subestación. Permite a los operadores aumentar significativamente la disponibilidad, eficiencia y sustentabilidad de su red. Los seis aspectos son:
- Digitalización del nivel de la subestación
- Digitalización del nivel del proceso
- Ciber-seguridad
- Administración de activos
- Operación de la red
- Ingeniería integrada
Subestaciones con el futuro integrado: Sus beneficios
Decarbonization, decentralization, digitalization – everything that will shape the energy systems of the future is already highly concentrated in digital substations. With their availability, these substations are able to introduce cost-effectiveness and sustainability into the power supply. The foundation of this development is the fully exploited strength of digitalization.La Internet de la Energía (IoE, también llamada Internet Industrial de las Cosas, o IIoT) es una Internet de las Cosas específicamente para el sector energético, y es el producto de la integración progresiva de la tecnología operativa y de la información. Los componentes de la red inteligente generan datos que se visualizan y analizan en MindSphere, lo que los prepara para ofrecer una operación de red más confiable, sustentable y rentable.
Beneficios que obtiene de los componentes de sistemas inteligentes y la convergencia de IT/OT:
- Los datos se recopilan y transmiten a una plataforma basada en la nube como MindSphere
- Evaluación de datos y análisis
- Análisis de datos para mantenimiento del sistema y operación de la red
- Generación de estrategias basadas en datos que crean valor agregado utilizando el Centro de Aplicaciones de MindSphere
Aumentará su rentabilidad gracias a un ciclo de vida del sistema más largo, mayor disponibilidad y mayor eficiencia.
Conectividad IoT
Los productos SIPROTEC y SICAM conectan todos los componentes de su subestación a MindSphere y otras plataformas basadas en la nube - fácil y directamente. Todo lo que necesita hacer es actualizar el firmware de comunicación con el protocolo estandarizado OPC UA PubSub.
Todos los datos están disponibles en MindSphere y pueden analizarse y visualizarse utilizando Grid Diagnostic Suite con tecnología de MindSphere:
Tablero SIPROTEC
Una potente aplicación para analizar la calidad de la red. Permite a los operadores analizar el estado de la red y optimizar las actividades de mantenimiento
SICAM PQ Advisor
Una aplicación potente para analizar la calidad de la red. Permite a los operadores analizar el estado de la red y optimizar las actividades de mantenimiento.
- Incrementa la disponibilidad de la red y la calidad del servicio
- Reduce los costos de la inversión y la operación
- Permite mantenimiento preventivo
Obtenga más información sobre el uso de aplicaciones con MindSphere aquí.